ブログ

RECOMのブログでは、電力変換の世界への見識に関する投稿を読むことができます。テーマは、さまざまなトピックの「基本へのクイックガイド」からケーススタディ、あるいはRECOMオーナーKarsten Bierの「コロナの世界的流行のについての考え」や「医療機器メーカーを支援するためにRECOMがどのようにその役割を果たしているかについて」の直接のメッセージまで多岐に渡っています。定期的にチェックして、簡潔かつ有益な最新のコメント、ニュース、技術的な洞察をご覧ください。技術情報については、ホワイトペーパー、技術レポート、FAQ、Steve Roberts著の「AC/DC Book of Knowledge」と「DC/DC Book of Knowledge」を参照お願いします。
RECOM RMOD4000 – 堅牢電源モジュール
e-モビリティ / 輸送

電動・ハイブリッド輸送向けRECOM RMODパワーコンバータ

2026/04/17
RECOMのRMODシリーズの堅牢なDC/DC電力コンバータは、高い信頼性と、低電圧および高電圧ソリューションの幅広いラインナップを提供します。これらのコンバータは、電動およびハイブリッド電動の輸送・物流分野における重要なニーズを満たします。
詳細 >
Industrial control cabinet with DIN rail power supplies from RECOM
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

スマートファクトリーオートメーション向け単相AC/DC電源

2026/04/03
エッジコンピューティング時代のスマートファクトリーオートメーションは、従来とは大きく異なります。分散および集中型コンピューティング能力の大幅な向上に加え、電源に対する要求も格段に厳しくなっています。現在のスマートファクトリーでは、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)やモーションコントローラから、センサネットワーク、分散I/Oモジュール、エ...
詳細 >
Isolated power supply design with transformer and ICs
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 試験&測定 / 輸送 / 鉄道

分散型電源アーキテクチャ向けの絶縁型DC/DCパワーICおよびディスクリート電源ソリューション

2026/03/13
RECOMは50年以上にわたり、DC/DC電力変換のためのソリューションを開発してきました。 この地位は、継続的な技術進歩と、品質、信頼性、電力密度の絶え間ない最適化に基づいています。 定評のあるDC/DCモジュールのラインナップに加え、RECOMは、一部のモジュールシリーズですでに使用されている独自のパワーICを含め、製品ラインアップを拡大しま...
詳細 >
マイクロチップ上に緑の植物を備えたエコ電源

気候変動と電子機器のエネルギー効率

2025/12/05
気候変動の影響はすでに明らかで、季節外れの熱波、予想外の地域での降雪、数週間にわたる継続的な降雨、そして樹齢何百歳にもなる木々を根こそぎ倒してしまうほど強力な嵐などが発生しています。多くの人々が炭素排出量を削減したいと考えているものの、自分の貢献が小さすぎて意味がないと感じることがよくあります。しかし、一人の人間が一つの土嚢袋で洪水を防ぐことはで...
詳細 >
先進的な産業オートメーションシステムを備えた未来型スマートファクトリー
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

産業オートメーションのための電力を供給:SPS 2025におけるRECOM

2025/11/14
電源は産業オートメーションの縁の下の力持ちです。SPS 2025では、RECOMは最新のイノベーション(RACPRO1シリーズを含む)を展示します。これらは過酷な産業環境における、エネルギー効率が高く信頼性のあるオートメーションの高度化するニーズに対応しています。
詳細 >
産業用自動化システムにおけるRECOM電源装置(ロボットアーム搭載)
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

オートメーションのための効率的な電源

2025/10/17
信頼性の高い電源は、すべてのオートメーションソリューションの基盤です。産業生産に課せられる要求は高まっています。よりコンパクトな制御盤、より高い周囲温度、より短いメンテナンスサイクル、そして従来の電源ユニットに厳しい制限を課すインテリジェントシステムなどによるものです。その結果、設計者やユーザーは電源を、追加機能、サービス寿命、取り扱いの容易さも...
詳細 >
相互接続された電源ユニットとネットワークケーブルを備えたサーバーラック

電源装置とサイバーセキュリティリスク:見過ごされがちな懸念事項

2025/09/19
ネットワーク接続された電源装置(PSU)は、システム管理上多くの利点をもたらします。しかし同時に、サイバー攻撃に対する脆弱性も生じます。サイバーセキュリティへの細心の注意は、現代のシステム設計者にとって必須事項となっています。
詳細 >
心拍数とECGの測定値を表示する病院用心臓モニター
医療

医療機器における電源統合の課題

2025/09/05
医療機器は、厳格な安全基準を満たすと同時に、妥協のない信頼性、超低ノイズ、コンパクトで堅牢な構造、環境耐性を提供する電源システムを必要とします。これらの要件を満たすことで、最も要求の厳しいヘルスケア環境において、生命維持に不可欠な性能を確保しながら、厳格なグローバル医療安全基準および規制へのコンプライアンスを維持できます。
詳細 >
代替テキスト:透明なRJ45コネクタを備えたイーサネットケーブルのクローズアップ
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション

PoEおよびPoE+アプリケーションに電力を供給するRACM30-K/277シリーズ

2025/08/22
RECOMのRACM30-K/277パワーコンバータは、PoEおよびPoE+インジェクションのためのコンパクトで効率的かつ規格に準拠したソリューションを提供します。産業用および組み込み型アプリケーションに最適なこれら多目的AC/DCモジュールは、設計を簡素化し、配線を減らし、要求の厳しい環境下でもイーサネット接続デバイスへの確実な電力供給を保証します。
詳細 >
ハンブルク港における夜間のコンテナ船

RECOMの原産国戦略が関税の影響を最小化

2025/07/25
RECOMは、50年にわたる耐性のあるサプライチェーン構築の歴史を活かし、最近の関税の影響から会社を守るための原産国戦略を展開しています。
詳細 >
動作電圧と試験電圧を象徴する、無秩序な電気が安定した出力に変換される様子を示す電源絶縁。

絶縁の重要性(動作電圧 vs. 試験電圧)

2025/06/06
電源における電気的絶縁は安全性だけでなく、性能と信頼性の基盤でもあります。このブログでは、絶縁バリアの概念と動作電圧と試験電圧の違いについて探ります。また、なぜ規格が重要なのかを論じ、エンジニアが今日の厳しい規制と用途のニーズを満たす堅牢なシステムを設計するのをサポートします。
詳細 >
問題のある産業用電源装置
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

DINレール電源における熱および負荷ディレーティングの理解

2025/05/23
効率的な電源動作は、熱と負荷条件の管理に依存します。このブログでは、信頼性を向上させるための熱ディレーティング、対流冷却、およびPCB設計戦略について紹介します。RECOMのRACPRO1 DINレール電源が産業用アプリケーションにおいて、優れた自然冷却を実現するために煙突効果をどのように活用しているかを学びましょう。
詳細 >
電力制御システムの画像
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

電源ピーク負荷 – どのくらいの負荷をどのくらいの時間?

2025/05/09
電源の選択は、定格出力が予想負荷より大きいことを確認して「これでよし」とするだけではすみません。予想負荷は全体の一部に過ぎません。ほとんどのアプリケーションには、通常負荷、最大負荷、そして通常負荷と最大負荷の両方を超えるピーク負荷が短時間発生する期間があります。これに対応するため、電源は限られた時間、最大定格を超えるピーク負荷を供給することができ...
詳細 >
複数のハードドライブベイとステータス表示LEDを備えたラックマウントサーバーのクローズアップ

予測寿命と平均故障間隔(MTBF)の違い

2025/04/25
故障分析と予測寿命の計算は、機器のサービス寿命とメンテナンスコストを評価する際に不可欠です。このような評価に使用される2つの指標—平均故障間隔(MTBF)と予測寿命—は時々混同されることがあります。そこで、その意味の違いを探ってみましょう。
詳細 >
銅コイルと電流を含む産業用力率改善コンポーネント
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

産業用電力システムにおいて力率補正が重要な理由

2025/04/11
力率補正(PFC)はAC電力システムにおける無駄なエネルギーとインフラへの負担を減らすことで、効率を大幅に向上させます。このブログでは、力率(PF)の概念を紹介し、力率が低いことによって引き起こされる問題を説明し、PFCの利点を概説します。また、電力品質と信頼性を向上させる、アクティブPFCを搭載したRECOMの高性能RACPRO1...
詳細 >
明るく輝く光を放ち、煙突効果を示しているプリント回路基板のクローズアップ
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

電源効率の測定とその重要性

2025/03/28
電源の効率は、性能とコスト効率の両方にとって重要であり、エネルギー使用量、動作信頼性、そして長期的な節約に影響を与えます。一般的な電源の耐用年数を5年間と想定すると、効率の低さによって無駄になるエネルギーの費用は、電源の元の価格を上回ります。
詳細 >
RECOMのRACPRO1 DINレール電源
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

電源において過電圧、過電流、短絡保護が重要である理由

2025/03/14
信頼性の高い産業用電源は、電力供給だけでなく、過電圧、過電流、短絡回路による損傷から電源自体と負荷の両方を保護するためにも不可欠です。本記事では、これらの保護メカニズムの重要性について考察し、RECOMのDINレール電源RACPRO1シリーズの先進的な機能について紹介します。
詳細 >
「平均故障間隔」と書かれた壁掛け時計

平均故障間隔(MTBF)の理解

2025/02/21
平均故障間隔(MTBF)は、製品データシートでよく見られる一般的な指標で、信頼性と耐久性の証として提示されていることがよくあります。しかし、広く使用されているにもかかわらず、MTBFは工学分野で最も誤解されている数値の1つでもあります。
詳細 >
RECOMのDINレールマウントe-Fuse
インフラストラクチャ / エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 輸送

RACPRO1 シリーズによる信頼性の高いヒューズおよびサーキットブレーカートリップ

2025/02/07
上図(図 1)の配置を考えてみましょう。プライマリスイッチングキャビネット(アプリケーション#1)には、480Wの24VDC電源(RACPRO1-T480/24V)が供給されます。5Aの負荷を持つセカンダリスイッチングキャビネット(アプリケーション#2)は、同じ電源から25mのケーブルで供給されます。保護を強化するため、リモートアプリケーションに...
詳細 >
RECOMのRACPRO1-T480/24 DINレール電源
インフラストラクチャ / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

RECOMのRACPRO1ファミリー:次世代のDINレール電源

2025/01/22
1975年の創業以来、弊社は一貫して技術革新、性能、品質に注力してきました。その結果、AC/DC電源、DC/DCコンバータ、スイッチング・レギュレータなど、さまざまな高信頼性電源ソリューションが生み出され、産業、医療、防衛、通信、輸送、エネルギーなどの業界において、制御盤からセンサーまで、要求の厳しいアプリケーションでその性能が実証されています。
詳細 >
煙突、タービン、周辺インフラストラクチャーを示す発電所のイラスト
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / 自動車 / 航空電子機器&宇宙

燃料電池ソリューション用キロワットDC/DCコンバータ

2025/01/10
燃料電池は、気体燃料(多くの場合水素)の化学エネルギーを直接電気エネルギーに変換する電気化学デバイスです。このプロセスは、反応室または「セル」(図1)で行われます。水素を燃料とする場合、そのプロセスは逆の電気分解に似ています。電気分解では、電気が水を水素と酸素に分解し、陰極に水素、陽極に酸素を2:1の割合で生成します(H₂O)。逆に、水素燃料電池...
詳細 >
青色の背景の電気設計と電柱のイラスト

DC/DC変換におけるスイッチングレギュレータとリニアレギュレータの利点と欠点。

2024/12/13
DC電圧の制御には長い歴史があり、最初の集積回路レギュレータは50年前にさかのぼります。最初に登場したのはリニアレギュレータで、初期の設計の一部は今日でも使用されています。効率と設計の柔軟性の向上に対する需要が、その後スイッチングレギュレータトポロジーの開発を促進しました。リニア設計とスイッチング設計の両方には、特定の用途において利点と欠点があり...
詳細 >
暗い背景に放射する渦巻く青色のエネルギー形状
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

降圧スイッチングレギュレータ:原理、性能、用途

2024/11/29
スイッチングレギュレータのトポロジーは、高効率と設計の柔軟性を兼ね備えているため、大半のの汎用電力変換用途で好まれています。その結果、さまざまな用途に適合するよう、多くのスイッチングトポロジーが開発されています。
詳細 >
工場環境で2つの産業用ロボットアーム間の制御パネルを操作する作業員
インフラストラクチャ / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

産業オートメーションにおける電源を管理する多くの安全基準について学ぶ

2024/11/15
産業オートメーションシステムでは、負荷(設備および機械)と人員の安全が最優先事項です。電源はこれらのシステムの重要なコンポーネントです。しかし、適切に管理しないと、潜在的なリスクをもたらす可能性もあります。このブログでは、産業環境における電源に関連する機器および人員の安全要件について説明します。
詳細 >
REDIIN AC/DC DINレールシリーズ
インフラストラクチャ / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

適切なDINレール電源の選び方

2024/10/18
DINレール電源には、従来の電源に比べていくつかの利点があります。これはモジュール式で、取り付けが用意で、スペース効率に優れています。また、DINレールに取り付け可能で、スペースが限られている場合や電源への簡単にアクセスできることが求められる用途に最適です。幅広いサイズ、電圧、ワット数が揃っており、さまざまなニーズに対応しています。
詳細 >
機械を操作するエンジニア
産業&オートメーション / 防衛&海洋

動作信頼性:産業用電源の重要な指標

2024/10/04
高い動作信頼性に向けて設計することは、特に産業環境のような要求の厳しい状況で、電源が機器の連続動作をサポートできるようにするために重要です。このブログでは、動作信頼性とは何か、どのように測定するか、RECOMの電源がそれを最大化するためにどのように設計されているかを考察します。
詳細 >
DINレールマウントのRECOM REDIIN120-24、REDIIN240-24、REDIIN480-24電源
データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

スリムなDINレールマウント電源

2024/09/06
DINレールマウントは、スイッチギアマウントを標準化し、メーカー間の互換性を可能にするというアイディアが1920年代に初めて導入されて以来、電気キャビネットに革命をもたらしてきました。DINは「Deutsche Industrie Norm」つまり「ドイツ産業規格」を意味し、DINレールシステムの成功は急速にドイツ国外に広がり、最終的には欧州規格...
詳細 >
青色の六角形の背景のデジタルヘルスケアアイコン
医療 / 産業&オートメーション

DCモーター駆動に適した経済的な医療グレード電源

2024/08/23
多くの医療アプリケーションで、強力なDCモーターが必要です。例えば、医療用ベッドや手術台といった重い物の持ち上げ、回転、傾斜や、精密外科用ロボットの操作、人工呼吸器の空気圧の制御などで必要になります。DCモーターは、非常に高い出力対重量比、優れた信頼性、低速での高トルクなどの利点があるため、ロボットアームやベッド機構内に取り付けるのに最適です。ま...
詳細 >
現代の再生可能エネルギー技術のイラスト
e-モビリティ / インフラストラクチャ / 産業&オートメーション / 自動車 / 輸送

双方向電源のアプリケーション:EV充電から電力系統安定化まで

2024/08/09
世界が化石燃料から再生可能エネルギーへと移行するにつれ、電力網もそれに追いつくために変化しています。大規模な石炭、ガス、原子力発電所が独占的に消費者に電力を供給するという従来のやり方は、公共および民間の供給業者による、従来のエネルギー源と再生可能エネルギー源を組み合わせたスマートグリッドに取って代わられつつあります。それに伴い、さまざまなスマート...
詳細 >
倉庫で箱を積み上げるロボットアーム
ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

オートメーション倉庫:RECOMストーリー

2024/07/26
オートメーション物流管理により、生産性が向上し、コストが削減され、これまでよりも早く製品をお客様に届けられるようになります。これらの複雑なシステムでは、可能な限り既製のコンポーネントを使用しますが、電気仕様や環境仕様によっては、カスタム設計された電力供給システムが必要になることがよくあります。このブログでは、このようなオートメーション倉庫アプリケ...
詳細 >
輝く光を放つ未来的な回路基板
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

ワイドバンドギャップゲートドライバの新たなトレンド

2024/07/12
ワイドバンドギャップ(WBG)パワートランジスタが主流になりつつあり、新製品が次々と市場に投入されています。ゲートドライバも、これらの新しいデバイスの要件を満たすように進化する必要があります。このブログでは、WBGパワースイッチングデバイステクノロジーの最新のイノベーションと、ゲートドライバやその電源が提示された課題にどのように対応しているかにつ...
詳細 >
黄色の建設車両の前に置かれた電気充電器
e-モビリティ / 自動車 / 輸送 / 鉄道

輸送アプリケーション向けDC/DCコンバータ

2024/06/28
オフハイウェイ電気自動車(EV)には、電動フォークリフトからトラクター、掘削機まで、さまざまなアプリケーションがあります。これらのアプリケーションは、空港シャトルやゴルフカートなどのピープルムーバー、建設、鉱業、公園や庭園の用途で使用される屋外機器、またはパレットローダー、フォークリフトトラック、無人搬送車などの屋内ユニットです。
詳細 >
青色の背景のRECOM R24C2T25シリーズ
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

WBGデバイスがゲートドライバの電源に引き起こす問題

2024/06/14
炭化ケイ素(SiC)および窒化ガリウム(GaN)デバイス用のゲートドライバ電源は、これらのワイドバンドギャップ半導体の固有のバイアス要件に対応する必要があります。このブログでは、SiCおよびGaNアプリケーションのゲートドライバの電源を設計する際に考慮すべき重要な点について説明します。
詳細 >
人間の手がラップトップのキーボードを操作する一方、ロボットの手がラップトップ画面から指し示している。

AIの力を活用してPCB設計を変革する

2024/05/31
人工知能(AI)支援によるPCB設計を始める最も簡単な方法は、CELUS Design Platformに登録することです:app.celus.io。
詳細 >
プリント基板のコンピューターマザーボードのクローズアップ
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

材料科学の進歩が電源の設計と性能を向上させる

2024/05/17
電源における高効率の追求が、幅広い分野での性能の向上を推進していることは周知の事実です。材料科学の進歩が、電源設計に影響を与え、より効率的でコンパクトかつ信頼性の高いソリューションの開発を可能にする上で、重要な役割を果たしています。電源設計に影響を与えている新しい材料をいくつかご紹介します。
詳細 >
バッテリー残量を表示するスマートフォンを含むワイヤレス充電ステーション
e-モビリティ / 自動車 / 輸送

ワイヤレス充電アプリケーションの電源設計要件

2024/05/03
ワイヤレス電力伝送(WPT)アプリケーションには、物理的な接続を使用せずに電源から負荷への電力の伝送が含まれます。これらのアプリケーションでは、通常、誘導結合などの技術を使用して、電磁場を介して電力を伝送します。 このブログでは、WPTアプリケーションで効率的かつ安全な電力伝送を確保する上で、電源がいかに重要な役割を果たすかについて説明します。
詳細 >
ロボットの手が地球儀に触れ、そのグローバルな影響を象徴する
インフラストラクチャ / データコム&テレコム / 産業&オートメーション / 輸送

エッジAIノードへの電力供給:エッジAIが電力システム設計に与える影響

2024/04/19
エッジAIとは何か? エッジAIとは、ネットワークのエッジにあるデバイスにAIモデルを直接展開することです。オンデバイス処理を採用して低遅延の応答を実現することで、クラウドコンピューティングへの依存を軽減します。IoTシステムにエッジAIを追加すること(AIoT(モノの人工知能)システムを形成する組み合わせ)で、ローカルレベルでセンサーデータの分...
詳細 >
産業環境で金属部品を溶接するロボットアームを監視する作業員
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

SiCドライブアプリケーション向けにプログラム可能な出力を提供する、新しい絶縁型DC/DCコンバータ

2024/04/05
ワイドバンドギャップ(WBG)テクノロジーが今後も存続することに疑いの余地はありません。炭化ケイ素(SiC)および窒化ガリウム(GaN)トランジスタは、幅広く産業用、民生用、その他の電源アプリケーションにおいて急速に好まれる選択肢になっています。
詳細 >
Si、IGBT、SiC、GaN技術の電力出力 vs. スイッチング周波数
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

将来を見据えたパワースイッチングソリューション。

2024/03/22
自動車、産業、およびインバータといったアプリケーションでは、より高い出力電力レベルでの効率の向上に対する需要が高まっています。電気自動車(EV)にとって、この向上は、より効率的なモータードライブとより高速なバッテリー充電器を通じて、性能と航続距離を延長する上で不可欠です。産業においては、効率の向上は世界のエネルギー消費量を削減し持続可能性を高める...
詳細 >
中央にRECOMのRPZシリーズを配置した電気信号、光モジュール、光ファイバー間の相互作用の可視化
インフラストラクチャ / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

光モジュール用オンボード電源

2024/03/08
光モジュールは、高速電気データ信号を光信号に、またはその逆に変換するトランシーバデバイスです。このような電気光学システムは、高速通信システムにおける鍵となるコンポーネントで、信号の損失を最小限に抑えつつ数十キロメートルにも及ぶ長距離データ伝送、あるいは数メートルの短距離での毎秒数百ギガバイトという非常に高速なデータ伝送を実現します。ここでの電気デ...
詳細 >
光ファイバー - 高速データ転送

パワーエレクトロニクスにおけるRECOMと人工知能

2024/02/23
一見すると、人工知能(AI)と電源設計にはほとんど共通点がないように思えるかもしれません。しかし、RECOMはすでに少なくとも3つの異なる分野で、製品とサービスの向上のためにAIを積極的に活用しています。人工知能、電源、そしてRECOMにどのような共通点があるのか、ぜひご一読ください。
詳細 >
周期表 - 炭素

電源設計は材料科学の進歩の恩恵を受ける - 炭素

2024/02/09
炭素[C]は必須元素です。私たちは炭素をベースにした生命体です。酸素と結合した気体のCO2濃度は、地球温暖化に対する私たちの影響を測るバロメーターです。固体の純粋な炭素は、グラファイトのように柔らかいこともあれば、ダイヤモンドのように硬いこともあります。カーボンファイバーは、飛行機から釣り竿まで、数え切れないほどの製品を丈夫にしています。放射性炭...
詳細 >
誘導充電中の電気自動車のイラスト
e-モビリティ / 自動車 / 輸送

ワイヤレス電力伝送(WPT)

2024/01/26
私たちは低出力のワイヤレス電力伝送を利用する充電式歯ブラシや携帯電話の充電パッドには慣れ親しんでいますが、たとえば電気自動車(EV)などの高出力ワイヤレス充電にはどのような課題があるのでしょうか?
詳細 >
バッテリーが見える透明な電気自動車
e-モビリティ / 自動車 / 輸送

絶縁型バッテリーマネジメントシステム(BMS)

2024/01/12
バッテリー式電気自動車(BEV)とプラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)は、トラクションモーターに必要な十分な電圧を供給するために直列接続されたリチウムイオン電池に依存しています。 これらの高電圧(HV)スタックは、航続距離が限られたマイルドハイブリッドの場合は48~約100ボルトの範囲で、数百キロメートルの航続距離を持つ電気自動車の場合...
詳細 >
都市の景観
データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 防衛&海洋

POL(Point Of Load)DC/DCコンバータが電源システム設計の課題を解決

2023/12/22
電源の最も基本的なレベルの仕事は、入力AC電圧を1つ以上の低電圧および高電流のDC電圧に最も効率的な方法で変換することです。ワイヤ抵抗を低減して同じ結果を達成しようとすると、導体断面積を4倍にする必要があり、重量とコストが増加します。RECOMは、パワーレールに最適な、コスト効率が高く、高効率のDC/DCレギュレータの2つの新しいシリーズを「Po...
詳細 >
中央に疑問符のある送電線のイラスト
e-モビリティ / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送

RECOMのDC/DC電源モジュールの顧客が世界的な半導体不足に対応する方法

2023/12/15
半導体のサプライチェーンは、顧客の規模、購買力、個々の要件により、顧客に対してさまざまな困難をもたらします。これらの困難を緩和するために、RECOMはDC/DC電源モジュールを含むこれらの製品の適切な在庫を維持し、即時納品を行っています。
詳細 >
既存の木の間に新しく植えられた木の列

RECOMの植樹活動は2024年以降も拡大

2023/12/07
2022年、RECOMは参加した多数の国際トレードショーで収集した名刺1枚につき1本の木を植えました。このプログラムを通じて数百本の木を植えることで、Embedded WorldからElectronicaまでの展示会で新規顧客と面会することによる二酸化炭素の排出を相殺する助けとなりました。RECOMの取り組みでは、RECOMカタログにある各製品に...
詳細 >
製造施設内で半導体を加工するロボットアーム
e-モビリティ / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送

DC/DCコンバータの顧客が世界的な半導体不足にどのように苦しんでいるのか

2023/11/24
半導体業界は近年、世界的なサプライチェーンの混乱により多くの課題に直面しており、それに加えて、消費者行動の変化や電子製品の需要の増加などのさらなるハードルも発生しています。この2部構成のシリーズの第1部では、業界の課題と、その課題を軽減して顧客にDC/DCコンバータを確実に供給し、生産ラインの稼働を維持するためにRECOMが取り組んでいることにつ...
詳細 >
未来的な青色と紫色の背景のAIoTテキスト。
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 照明 / 産業&オートメーション / 輸送

AIoT電源

2023/11/10
AIoT、つまり人工知能(AI)とモノのインターネット(IoT)の融合は、電子機器業界で最も有望な新しい発展の1つです。あるICメーカーによれば、これは今後10年以内にマイクロコントローラー市場で最大のセグメントになると予想されています 。[1]
詳細 >
都市景観に重ねられたさまざまな技術とコミュニケーションのシンボルのデジタルコラージュ
インフラストラクチャ / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙

RACMシリーズが多様なアプリケーションに柔軟性と業界をリードする性能をもたらす

2023/11/03
低ワットAC/DC電源は、IoT、IIoT、医療機器、産業オートメーションなど、多様なアプリケーションに電力を供給します。設計は、広い電圧範囲や高い電力密度などの厳しい要件を満たす必要があります。AC/DCコンバータが必要なアプリケーションには、高効率、柔軟な入力、さまざまな出力電圧オプションを備えた電源が必要であり、RECOMのRACMシリーズ...
詳細 >
青色の背景の列車およびRECOMのRMD150-UWシリーズの製品
e-モビリティ / 産業&オートメーション / 輸送 / 鉄道

モビリティと鉄道アプリケーションのために「すぐに使える」DC/DCを探す

2023/10/20
モビリティ・アプリケーションでは、パワー・コンバータに大きな要求が課せられます。市販製品は要求される仕様の一部を満たしているかもしれませんが、鉄道用EN 50155などの規格に全体的に準拠するためには、一般的に大規模な外部回路が必要となります。この記事では、真の「すぐに使える」製品が満たすべき仕様について説明します。
詳細 >
LED照明の下で植物が育つ屋内農園
照明

農業におけるLED照明のメリット

2023/10/06
LED(発光ダイオード)照明は、農業、特に畜産、温室、室内農業の分野で人気を集めています。LEDは、メンテナンスフリーでエネルギー効率が高く、消費する電力の80%以上を光に変換し、同じ照度であれば60%少ないエネルギーで済むなど、従来の照明方法と比べていくつかの利点を持っていますが、最も大きな利点はスペクトル制御です。作物や動物によって、最適な成...
詳細 >
青色の背景のRECOMのR-78K-1.0およびRKKシリーズ
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 防衛&海洋

低消費電力DC/DCコンバータへの最先端技術の導入

2023/09/15
低電力DC/DCコンバータは、磁性体部品を手作業で組み立てるため、その設計に大きな労力を要する場合が多かったのですが、新しい設計技術や高度な製造技術により自動組立が容易になり、コストをかけずに性能を向上させることができるようになりました。
詳細 >
産業の2.0から4.0への進化とロボットアームのシンボル
インフラストラクチャ / エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

高度なパッケージング技術によって、インダストリー4.0における複数の目標達成をサポート

2023/09/01
インダストリー4.0では、DC/DCコンバータに厳しい信頼性、サイズ、効率要件が求められており、設計者はより優れた性能と電力密度の向上を求めており、これらのニーズを満たす必要があります。RECOMの低消費電力絶縁型および非絶縁型DC/DCコンバータは、製品の信頼性を向上させ、コストを削減し、効率を高める高度なパッケージ技術を採用しています。
詳細 >
低密度および高密度の立方体のスケール

パワーモジュール高密度化の主な要因

2023/08/18
パワーモジュール密度の主要な要因を評価することは、パワーソリューションのスイッチング周波数と全体のサイズや密度が反比例するといった単純な経験則をはるかに超えるものです。電力密度は、システム密度を駆動する負荷とは異なる速度で変化する傾向があります。したがって、サブシステムや関連するコンポーネントそのものを分解して分析することは理にかなっています。先...
詳細 >
ダイオード、インダクタ、コンデンサを含む回路図
インフラストラクチャ / データコム&テレコム / 産業&オートメーション / 輸送 / 鉄道

高度な設計が進む低消費電力型DC/DCコンバータ

2023/08/04
DC/DC変換ソリューションには、スイッチング技術の発明から始まった長い進化の歴史があります。小型DC/DCコンバータを必要とするアプリケーションでは、コンパクトなサイズとコスト効率が鍵となります。RECOMは、コストとサイズの最適な組み合わせのために適切な設計を選択するリーダーで、現在の設計では、小型で電力損失が少ない高電力密度・高効率コンバー...
詳細 >
持続可能性を表す緑の葉とシンボルを提示する手
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

グリーンエネルギー用3Dパワーパッケージング

2023/07/26
パワー半導体の進歩はグリーン経済への移行を後押ししていますが、多くのグリーン・エネルギー・アプリケーションは小型フォーム・ファクターのDC/DCコンバータを必要としています。RECOMの三次元パワーパッケージ技術は、小型フォーム要件に対応しながら性能を最大化します。
詳細 >
白色のアンテナとテキストラベルを含む青色の防音室

電源・DC/DCコンバータにおけるEMC配慮について

2023/07/14
電子システム部品と最終機器との間の電磁両立性(EMC)を達成することは、現代の製品設計における大きな課題です。本稿では、このテーマを取り上げ、特にAC/DCおよびDC/DCモジュールについて、規格適合を達成するための提案を行います。
詳細 >
青色と白色で表現されたさまざまなエネルギー源とテクノロジーの様式化された表現

パワーモジュールの強化により、システムの信頼性が向上

2023/06/30
期待通りに電力が供給されることは、あらゆる電気・電子システムの信頼性の重要な側面ですが、パワーモジュールやサブシステムに究極の堅牢性をもたらすのは、故障の物理学に関する長年の高度な研究と、その学びを電力設計に適用する方法について、多くのトライ&エラーを経て得られた集大成です。優れた設計であっても、一貫して手頃な価格で構築できなければ、印刷された紙...
詳細 >
電子回路基板上のデジタルネットワークオーバーレイ
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

カスタムプロジェクトを簡素化する新DC/DCコンバータ

2023/06/16
RECOMは30,000種類以上の標準コンバータを取り揃えており、大半のユーザー要件を満たすことができます。しかし、アプリケーションによっては、わずかな仕様変更からカスタム設計まで、さまざまなご要望にお応えすることができます。
詳細 >
5Gネットワークのシンボルと信号を含む様式化された都市
インフラストラクチャ / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙

多くのアプリケーションのニーズを満たす絶縁型1Wおよび2Wコンバータ

2023/06/02
コンパクトなサイズの低消費電力絶縁型DC/DCコンバータは、通信機器、計測機器、産業用電子機器などのスペースが重要なアプリケーションに理想的なソリューションを提供します。RECOMは1Wと2Wの絶縁型DC/DCコンバータを豊富に取り揃えています。このブログでは、これらのデバイスが適する多くのアプリケーションのいくつかをご紹介します。
詳細 >
寸法と特徴を含むRECOM RACM1200-V
インフラストラクチャ / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション

理想的な1kWのAC/DCが、静かに仕事をこなす!

2023/05/19
1kWのAC/DC電源は多くのアプリケーションで使用されており、ユーザーは設置、設定、監視が容易な汎用性の高い製品を求めています。この記事では、理想的な電源とは何か、また、どのような製品なのかについて紹介します。
詳細 >
平面トランスを含むRECOM DC/DCコンバータの3Dモデル
インフラストラクチャ / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙

DC/DCコンバータの設計に役立つ平面トランス。

2023/04/07
トランスは、DC/DCコンバーターの設計者にとって、長い間悩みの種でした。かさばるし、高価だし、製造も難しいからです。平面トランスが、低ワットDC/DCコンバーター設計の品質とコストをどのように向上させるかをご紹介します。
詳細 >
自動車のバッテリーを交換する人
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション / 自動車 / 輸送 / 鉄道

RECOMブログ2: 24Vバッテリー駆動のアプリケーション

2023/03/24
バッテリー駆動のシステムは、電気自動車やモーターボートから太陽光発電設備やデータセンターまで、あらゆるものに搭載され、急速に成長しています。大きなトレンドは、システムのサイズや重量を減らし負荷に供給できる電力を増やすために、これらのシステムが動作する電圧の増加です。このトレンドの最前線は、広入力パワーエレクトロニクスの進歩により、12V から...
詳細 >
回路基板上の照明されたコンポーネント
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

3Dパワーパッケージング(3DPP®)の進化について

2023/02/22
先進的なパッケージング技術により,多くの最先端(SOTA)技術を活用し高密度で統合されたコンポーネントを組み込むことができるため,電力変換および電力管理ソリューションが容易になります。三次元パワーパッケージング(3DPP)により、これらの技術の長所を生かし、サイズ、重量、コスト、パワー(SWaP-C)の最適化に貢献しつつ、商用オフザシェルフ(CO...
詳細 >
青色の背景に白色の大文字で「RATHER BE COOL THAN DEAD.」

死ぬよりクールな方がいい

2023/01/13
電源の寿命にとって一番の敵は「温度」です。目安としては、温度が10℃上昇するごとに、電源の寿命は半分になります。同様に、温度が10℃下がるごとに寿命は2倍になります。それゆえ、この記事のタイトルは「死ぬよりクールな方がいい」1なのです。[1]
詳細 >
単相AC電力の図による表現
エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション

Power Factor Correction

2022/12/16
Sometimes, we employ less number of engineering cycles and resources into designing, not because we intend to or to obtain a sustainable product, rather because it is an...
詳細 >
太陽光パネルに日光が当たっている
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 防衛&海洋

High-Isolation DC/DC Converters Meet Green Requirements

2022/12/02
The green energy revolution is well underway, driven by the challenges of climate change and the drive towards sustainable development. And RECOM’s high-isolation DC/DC...
詳細 >
システムラベル付きの列車の断面図
輸送 / 鉄道

Powering Railway Sensors with Isolated DC/DC Converters

2022/11/25
Many people think of a train as simply a bus on rails. After all, passenger trains have been around since 1825, and the basic concept of a locomotive pulling carriages has...
詳細 >
「3D Power Packaging」ロゴと寸法を含むRECOMパワーモジュール
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

ムーアの法則に追いつきつつあるパワーモジュール

2022/11/11
数十年にわたり、プロセッサや複雑なICはトランジスタ数の増加に関してムーアの法則に従ってきました。しかし、これに付随する電源ソリューション、特に電圧レギュレータは、これまで同じ割合でのスケーリングは進んでいませんでした。エレクトロニクスのロードマップは、ムーアの法則やマイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)を中心に語られることが多いですが...
詳細 >
夕暮れ時のソーラーパネルと風力タービン
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 輸送

What is Energy Storage?

2022/11/04
Energy storage is "the capture of energy produced at one time for use at a later time to reduce imbalances between energy demand and energy production."[1] This applies...
詳細 >
充電ステーションで充電中の白色の電気自動車
e-モビリティ / エネルギー / 産業&オートメーション / 自動車 / 輸送

Forget 400V – 800V is on the Way

2022/10/31
The year 1996 marked a milestone in electric vehicle history with the launch of the General Motors EV1. The EV1 was the first mass-produced, purpose-designed electric vehicle...
詳細 >
未来的な医療モニタリング画面が病院でのバイタルサインと患者データを表示
医療 / 産業&オートメーション

Safety & Compliance for Medical Power Supplies

2022/10/28
To ensure the safety of patients and medical professionals, medical electrical equipment is strictly regulated by standards and requirements for product testing. As a primary...
詳細 >
パフォーマンスメーターが「HIGH」を表示
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

Power Supply Design for Maximum Performance

2022/10/21
Every engineer sets out to design for maximum performance of their system, power supply, or any other product they are working on. But what does designing for performance...
詳細 >
充電ケーブルを含む青色の電気自動車の概略
e-モビリティ / エネルギー / 産業&オートメーション / 輸送

Electric Vehicle Chargers switch to Bidirectional Designs

2022/10/07
As part of a global effort to reduce carbon footprint, automotive manufacturers are replacing gasoline with cleaner fuel-less alternatives. As a result, the electric vehicle...
詳細 >
街の線路を走る軽量鉄道の列車。
鉄道

Light Rail Power Supplies from A to Z

2022/09/30
Light rail transit (LRT) is a form of urban passenger rail transit that combines the features of a tram and rapid transit. While its rolling stock is more similar to a tram...
詳細 >
青色と紫色の光線を含む回路基板上のGaNチップ

GaN DC/DC Converters for High-Efficiency Power Supplies

2022/09/16
GaN is the chemical symbol for gallium nitride, a III-V semiconductor material commonly referred to as a wide bandgap (WBG) material because it has a relatively high energy...
詳細 >
列車エネルギーシステムの概略図
輸送 / 鉄道

Railway Battery Chargers for Cleaner, More Efficient Locomotives

2022/09/09
The replacement of the internal combustion engine (ICE) with the electric motor is a key factor in reducing pollution from automobiles, but the trend extends beyond the road:...
詳細 >
警告:ヒートシンクなし
エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 照明 / 産業&オートメーション

ヒートシンク不要な高エネルギー効率のコンバータ

2022/09/02
LEDの駆動からノートパソコンやスマートコンシューマ機器の電源まで、電力損失を最小限に抑え性能を最適化するためには高効率の電源が必須です。
詳細 >
駅に停車中の高速列車
データコム&テレコム / 産業&オートメーション / 輸送 / 鉄道

Power Supplies for Railway Data Communications

2022/08/26
Data is at the heart of modern railway infrastructure. Both freight and passenger trains require reliable communications to transfer location data between rolling stock...
詳細 >
コントローラとコンバータを備えたエネルギーシステム
データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

エネルギーハーベスティング(EH)とは?

2022/08/19
エネルギーハーベスティング(物理学でいうエネルギー源からエネルギーを回収する技術)は、これまで支えてきた技術があっても, エマージングからエマージェンシーを卒業しただけです。これは、ムーアの法則やMEMSによってシステムのパワーバジェットが大幅に削減されたことに起因しています。数ミリワットのシステム電力バジェットで、センサー...
詳細 >
線路上を走行する高速列車
鉄道

Plug & Play DC/DC Converter Designs Benefit Railway Applications

2022/08/12
Plug & Play designs save time and reduce costs for system designers and are widely used in various application areas. However, until now, these designs have been largely...
詳細 >
未来的なデジタルインターフェースと相互作用する手
データコム&テレコム / 産業&オートメーション

モノのインターネットとは何か?電力の視点から

2022/07/29
モノのインターネット(IoT)は、予防保守のための状態監視システムからアセットを追跡するためのセルフパワー ラベルまで、民生品・産業用のあらゆる装置に関連する流行語です。 このブログは、IoT の電力の観点に焦点を当て、階層的なソリューションを得るために電力中心の考え方をさまざまなレベルでどのように適用できるかを理解するのに役立つ用語とアプリケ...
詳細 >
夕暮れ時に走行中の青色の列車
輸送 / 鉄道

厳しい鉄道規格に対応したハイパワーコンバータ

2022/07/15
列車での移動を可能にする鉄道と鉄道車両は、蒸気機関車の時代から、信号、環境監視、通信、モーター駆動など様々な用途に対応した安全、牽引、通信、情報などの高度システムを搭載した今日のハイテク鉄道に、2世紀以上の時間を掛けて進化してきました。そのため、鉄道用電源のニーズはかつてかつてないほど高まっています。
詳細 >
青色の六角形上のデジタルアイコン
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙 / 防衛&海洋

システム設計を簡素化する既製電源

2022/07/01
プロジェクトを始めるにあたり、システム設計者は、最終製品のために完全な既製品の電源装置(PSU)またはモジュールを購入するか、社内でそれを作成するかを決定する必要があります。OEMのために AC/DC や DC/DCコンバータ を内製することは、決して簡単なことではありません。設計者は市場投入までの時間、全体的な部品表(BOM)コスト、設計と製造...
詳細 >
3DパワーパッケージングとAEC-Q1000ロゴを含むRECOM RPY-1.5QおよびRPX-1.5Qシリーズ
産業&オートメーション / 自動車 / 輸送

DC/DC Converters in Automotive Applications

2022/06/13
DC/DC converters are now common in automotive applications at a range of power levels. Parts must comply with AEC-Q standards for quality and stress tests and automotive...
詳細 >
電気自動車充電コネクタ
e-モビリティ / エネルギー / 輸送

EVチャージャーの補助電源に関する考察

2022/06/03
現在、家庭用や産業用の新しい建物には充電ポイントの設置が法律で義務付けられているほど、EV充電器はどこにでもあるものになりつつあります。主電源の技術革新が著しい一方で、低電力の補助AC/DCおよびDC/DCコンバータのニーズも高まっています。この記事では、これらの低電力補助コンバータが満たすべき仕様について見ていきます。
詳細 >
化学反応速度と温度の関係を示す曲線

電子部品・モジュールの保存温度に関する留意点

2022/05/20
電子部品やサブアセンブリの動作温度範囲に関する情報記事は数多くありますが、保存温度に関するものは比較的少ないのが現状です。ほとんどのメーカーのデータシートには、最大動作温度と同じ保存温度範囲(例:0℃~85℃)が記載されているか、-40℃~+100℃の「工業規格」値が、非動作時でさらなる説明もなく記載されています。
詳細 >
青色の六角形の再生可能エネルギーアイコン

電源の効率化でCO₂排出量を削減

2022/05/06
全世界の電力使用量は、二酸化炭素(CO₂)排出量全体の4分の1を占めています。しかし、企業や消費者が簡単な手順を踏むことで、特に石炭やガスを燃やすことで発生する電力使用量を削減し、何百万トンものCO₂排出量を削減しながら、何十億ドルものコスト削減を実現することができるのです。
詳細 >
青色の六角形上のヘルスケアアイコン
ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション

在宅医療機器への電源供給

2022/04/22
在宅医療機器は、臨床現場で使用されるものよりも、より厳しい条件や制御不能の状況に対応しなければならない可能性があります。この記事では、電気機器の安全性に適用される規格、その特定の要件、および既製品で対応する方法について見ていきます。
詳細 >
電気自動車の充電
e-モビリティ / エネルギー / 輸送

先進技術でE-モビリティを加速する

2022/04/08
世界中の政府が魅力的なインセンティブを提供し、電気自動車(EV)を運転する利点があるにもかかわらず、ここ数年はむしろその成長が鈍化しています。さらに、COVID-19の大流行が状況をさらに悪化させ、EVに対する消費者の需要がかつてないほど高まっているにもかかわらず、それを支える在庫がないという事態を招いています。このような供給不足の原因はいくつか...
詳細 >
相互接続されたインフラストラクチャーと電力システムを含むスマートシティ
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

スマートシティは

2022/03/29
スマートシティは、IoT(Internet of Things)技術により建物、資源、データを相互接続し、効率的で適応性が高く、より環境に優しいエコシステムを住民のために構築します。多くの技術が連動してスマートシティを構成していますが、主な要素は以下の通りです。
詳細 >
RECOM電源およびカスタマイズソリューションの看板
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

標準準拠、セミカスタム、フルカスタムデザインについて – RECOMのアプローチ

2022/03/11
RECOMは30,000種類以上のDC/DCおよびAC/DCの標準製品を提供していますが、それでも時には非標準のコンバータが必要な場合があります。この記事では、標準準拠、セミカスタム、カスタムのパワーコンバータの違いについてご紹介します。
詳細 >
「Part 2」と表示されたラップトップを持つハッカー
エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

How to Hack your AC/DC Converter - Part 2

2022/02/11
A ‘hack’ is a clever or elegant solution that uses a device for a purpose it was not originally intended for. It is often for fun, but more importantly, it offers solutions...
詳細 >
「Part 1」と表示されたラップトップを持つハッカー
エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

DC/DCコンバータのハッキング方法

2022/01/28
ハッキング」とは、本来意図されていない目的のために何かを使用する巧妙でエレガントなソリューションのことで、通常は楽しむためのものですが、より真剣に、そうしなければ不可能だった解決策を提供することもあります。しかしながら、DC/DCコンバータモジュールのように基本的なものをどのようにハッキングできるでしょうか? 本稿では、絶縁型ゲートドライバ電源を...
詳細 >
青色の背景のRECOMのRxxC05TExxSとRxxCTExxSシリーズ
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

Advanced ‘3D Power Packaging’ enables miniaturization of DC/DC Converters

2021/12/17
Recent advancements in "3D power packaging" are driving the continued miniaturization of DC/DC converters while boosting power density. Despite these reductions in size, the...
詳細 >
サージ保護機能付きの家
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

過渡電圧からの保護

2021/11/26
世界中に存在する多種多様な配電インフラ方式は,高電圧電源に依存する製品を設計するパワーエンジニアにとって多くの課題を抱えています。しかし、どのような配電インフラであっても、その電源の性質上、配電システムには高い過渡電圧が存在しています。過渡電圧は、発電機の切り替え、アーク放電、落雷など、さまざまな原因で蓄積されたエネルギーが放出されることで発生します。
詳細 >
青色の背景のRECOM RACM1200-V電源
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

なぜ電源にデータバスが必要なのか?

2021/11/12
近年、電源メーカーは、電源を制御・監視するためのインターフェースを提供し始めています。本稿では、その理由と回路設計者にとっての展望を紹介します。
詳細 >
デジタルアイコンと青色の背景のRECOMのRxxC05TExxS DC/DCコンバータ
インフラストラクチャ / エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

状態監視保全センサーへの電力供給

2021/11/05
複雑な産業プロセスを効果的にメインテナンスすることは、生産性を高め、コストを抑えるために不可欠です。状態監視保全(CBM)は、定期的なメインテナンスのスケジュール管理に代わるもので、産業用IoTに配置されたセンサーからのデータを利用して、故障が発生する前に性能劣化の傾向を検出するものです。本稿ではこのテーマについて説明し、センサーノードに適した電...
詳細 >
コンポーネントとレイヤーを表示した3D PCB図
インフラストラクチャ / エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

GaNonCMOS – ヨーロッパでの研究におけるRECOMの取り組み POL統合の次のステップ

2021/10/29
パワーコンバータの小型化・高効率化は、ここ数十年のトレンドであり、今後もその傾向は続くと予想されます。これを実現するには、新しいトポロジー、新しい素材、新しい統合プロセスが必要です。欧州連合(EU)のHorizon 2020プロジェクトでは、GaNonCMOSプロジェクトに資金が投入され、新素材の統合に焦点が当てられました。このプロジェクトは、G...
詳細 >
エネルギーとバッテリーアイコンを含む回路基板
エネルギー / 産業&オートメーション

タイトル: RECOM環境発電モジュールを使ってみましょう

2021/10/15
環境発電システムの設計を成功させるための大きな課題の一つは、単に始めることです。最初の段階では、不明な点が多すぎて圧倒されてしまうことがよくあります。太陽電池、熱電発電、電界、流れや振動によるものなど、どのエネルギー源を使うか?蓄電素子の大きさはどれくらいにすべきか?スーパーキャパシタと二次電池のどちらを使うべきか?エネルギーセキュリティについて...
詳細 >
RPX 4.0の回路図
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

DC/DC電源に外部フィルタを使用する場合

2021/10/01
現代のエレクトロニクスの世界では、DC/DC電源は身の回りで常に使用されているため、特別なものと捉えられていません。しかし、電源をどのように設計に組み込むかによって、アプリケーションの全体的な性能と機能の両方に影響を及ぼす可能性があります。本稿ではDC/DC電源フィルタの重要性、その使用方法、使用時期について解説します。
詳細 >
時間経過による電力出力応答
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

ピークパワーとアベレージパワー - 正しいコンバータの選び方

2021/09/24
多くのエンジニアは、十分な「ヘッドルーム」のある電源を選びたがります。例えば、最悪の場合アプリケーションが5Wの電力を消費するならば、10Wの電源を選択します。その理由は、信頼性を高めるためには一定の安全率が必要であることと、将来的にアプリケーションの回路に機能が追加された場合、追加の負荷に対応できるよう電源に余裕を持つためです。これらは反論の余...
詳細 >
青色の背景のRECOM RACM1200-V AC/DC電源
エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション

RACM1200-V|業界をリードする高電力密度医療用電源

2021/09/17
ヘルスケア業界ほど、電子機器の電源システムの信頼性やメンテナンスフリーの機能性が設計上の重要な要素となる業界はありません。ヘルスケアエレクトロニクスは、エレクトロニクスの中でも最も安全性と信頼性が重視される分野と位置付けられており、世界中で高い設計・製造基準が設けられています。
詳細 >
RECOM RPX-4.0の幅が5.0mmであることを示す精密メーター
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

DC/DCコンバータの要件

2021/09/10
Anastasio VoltaやAndré-Marie Ampèreは想像もしなかったでしょうが、高度なテクノロジーに支配された現代は、電圧と電気なしでは機能しなくなっています。
詳細 >
5Gシンボルを含むドローン回路基板
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

5Gインフラへの電力供給

2021/08/20
5G基地局の数は飛躍的に増加し、それに伴うエネルギー消費量も増加するため、電力を効率的に供給することが重要です。ここではこのテーマについて考察し、基地局に高い電力密度と信頼性の高いパフォーマンスを提供するパワーモジュールのソリューションを提案します。
詳細 >
ダニと細菌を除去するUV殺菌装置
医療 / 照明

UV LEDによる除菌

2021/07/16
紫外線(UV)は、非接触型の効果的な消毒方法で、物質表面、水中、空気中に存在するCovid19を含む微生物、バクテリア、ウイルスのほとんどを死滅させることができます。短波長で高エネルギーの光子は、微生物の細胞内RNA/DNAを破壊し、ウイルスのゲノムにダメージを与えるフリーラジカルを生成して、病原体を迅速に死滅させます。この破壊・酸化効果により、...
詳細 >
降圧コンバータ回路図
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

ダウンコンバータ: 回路から完結したモジュールへ

2021/07/02
降圧コンバータは、100年以上前から使用されており、現在の電子回路には欠かせない部品です。この記事では、粗悪な電気機械部品が、数百ワットの電力を処理できる小型ユニットへと進化した様子を紹介します。
詳細 >
RECOM RACM1200-V AC/DCコンバータを搭載したロボットアーム
エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

内蔵電源が問題を解決しました!

2021/06/18
開発者の誰もが、自分の作った試作品がようやく動き出し、主要な機能がすべて実現され、診断機能を除いてソフトウェアが完全に実装される瞬間を楽しみにしています。
詳細 >
RECOMウェブサイト上の電源装置と共に表示されるSamacSysとSnapEDAのロゴ

Benefits of Digital Product Libraries

2021/06/04
The electronics industry is one of the fastest-growing industries of the last half-century, and the amount of information generated by this industry can be overwhelming. If...
詳細 >
電気の流れの図
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

電源システムにおける過電圧カテゴリ

2021/05/21
主電源機器の使用環境は、サージ保護のレベルに応じて4つの過電圧カテゴリ(OVC)に分けられています。この記事では、これら4つのエリアの違いと、OVC IIエリア用に定格されたAC/DC電源が、状況によってはOVC IIIエリアで使用される可能性について説明します。
詳細 >
Summit Seriesロゴを含むRECOM RACM1200-V
インフラストラクチャ / エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション

高電力密度のビルトイン電源

2021/05/07
AC/DCおよびDC/DCコンバータのメーカーとして知られるRECOMは、1.2kW出力のAC/DC電源、RACM1200-Vを発売しました。このAC/DCコンバータは、医療用アプリケーション向けのすべての認証を受けています。このコンバータはオーストリアで開発され、ヨーロッパで製造されており、輸送ルートやサプライチェーンを短縮することでサステナビ...
詳細 >
青色の背景のRECOM RBBA3000シリーズ
e-モビリティ / エネルギー / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 防衛&海洋

3kWでチョコバー半分より小さい

2021/04/23
RECOMのRBBA3000は、ハーフブリックパッケージの3kW昇圧/降圧コンバータです。ブーストバックテクノロジーにより、最大50Aの電流で9Vから60Vの入力電圧範囲に対応しています。例えば、12Vの回路に加えて2つ目のオンボード回路を持つ車両のオンボードネットワークに最適なソリューションです。RBBA3000は、バッテリー駆動デバイスやUP...
詳細 >
電気自動車充電インターフェース
e-モビリティ / エネルギー / 産業&オートメーション / 輸送

EV充電ステーションの自立型コンバータ

2021/04/09
電気自動車の充電ステーションは、多くの場合、過渡的な過電圧などの特殊な環境条件が発生するような屋外に設置されるので、厳しい安全基準を満たさなければなりません。
詳細 >
熱伝達方法:伝導、対流、放射

現代電子機器の熱抵抗入門

2021/03/19
機器の高性能化・小型化に伴い、ほぼ全ての業界のエンジニアにとって電子機器の熱管理最適化は継続的な課題となっています。ファン、水冷システム、ヒートパイプなど高温部品から放熱するための独創的なソリューションは数多くありますが、システムの熱性能をグラウンドレベルで最適化するために、部品自体にも多くの改良が加えられています。
詳細 >
試験装置と3D電源パッケージングロゴを含むRECOMのR05CT05Sシリーズ
医療 / 産業&オートメーション

医療アプリケーション向け3DパワーパッケージングDC/DCコンバータ

2021/03/12
医療グレードの絶縁を持つDC/DCコンバータは、最高の安全基準を満たし、AC/DC電源やバッテリー駆動のヘルスケアアプリケーションの最終製品コストを最小限に抑えることができます。
詳細 >
充電中のUSBアイコン
データコム&テレコム / 産業&オートメーション

USB Charging using RECOM DC/DC Converters

2021/03/05
The existing USB standards permit a maximum charging current of either 500mA (USB 1.0, 2.0) or 900mA (USB 3.0), with a fast charging current limit of 1.5A. The amount of...
詳細 >
RECOM 5V DC/DC 3D電源パッケージングカード
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

Introducing RECOM 3D Power Packaging® (3DPP)

2021/02/26
Power conversion can often be the bane of product designers, regardless of what they are designing. In space-constrained applications such as cutting-edge IoT devices or...
詳細 >
XおよびYコンデンサネットワーク図
インフラストラクチャ / エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

クラスX及びクラスY安全コンデンサ

2021/01/29
コンデンサは、電源ラインの平滑化やフィルタリング、信号のバイパスなどのために、現代の回路や電子機器に欠かせない受動部品です。AC/DC EMCフィルタアプリケーションでは、AC電源ノイズをフィルタリングするためにクラスXとクラスYの2つの特殊なコンデンサが使用され、が般的に「安全コンデンサ」と呼ばれています。クラスXまたはクラスYコンデンサを使用...
詳細 >
モビリティ

RECOMとRECOM Power Systems - 完璧なマリアージュ

2020/12/04
2019年4月、電力変換大手のRECOMはRECOM Power Systems Srl (ex Power Control Systems Srl)を買収し、高信頼性電力製品のカスタム設計専門スキルをRECOMのポートフォリオに追加しました。
詳細 >
EMI
データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

IoTアプリケーションにおけるEMCの基本ガイド

2020/11/13
IoTが世界中で成長を続ける中、RFベースのインターネット対応デバイスがますます多くの産業に使われています。これらのデバイスを活用することにより、私たちの世界はより効率的かつ最適化、またデータ主導になっていますが、電磁通信を利用したワイヤレスデバイスの存在はますます大きくなっており、EMI/EMCエンジニアにとっては設計上の大きな課題となっています。
詳細 >
安全基準の現状

The Safety Standard Landscape after IEC 60950

2020/11/02
Many engineers have grown up with the IEC 60950 safety standard as a backdrop to their careers, either as designers of IT power supplies and systems or as users of IT...
詳細 >
RECOM RBBA3000シリーズ
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

An Introduction to Buck, Boost, and Buck-Boost Converters

2020/10/30
Switch-mode power conversion has been a cornerstone of modern electronics technology across sectors including utility, industrial, commercial, and consumer markets. In...
詳細 >
柔らかいものから硬いものまで、さまざまな素材をスケールで表現した図

Potting Compounds – A Guide to the Essentials

2020/07/01
The majority of RECOM’s products are encapsulated in a potting compound. Why is this?
詳細 >
突入電流
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

Inrush Current – A Guide to the Essentials

2020/06/17
All power supplies draw a higher start-up current than their operating current. This is due to several factors that overlap – the various capacitances in the input circuit...
詳細 >
RECOM 3年保証
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

The RECOM Three Year Warranty – A Guide to the Essentials

2020/06/03
RECOM offers a minimum three-year warranty on all of its products – some series have five years or more – while the industry standard is only one or two years. How does RECOM...
詳細 >
電力コンバータの熱インピーダンス
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

Power Converter Thermal Impedance – A Guide to the Essentials

2020/05/27
All power converters dissipate power internally as heat and therefore operate warmer than their surroundings. As long as this additional heat can be transferred effectively...
詳細 >
絶縁計算機

Isolation: A Quick Guide to the Essentials

2020/05/20
Despite many web-resources, manufacturers’ datasheets and books about this subject, questions about isolation and insulation grade remain one of the most commonly asked tech...
詳細 >
双方向AC/DCコンバータ
エネルギー / 産業&オートメーション

How to make a 10kW Bidirectional AC/DC Converter

2020/05/13
Handling 10kW of power in both directions (from AC to DC and back) is a technically challenging, but understanding the topologies and techniques available makes the job a lot...
詳細 >
RECOMグループCEOのKarsten Bier

Support for Medical Power Supply Developers with Free Samples

2020/05/06
"Our production capacity has once again reached more than eighty percent" – According to RECOM Group CEO Karsten Bier, the end of the current global lockdown will decide...
詳細 >
RECOMのRACM550-Gシリーズ
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション

Baseplate Cooling in AC/DC Converters: An Innovative Fanless Solution

2020/04/27
The power density of AC/DC converter modules is increasing, but often requires high airflow rates from forced air to achieve stated performance. However, forced cooling using...
詳細 >
DC/DCコンバータの応用分野
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

Getting the Most out of a DC/DC Converter for High Efficiency

2020/04/20
Modular DC/DC converters have evolved for higher power density – small isolated DC/DC converter modules have been used for decades to efficiently match the supply voltage...
詳細 >
医療グレード電源 - 簡略化

一つのテストアダプタでICTとFCTの利点を組み合わせること:ケーススタディ.

2020/04/13
インサーキットテスト(ICT)は、生産中の電子部品を分析する確立された方法の一つです。 一般的に、電源の入っていない回路基板のテストにはICTが使用され、測定用信号の生成とアナログ測定分析の実行にはダイレクトデジタルシンセシス(DDS)や離散フーリエ変換(DFT)などの技術が用いられます。
詳細 >
入力VDC vs. 出力電流
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

スイッチングレギュレータにおけるフットプリントの小型化

2020/04/06
スイッチングレギュレータ回路は長年使用されており、ユーザーは常に個別のコンポーネントを使用して独自の設計を行うか、完成したモジュールを購入するかを選択していましたが、今日、最新の効率、EMI、および電力密度の期待を満たすためには、主にモジュール式アプローチが使われています。
詳細 >
エコデザイン
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

Energy Efficiency in AC/DC Power Supplies: Key Requirements and Standards Overview

2020/04/01
Ten years ago, the European Commission set ambitious targets to reduce greenhouse gas emissions by 20%, source 20% of its energy from renewables, and cut overall energy...
詳細 >
スマートセントラルヒーティングコントローラの概略
エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

New Standards set in Powering IoT

2020/03/23
They say ‘it’s a small world’ and it’s getting smaller – at least if you measure it by the ability to communicate with anybody and now increasingly anything, around the...
詳細 >
鉄道アプリケーションにおける電力コンバータの概略
輸送 / 鉄道

鉄道用途の電力コンバータ

2020/03/09
持続可能で環境に優しい輸送のために、また豊かさとモビリティ、観光、資産のアップグレードのために、世界中で鉄道ネットワークが拡大しています。特に中国とインドは、138万キロメートルに及ぶ鉄路に2020年までに1,800億ユーロもの投資を行っています[1]。 ただし、新機材の配備が遅れているため、既存のインフラストラクチャと車両をアップグレードして効...
詳細 >
青色の背景に赤色の緊急標識
エネルギー / 医療 / 産業&オートメーション

Medical Equipment Power Supplies in Times of Emergency

2020/03/05
Even when demand for medical-grade equipment peaks due to global pandemics, safety cannot be compromised to protect patients and operators. This article summarizes the...
詳細 >
RECOM RPX-2.5
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

統合スイッチングレギュレータの設計で達成された新標準

2019/11/07
ディスクリートICベースのスイッチングレギュレータは、外部コンポーネントの選択、未知のEMC放射、制限され、多くの場合外部冷却に依存する温度定格に大きく左右されるため、システムに組み込むことが難しいと見られることがよくあります。RECOMはこれらの障壁を打ち破り、広い入力範囲とプログラマブルな出力電圧(定格2.5A)ならびに業界をリードする高電力...
詳細 >
さまざまな輸送車両
e-モビリティ / 産業&オートメーション / 輸送 / 鉄道

輸送用途のDC/DCコンバータ

2019/08/21
DC/DCコンバータが使われる輸送手段は、広い入力範囲と厳しい環境条件およびEMI耐性が要求される独自のものであり、商用または「標準」工業グレード部品が信頼できるソリューションになり得ない場合があります。この記事では、鉄道、自動車、産業用車両の要件概要を説明し、その仕様を満たす既製のモジュラーソリューションを紹介します。
詳細 >
絶縁型DC/DCコンバータの概略
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

DC-DCコンバータの絶縁について

2019/08/14
DC-DCコンバータの絶縁には、感電防止だけでなく、多くの用途があります。この記事では、さまざまなグレードの絶縁、および一般的な低電力DC-DCコンバータにそれらがどのように実装されているかについて説明します。
詳細 >
前景にRECOM電源モジュールが映る高速鉄道
輸送 / 鉄道

鉄道環境における低電力DC-DCコンバータ

2019/08/07
複雑な国際鉄道市場では、車両の効率的な運用が非常に重要です。 車両の状態、状況、位置を検知してレポートすることで、「スマート」な決定が可能になり、それにより車両の運用性が向上しコスト削減につながります。 しかし、既存の車両を安くアップグレードするために、複数のセンサやトランスミッタには、鉄道の電力および環境仕様に準拠し低コストで簡単に統合すること...
詳細 >
超広範囲入力のDC/DCコンバータ
e-モビリティ / エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション / 輸送 / 鉄道

The Need for Ultra-wide Input Range DC/DC Converters

2019/07/24
DC/DC converters are used in almost every industrial, medical and transport installation, from low power test and measurement through to high power motor driver applications.
詳細 >
RECOM DC/DCコンバータを搭載した学生電気フォーミュラ(FSE)レーシングカー
自動車

How Electronics is Changing Motoring

2019/07/10
No doubt about it, cars have changed the world over the past century. However, the trend toward ever-faster and larger models has shifted. Climate change and dwindling...
詳細 >
背景にEMC試験室があるさまざまなラインインダクタ
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

コンバータノイズフィルタのインダクタ指定について

2019/06/26
反射リップル電流と出力ノイズを低減し、EMCの放射と感受性制限を満たすために、一般的にインダクタ と コンデンサを組み合わせたフィルタがスイッチモードコンバータの入力部と出力部に追加されます。コンバータメーカは時に推奨フィルタインダクタ値を指定しますが、同じ仕様の部品でも、全周波数域にわたる性能はメーカによって大きく異なることがあるため、伝導・放...
詳細 >
DC/DCコンバータを使用して患者接続医療機器に電力供給する
医療

DC/DCコンバータによる患者に装着する医療機器への給電

2019/06/12
プロホームヘルスケア市場は急速に拡大しており、患者装着型機器は、バイタルサイン表示から埋め込み機器のワイヤレス充電に至る様々なものへの利用が増えています。患者装着型機器はDC電源を必要とし、バッテリまたはAC電源から、しばしば安全のための絶縁システムの一部として利用される低電力DC/DCコンバータモジュールを使って供給されます。この記事は、必要と...
詳細 >
基板実装型AC/DCコンバータの設計課題
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

基板実装型AC/DCコンバータ設計の課題

2019/05/29
基板実装型AC/DCコンバータは、多くの場合ありふれた商品で、サイズとコストを削減し技術進歩による性能の向上が期待できると思われています。しかしながら、これら小型のコンバータは、より広い入力電圧、動作温度範囲、そして厳しい安全およびエネルギー効率規格をともなう難しい設計の制約を持っています。この記事では、それぞれに対してこれらの仕様をどうトレード...
詳細 >
医療アプリケーションにおけるDC/DCコンバータ
医療

医療アプリケーション向け基板実装型DC/DCコンバータ

2019/05/15
プロのホームヘルスケア(在宅医療)は、急激に拡大している市場です。クリティカルなバイタルサインから通常のベッド使用センサまで、ますます電子モニタリングの利用が増えています。電子機器の電源は通常、安全な電気的絶縁を必要とします。この記事では、典型的な状況で電源絶縁が必要な理由と、摘要される安全規格の概要を説明します。例示した基板実装型DC/DCコン...
詳細 >
三相モーターの図
インフラストラクチャ / エネルギー / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

単相および相間アプリケーション用補助電源

2019/03/21
市場には多くの高入力電圧AC/DC電源があります。90~305VACの入力範囲は、100、115、277VACの公称電源電圧をカバーし、全世界の電源に対応します。しかしながら、多くの産業用3相設備は中点ワイヤが利用できず、相間入力をカバーする、より広い入力電圧範囲が必要です。この記事は、6:1入力電圧範囲の低消費電力AC/DCコンバータが新規に開...
詳細 >
EVのバッテリーシステムの図
インフラストラクチャ / エネルギー / 産業&オートメーション

Will 48V Power Replace 24V in Industrial Systems?

2019/03/21
Most industrial control systems run on a 24VDC supply rail. This voltage was chosen for several good reasons; it is high enough to power valves, solenoids, and relays, low...
詳細 >
電子部品のようにスタイリングされたMDR文字を含む青色をテーマにした図
医療

RECOM's MDR Checklist for Medical Manufacturers

2019/03/20
The European Commission (EC) has determined that the existing European Union (EU) Medical Device Directive (MDD) is not sufficiently stringent and has been recast as a...
詳細 >
測定ツールを用いた電場強度のグラフ
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

モジュラー型SMDスイッチングレギュレータが効率的な理由

2019/03/20
現代のコントローラチップを使った、スイッチングレギュレータのディスクリート設計は容易なことだと思います。製造メーカーは、出来合いのモジュールにお金を費やすより、コントローラICとその推奨の外付け部品を直接SMD基板に実装することを検討します。このアプローチは、理論上はうまく行くでしょうが、実際は疑問がないわけではありません。
詳細 >
EMCスキャン
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ナウティック(船舶関連) / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 産業&オートメーション / 自動車 / 航空電子機器&宇宙 / 輸送 / 鉄道 / 防衛&海洋

EMC and EMI Design Strategies for AC/DC and DC/DC Power Supplies

2019/03/20
Electromagnetic Interference (EMI) is always a potential challenge with switched-mode power supplies, including both AC/DC and DC/DC converters. Modern designs can achieve...
詳細 >
接続とコンポーネントを示す詳細な回路図を含む電源の図
エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

絶縁型DC/DCコンバータ用超低ノイズフィルタ

2019/03/04
すべての絶縁型DC/DCコンバータは、電気的ノイズを発生するスイッチング素子を含んでいます。トランスのような高誘導性負荷をドライブするパワースイッチングトランジスタに関連する寄生のインダクタンスと静電容量は、スイッチング共振を避けられないことを意味しています。数百kHzの中程度のスイッチング周波数で動作するシンプルなDC/DCコンバータは、最大2...
詳細 >
ゲートドライバの概略

ゲートドライバの絶縁が心配なら「BIER」試験を適用

2019/03/04
最近のワイドバンドギャップ(WBG)半導体は、最新のMOSFETやトレンチ構造IGBTが高レベルのdV/dtとdi/dtを実現するなか、低損失で高電圧における非常に高速なスイッチングという理想に取り組んでいます。しかしながら、「ローサイド」回路の高速スイッチングは、ゲートドライブ回路に動作障害や破損の原因となる過渡電圧を結合し、「ハイサイド」ゲー...
詳細 >
本物のRECOMコンポーネントと偽造コンポーネントの比較

Imitation is Flattery, but Counterfeits are Dangerous

2019/02/06
Markets are flooded with counterfeit parts from the Far East, particularly in the electronics industry. AC/DC and DC/DC converters are widely affected, with low-quality parts...
詳細 >