블로그

Read blog postings with insights into the world of power conversion from the RECOM team. Subjects vary from ‘quick guides to the essentials’ of different topics, to a message direct from RECOM owner Karsten Bier with his thoughts about the COVID pandemic and how RECOM is playing its part to help manufacturers of medical equipment. Posts are easy to digest and informative. Check back regularly to see the latest comments, news and technical insights. For more technical information, look at our whitepapers, case studies, FAQs, and AC/DC, DC/DC and EMC Book of Knowledge by Steve Roberts.
RECOM RMOD4000 – 내구성 높은 전원 공급장치 모듈
운송 / 전기차 모빌리티

RECOM 전기 및 하이브리드 운송용 RMOD 전력 컨버터

2026. 4. 17
RECOM RMOD 라인의 내구성 높은 DC/DC 전력 컨버터는 신뢰도가 높고 광범위한 저전압 및 고전압 솔루션을 제공합니다. 컨버터는 전기 및 하이브리드 전기 운송 및 물류 부분의 중요한 필요 사항을 충족합니다.
더 보기 >
Industrial control cabinet with DIN rail power supplies from RECOM
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

스마트 팩토리 자동화용 단상 AC/DC 전원 공급장치

2026. 4. 3
에지 컴퓨팅 시대의 스마트 팩토리 자동화는 이전과는 확연히 다릅니다. 분산 컴퓨팅과 중앙 집중 컴퓨팅 모두에서 훨씬 더 큰 컴퓨팅 파워가 필요하고, 전력 요구 사항도 훨씬 더 까다로워졌습니다. 최신 스마트 팩토리는 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)와 모션 컨트롤러부터 센서 네트워크, 분산형 I/O 모듈, 에지...
더 보기 >
Isolated power supply design with transformer and ICs
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 시험 및 계측 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도

분산형 전원 아키텍처에 적합한 절연 DC/DC 전원 IC 및 개별 전원 공급장치 솔루션

2026. 3. 13
RECOM은 50여 년간 DC/DC 전력 변환용 솔루션을 개발해 왔습니다. 이러한 성과는 꾸준한 기술 개발과 한결같은 품질, 안정성, 전력 밀도 최적화를 토대로 이루어진 것입니다. RECOM은 기존 DC/DC 모듈 포트폴리오 외에도, 일부 모듈 시리즈에 이미 적용되고 있는 독자적인 전원 IC를 제품군에 추가하며...
더 보기 >
마이크로칩 상에 녹색 식물이 있는 에코 전원 공급장치

전자 분야의 기후 변화와 에너지 효율

2025. 12. 5
기후 변화의 결과는 이미 눈에 보이고 있습니다. 계절에 맞지 않는 폭염, 예상치 못한 지역의 강설, 몇 주간 지속되는 폭우, 수백 년 된 나무가 뿌리째 뽑힐 만큼 강한 폭풍 등이 그 예입니다. 많은 사람들이 탄소 배출을 줄이고 싶어 하지만 자신의 기여가 너무 미미해 의미가 없다고 느끼는 경우가 많습니다. 그러나...
더 보기 >
고급 산업 자동화 시스템을 갖춘 초현대적인 스마트 공장
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

산업 자동화를 위한 전력 공급: SPS 2025에서 선보이는 RECOM

2025. 11. 14
전원 공급장치는 산업 자동화의 숨은 영웅입니다. SPS 2025에서 RECOM은 RACPRO1 시리즈를 비롯해, 에너지 효율적이고 안정적인 자동화에 대한 늘어나는 요구 사항을 해결할 최신 혁신 제품을 선보일 예정입니다.
더 보기 >
로봇 암이 포함된 산업 자동화 시스템용 RECOM 전원 공급 장치
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

자동화를 위한 효율적 전원

2025. 10. 17
안정적인 전원 공급장치는 모든 자동화 솔루션의 기초입니다. 산업 생산 현장에는 점점 더 까다로운 요구 사항이 수반되고 있습니다. 더 컴팩트한 배전함, 더 높은 주변 온도, 더 짧은 유지 관리 주기, 그리고 기존 전원 공급장치에 엄격한 한도를 설정하는 지능형 시스템 등을 요구하고 있습니다. 따라서 계획 담당자와...
더 보기 >
상호 연결된 전원 공급장치 유닛과 네트워크 케이블이 있는 서버 랙

전원 공급장치와 사이버 보안 위험: 자주 간과되는 우려 사항

2025. 9. 19
네트워크로 연결된 전원 공급장치(PSU)는 시스템 관리에 많은 이점을 제공합니다. 그러면서도 몇몇 사이버 공격 취약점의 원인이 되기도 합니다. 지금의 시스템 설계자는 사이버 보안에 각별히 주의를 기울여야 합니다.
더 보기 >
심박과 ECG 판독값이 표시된 병원용 심장 모니터
의료

의료 기기 전원 통합 관련 문제

2025. 9. 5
의료 기기에는 엄격한 안전 기준에 부합하면서도 타협 없는 안정성, 초저 잡음, 작은 크기, 견고한 구조, 환경 회복력 등을 제공하는 전원 시스템이 꼭 필요합니다. 이러한 공식을 충실히 따라야 극히 까다로운 헬스케어 환경에서 생사를 좌우하는 성능을 보장하면서도 엄격한 글로벌 의료 안전 표준과 규제 준수 상태를...
더 보기 >
대체 텍스트: 투명 RJ45 커넥터가 있는 이더넷 케이블 클로즈업
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료 / 인프라

PoE 및 PoE+ 애플리케이션에 전원을 공급하는 RACM30-K/277 시리즈

2025. 8. 22
RECOM의 RACM30-K/277 전력 컨버터는 PoE 및 PoE+ 인젝션을 위한 효과적인 소형 장치로, 표준을 준수하는 솔루션을 제공합니다. 산업용과 임베디드 분야에 적합한 이 다용도 AC/DC 모듈은 설계를 간소화하고 배선을 줄이며 까다로운 환경에서 이더넷 연결 장치에 신뢰할 수 있는 전력 공급을 보장합니다.
더 보기 >
함부르크 항구에서 밤에 운항하는 컨테이너 선박들

RECOM, 원산지 전략으로 관세 타격 최소화

2025. 7. 25
RECOM은 50년간 건실한 공급망을 구축해 온 이력을 토대로 최근 관세 정책의 타격에 맞서 회사를 안전하게 보호하기 위해 고안된 원산지 전략을 활용합니다.
더 보기 >
불안한 전기를 안정적인 출력으로 변환하는 전원 공급장치 절연을 표시한 이미지로, 동작 전압과 테스트 전압을 상징적으로 나타냈습니다.

절연의 중요성(동작 전압 vs. 테스트 전압)

2025. 6. 6
전원 공급장치에서 절연은 단순히 안전성에만 관련된 문제가 아니라, 성능과 안정성의 기초이기도 합니다. 이 블로그에서는 절연 장벽의 개념을 알아보고, 동작 전압과 테스트 전압의 차이점에 대해 살펴봅니다. 또한 표준이 중요한 이유에 대해 논하여 엔지니어분들이 오늘날의 까다로운 규제 및 애플리케이션 요구 사항을...
더 보기 >
산업용 전원 공급장치에 발생한 문제
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

DIN 레일 전원 공급장치의 열 및 부하 경감 이해

2025. 5. 23
전원 공급장치의 작동 효율성은 열 및 부하 상태를 어떻게 관리하는지에 따라 달라집니다. 이 블로그에서는 안정성을 높이기 위한 열 경감, 대류 냉각, PCB 설계 전략을 소개합니다. RECOM의 RACPRO1 DIN 레인 전원 공급장치가 산업 응용 분야에서 탁월한 수동 냉각 효과를 위해 굴뚝 효과를 활용하는...
더 보기 >
전원 제어 시스템 주요 이미지
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

전원 공급장치의 첨두 부하 - 용량과 지속 시간

2025. 5. 9
전원 공급장치를 선택할 때는 단순히 정격 출력이 예상 부하보다 크다는 것을 확인하고 “이것으로 충분하다”라고 생각하시면 안 됩니다. 예상 부하는 전체 중 일부에 불과합니다. 대부분의 응용 분야에는 일반 부하, 최대 부하, 그리고 일반 부하와 최대 부하 모두를 초과하는 단기간 첨두 부하가 있습니다. 이를 수용하기...
더 보기 >
하드 드라이브 베이 여러 개와 상태 표시등 LED가 있는 랙마운트형 서버의 클로즈업 이미지

예상 수명과 평균 고장 간격(MTBF)의 차이점

2025. 4. 25
장비의 사용 수명과 유지 관리 비용을 평가할 때 고장 분석과 예상 수명 계산이 필수적입니다. 이런 평가를 할 때 사용되는 두 가지 평가 등급인 평균 고장 간격(MTBF)과 예상 수명은 때로 혼동되곤 합니다. 이 기회에 둘 사이에 어떤 의미 차이가 있는지 알아보겠습니다.
더 보기 >
산업용 PFC 부품과 구리선, 전류
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

산업용 전력 시스템에서 PFC가 중요한 이유

2025. 4. 11
역률 개선(PFC)은 AC 전력 시스템의 낭비되는 에너지와 인프라 스트레스를 줄여 효율을 대폭 향상해 줍니다. 이 블로그에서는 역률(power factor, PF)의 개념을 소개하고, 역률이 낮을 때 발생하는 문제에 대해 설명하며, PFC의 이점을 개략적으로 안내합니다. 또한 전력 품질과 신뢰성을 강화하기 위해...
더 보기 >
선명하게 빛나는 조명으로 굴뚝 효과를 표시한 인쇄회로기판의 클로즈업 이미지
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

전원 공급장치 효율 측정 방법과 효율 측정이 중요한 이유

2025. 3. 28
전원 공급장치의 효율은 성능과 비용 효율성에 모두 매우 중요하며 에너지 사용, 운영 안정성과 장기적인 절약에 큰 영향을 미칩니다. 일반적인 전원 공급장치의 작동 수명이 5년이라고 가정하면, 낮은 효율에 따른 에너지 낭비로 인한 손해 비용이 원래 전원 공급장치로 인해 발생하는 것보다 막대합니다.
더 보기 >
RECOM RACPRO1 DIN 레일 전원 공급장치
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

전원 공급장치에서 과전압, 과전류, 단락 방지가 중요한 이유

2025. 3. 14
안정적인 산업용 전원 공급장치는 전력 제공에 필수적일 뿐만 아니라 장치 자체와 부하를 과전압, 과전류, 단락으로 인한 손상으로부터 보호하는 데도 꼭 필요합니다. 이 글에서는 이러한 보호 방법의 중요성을 알아보고, RECOM의 RACPRO1 DIN 레일 전원 공급장치 시리즈가 제공하는 고급 기능을 집중적으로...
더 보기 >
"평균고장간격"이라고 쓰인 벽시계

평균 고장 간격(MTBF)의 이해

2025. 2. 21
평균 고장 간격(Mean Time Between Failures, MTBF)은 제품 데이터 시트에서 흔히 볼 수 있는 지표로, 안정성과 내구성을 보장하는 상징처럼 제시될 때가 많습니다. 그런데 MTBF는 널리 사용되고 있기는 하지만 엔지니어링 분야에서 가장 크게 오인되는 수치이기도 합니다.
더 보기 >
RECOM의 DIN 레일을 장착한 E-퓨즈
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 운송 / 인프라

RACPRO1 시리즈를 통한 신뢰성 높은 퓨즈 및 회로 차단기 트립

2025. 2. 7
위에 표시된 배열을 참고하세요(그림 1). 1차 스위칭 캐비닛(애플리케이션 #1)은 480W 24VDC 전원 공급 장치(RACPRO1-T480/24V)로 구동됩니다. 5A 부하를 가진 2차 스위칭 캐비닛(애플리케이션 #2)은 25m 길이의 케이블을 통해 동일한 전원에서 전원을 공급받습니다. 보호 기능을 강화하기...
더 보기 >
RECOM RACPRO1-T480/24 DIN 레일 전원 공급장치
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 인프라

RECOM RACPRO1 제품군: 차세대 DIN 레일 전원 공급장치

2025. 1. 22
1975년 설립 이래 회사는 혁신·성능·품질에 꾸준히 집중해 왔습니다. 그 결과 AC/DC 전원공급장치, DC/DC 컨버터, 스위칭 레귤레이터 등 높은 신뢰성을 갖춘 전원 솔루션을 선보이며, 제어반에서 센서에 이르기까지 산업, 의료, 국방, 통신, 운송, 에너지 등 다양한 분야의 까다로운 애플리케이션에서 성능을...
더 보기 >
스모크스택, 터빈, 주변의 인프라가 표시된 발전소 일러스트레이션
데이터통신 & 통신 / 에너지 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 항공전자 및 우주

연료 전지 솔루션용 킬로와트 DC/DC 컨버터

2025. 1. 10
연료 전지는 주로 수소와 같은 기체 연료의 화학 에너지를 전기 에너지로 직접 변환하는 전기화학 장치입니다. 이 과정은 반응 챔버 즉 “셀”에서 이루어집니다(그림 1). 수소를 연료로 사용하는 경우, 이 과정은 전기분해와 반대되는 방식으로 작동합니다. 전기분해에서는 전기가 물을 수소와 산소로 분리하여 음극에서...
더 보기 >
전기 설계도의 파란색 배경과 전신주 일러스트레이션

DC/DC 변환 시 스위칭 레귤레이터와 리니어 레귤레이터의 장단점

2024. 12. 13
DC 전압 조절에는 긴 역사가 있습니다. 최초의 통합형 회로 레귤레이터는 50년 전에 출시되었습니다. 리니어 레귤레이터가 먼저 등장했고, 초창기 설계 중 일부는 지금까지도 사용되고 있습니다. 이후, 효율과 설계 유연성에 대한 요구가 높아지면서 스위칭 레귤레이터 토폴로지 개발에 박차를 가하게 되었습니다. 리니어...
더 보기 >
어두운 배경에서 빛을 발하면서 소용돌이치는 파란색 에너지 모양
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라 / 전기차 모빌리티

벅 스위칭 레귤레이터: 작동 원칙, 성능, 용도

2024. 11. 29
스위칭 레귤레이터 토폴로지는 효율이 우수하면서도 디자인 유연성이 뛰어나 대부분의 범용 전력 변환 용도에 활용됩니다. 이에 따라 다양한 용도에 맞춰 수많은 스위칭 토폴로지가 개발됐습니다.
더 보기 >
공장에서 산업용 로봇 암 두 개 사이에 설치된 제어판을 작동하고 있는 한 작업자
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 인프라

산업 자동화 분야의 전원공급 장치와 관련된 다양한 안전 표준에 관해 알아보기

2024. 11. 15
산업 자동화 시스템에서 부하(장치 및 기계)와 직원의 안전은 모두 매우 중요합니다. 물론, 전원공급 장치는 이러한 시스템의 중요한 구성 요소입니다. 그러나 적절히 관리하지 않으면 잠재적인 위험 요소가 되기도 합니다. 이 블로그에서는 산업 현장의 전원공급 장치와 관련된 장치 및 직원의 안정성 요구 사항에 관해...
더 보기 >
REDIIN AC/DC DIN 레일 시리즈
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 인프라

적절한 DIN 레일 전원공급 장치 선택하는 방법

2024. 10. 18
DIN 레일 전원공급 장치는 기존 전원공급 장치에 비해 다양한 장점이 있습니다. 모듈식이고 설치하기 간편할 뿐만 아니라 공간 효율적입니다. 이는 DIN 레일에 장착되므로 공간이 제한되어 있거나 전원에 쉽게 접근해야 하는 경우에 이상적입니다. 다양한 크기, 전압, 전력량을 제공하므로 여러 가지 니즈에 부합할 수...
더 보기 >
장비에서 작업 중인 엔지니어
국방 및 해양 / 산업 및 자동화

작동 안정성: 산업용 전원공급 장치의 주요 지표

2024. 10. 4
특히 산업 현장과 같이 요구 사항이 까다로운 환경에서 전원공급 장치가 기계 장비의 지속적인 작동을 지원할 수 있도록 하려면 고도의 작동 안정성을 염두에 두고 설계하는 것이 매우 중요합니다. 이 블로그에서는 작동 안정성의 정의, 측정 방법과 더불어 작동 안정성을 극대화하기 위한 RECOM 전원공급 장치의 설계...
더 보기 >
DIN 레일을 장착한 RECOM REDIIN120-24, REDIIN240-24, REDIIN480-24 전원 공급장치
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화

슬림 DIN 레일 장착 전원 공급장치

2024. 9. 6
스위치기어 장착 표준화 및 제조업체 간 상호 교환을 허용하기 위해 1920년대에 처음 도입된 DIN 레일 장착은 전기 캐비닛에 혁신을 불러일으켰습니다. DIN은 “Deutsche Industrie Norm” 또는 “독일 산업 표준”이라는 뜻으로, DIN 레일 시스템의 성공은 독일 이외 지역으로 빠르게 확산되어...
더 보기 >
파란색 육각형 배경 위의 디지털 헬스케어 아이콘
산업 및 자동화 / 의료

DC 모터 드라이브에 적합한 경제적인 의료용 전원 공급장치

2024. 8. 23
의료 분야에서는 고성능 DC 모터가 필요할 때가 많습니다. 예를 들어 무거운 것을 들어올릴 때, 환자 침대나 수술대를 돌리거나 기울일 때, 정밀 외과 수술용 로봇을 조종하거나 호흡기 기압을 조절할 때 등이 대표적입니다. DC 모터는 PWR(Power-to-Weight Ratio, 출력 대 중량 비율)이 매우...
더 보기 >
최신 재생 에너지 기술 일러스트레이션
산업 및 자동화 / 운송 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티

양방향 전원 공급장치의 응용 분야: 전기차 충전부터 그리드 안정화까지

2024. 8. 9
전 세계가 화석 연료에서 재생 가능 에너지로 전환하면서, 전력망도 함께 변화하고 있습니다. 독점적인 방식으로 소비자에게 전력을 공급하는 대형 석탄, 가스, 원자력 발전소의 오래된 방식은 공공 및 민간 공급업체의 전형적인 에너지원과 재생 가능한 에너지원을 결합한 스마트 그리드로 바뀌고 있습니다. 따라서 다양한...
더 보기 >
창고에서 박스를 쌓는 로봇 암
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화

자동 창고: RECOM 스토리

2024. 7. 26
자동화된 물류 관리는 생산성을 향상시키고 비용을 절감하며 보다 빠르게 고객에게 제품을 제공하고 있습니다. 이 복잡한 시스템은 가능한 한 규격 부품을 사용하지만, 전기 및 환경 사양의 경우 종종 맞춤형으로 설계된 전력 전달 시스템이 필요합니다. 본 블로그에서는 이러한 자동 창고 중 하나를 자세히 논의하고...
더 보기 >
조명을 밝힌 미래형 회로판
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

와이드 밴드갭 게이트 드라이버의 새로운 동향

2024. 7. 12
와이드 밴드갭(WBG) 전력용 트랜지스터는 신제품을 끊임없이 출시하면서 주류가 되고 있습니다. 게이트 드라이버 역시 이러한 새로운 장치의 요구 사항을 충족하기 위해 진화해야 합니다. 본 블로그에서는 WBG 전력 스위칭 장치 기술에서의 최신 혁신과 게이트 드라이버와 해당 전원 공급장치에 수반되는 과제에 어떻게...
더 보기 >
노란 건설용 중장비 앞에 놓인 전기 충전기
운송 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 철도

운송 응용 분야용 DC/DC 컨버터

2024. 6. 28
오프하이웨이 전기차(EV)는 전기 지게차에서 트랙터, 굴삭기에 이르기까지 수많은 응용 분야에 활용되고 있습니다. 또한 공항 셔틀 및 골프 카트와 같은 여객 수송 수단, 건설, 광산 또는 공원 및 정원에서 사용되는 실외 장비, 팔레트 로더, 지게차, 무인운반차와 같은 실내 장치에서도 활용되고 있습니다.
더 보기 >
파란색 배경 위의 RECOM R24C2T25 시리즈
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

게이트 드라이버 전원 공급장치에 대한 문제를 제기한 WBG 기기

2024. 6. 14
탄화규소(SiC) 및 질화갈륨(GaN) 기기용 게이트 드라이버 전원 공급장치는 이러한 와이드 밴드갭 반도체의 고유한 편향 요구 사항을 해결해야 합니다. 본 블로그에서는 SiC 및 GaN용 게이트 드라이버의 전원 공급장치를 설계할 때의 핵심 고려 사항에 대해 논의합니다.
더 보기 >
랩톱 키보드를 작동하는 사람 손과 노트북 화면에서 밖을 가리키는 로봇 손.

PCB 설계를 혁신하는 AI의 힘

2024. 5. 31
인공 지능(AI) 지원 PCB 설계를 시작하는 가장 간단한 방법 중 하나는 app.celus.io에서 CELUS 설계 플랫폼에 등록하는 것입니다.
더 보기 >
인쇄된 컴퓨터 마더보드의 클로즈업 이미지
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

재료 과학의 발전으로 전원 공급장치 설계 및 성능 향상

2024. 5. 17
전원 공급장치의 효율성을 높여야 광범위한 분야에서 성능을 향상시킬 수 있다는 사실은 더 이상 비밀이 아닙니다. 재료 과학의 발전은 전원 공급장치 설계에 영향을 미치고 더욱 효율적이고 신뢰할 수 있는 소형 솔루션을 개발하는 데 있어 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 전원 공급장치 설계에 영향을 미치고 있는 일부...
더 보기 >
무선 충전 스테이션과 배터리 잔량이 표시된 스마트폰
운송 / 자동차 / 전기차 모빌리티

무선 충전을 위한 전력 공급 설계 요구 사항

2024. 5. 3
무선 전력 전송(WPT)의 응용 분야에는 물리적 연결 없이 공급원에서 부하로 전력을 전송하는 것이 포함됩니다. 이러한 분야는 일반적으로 유도 결합 등 기술과 함께 전자기장을 사용하여 전력을 전송하는 경우가 많습니다. 본 블로그에서는 WPT 응용 분야에서 효과적이고 안전한 전력 전송을 보장하는 데 전원 공급장치가...
더 보기 >
로봇 손이 지구를 터치하는 모습, 글로벌 영향력을 상징하는 그림
데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 운송 / 인프라

엣지 AI 노드에 전원 공급: 엣지 AI가 전원 시스템 설계에 미치는 영향

2024. 4. 19
엣지 AI란? 엣지 AI는 네트워크 엣지에서 AI 모델을 기기에 직접 배치하는 것으로, 짧은 응답 지연을 위해 온디바이스 처리를 사용하여 클라우드 컴퓨팅에 대한 의존도를 줄입니다. 엣지 AI를 IoT 시스템에 추가하면 AIoT(Artificial Intelligence of Things, 인공지능융합기술)...
더 보기 >
산업 현장인 듯한 곳에서 금속 부품을 용접하는 로봇 암을 모니터링하고 있는 한 작업자
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

SiC 드라이브 애플리케이션을 위한 프로그래밍 가능한 출력을 제공하는 새로운 절연 DC/DC 컨버터

2024. 4. 5
와이드 밴드갭(WBG) 기술이 우리 생활의 일부가 된 것은 분명합니다. 탄화규소(SiC) 및 질화갈륨(GaN) 트랜지스터는 광범위한 산업, 소비자, 기타 전력 응용 분야에서 선호하는 선택지로 급부상하고 있습니다.
더 보기 >
Si, IGBT, SiC 및 GaN 기술의 전원 출력 vs. 스위칭 주파수 비교
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

미래 지향적인 전원 스위칭 솔루션

2024. 3. 22
자동차 제조, 산업, 인버터 등 여러 분야에서 고출력 전원 수준의 효율성 개선에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 전기차(EV)의 경우, 성능을 강화하고 모터를 더 효율적으로 구동하고 배터리 충전기 속도를 높여 주행거리를 늘리려면 이러한 개선이 반드시 필요합니다. 산업 현장의 경우, 전반적인 에너지 사용량을...
더 보기 >
가운데에 RECOM의 RPZ 시리즈가 배치되고 전기 신호, 광학 모듈과 광섬유 간 상호작용을 나타낸 이미지
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 인프라

광학 모듈용 탑재형 전원공급장치

2024. 3. 8
광학 모듈이란 고속 전기 데이터 신호를 광학 신호로, 또는 그 반대로 변환해 주는 트랜시버 장치입니다. 이러한 전기 광학 시스템은 고속 통신 시스템의 핵심적인 구성품으로, 수십 킬로미터에 달하는 매우 멀리 떨어진 거리로 데이터를 전송해도 신호 손실이 적거나, 몇 미터밖에 되지 않는 초단거리로도 전송하되 초당...
더 보기 >
광섬유 - 고속 데이터 전송

파워 일렉트로닉스 분야에서의 RECOM과 인공 지능

2024. 2. 23
언뜻 보기에, AI(인공 지능)와 전원 공급 장치 설계는 공통점이 거의 없는 것같이 생각될 수 있습니다. 그러나 RECOM은 이미 제품 및 서비스의 향상을 위해 3가지 이상의 영역에서 AI를 적극적으로 활용하고 있습니다. 이 글을 읽고 인공 지능, 전력 및 RECOM이 어떻게 동의어가 되고 있는지에 대해 알아보세요.
더 보기 >
주기율표 - 탄소

재료 과학의 발전으로 인한 전력 설계의 이점 - 탄소

2024. 2. 9
탄소[C]는 필수 원소입니다. 우리는 탄소를 기반으로 하여 삶을 영위하는 생명체입니다. 기체 상태의 CO2 농도는 산소와 함께 지구 온난화에 우리가 미치는 영향을 측정할 수 있는 바로미터입니다. 고체 형태의 순수 탄소는 흑연처럼 부드럽거나 다이아몬드처럼 단단할 수 있습니다. 탄소 섬유는 비행기에서 낚싯대에...
더 보기 >
유도 방식으로 충전 중인 전기차 일러스트레이션
운송 / 자동차 / 전기차 모빌리티

무선 전력 전송(WPT)

2024. 1. 26
우리는 저전력 무선 전력 전송 기술을 활용하는 충전식 칫솔이나 휴대폰 충전 패드에 대해서는 익숙하지만, 예를 들어 전기 자동차(EV)와 같은 고출력 무선 충전에는 어떤 어려움이 있을까요?
더 보기 >
배터리가 보이는 투명 전기차
운송 / 자동차 / 전기차 모빌리티

분리형 배터리 관리 시스템(BMS)

2024. 1. 12
배터리 전기차(BEV) 및 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)는 직렬로 연결된 리튬 이온 셀을 활용하여 구동 모터에 필요한 충분한 전압을 공급합니다. 이러한 고전압(HV) 스택의 전압 범위는 마일드 하이브리드의 경우 48V~약 100V이며, 주행 거리가 수백 킬로미터인 전기차는 최대 수백 볼트로 제한됩니다....
더 보기 >
도시 풍경
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화

POL DC/DC 컨버터, 전원 시스템 설계상의 문제점 해결

2023. 12. 22
전원 공급장치의 가장 기본적인 역할은 유입되는 AC 전압을 가장 효율적인 방식으로 하나 이상의 저전압 및 고전류 DC 전압으로 변환하는 것입니다. 전선 저항을 낮춰 그와 동일한 결과를 달성하고자 한다면 도체의 단면 부위를 4배로 늘려야 하는데, 이렇게 하면 무게와 비용이 높아지죠. RECOM이 공개한 경제적인...
더 보기 >
가운데에 물음표가 있는 전선 일러스트레이션
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 운송 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 항공전자 및 우주

RECOM의 DC/DC 전원 모듈 고객이 전 세계 반도체 부족 상황에 대처하는 방안

2023. 12. 15
반도체 공급망은 고객의 물량, 구매력 및 개별적인 요구 사항에 따라 고객에게 다양한 과제를 제시합니다. 이러한 과제를 완화하려는 고객을 돕기 위해 RECOM은 즉시 배송에 맞추어 DC/DC 전원 모듈 등 이러한 제품의 재고를 적절히 유지해 왔습니다.
더 보기 >
기존의 나무 사이에 새로 심은 나무가 한 줄로 늘어선 모습

2024년에도 계속 진행될 RECOM의 나무 심기 이니셔티브

2023. 12. 7
2022년 RECOM은 참가한 여러 국제 무역 박람회에서 받은 명함 한 장당 나무 한 그루를 심었습니다. 이 프로그램을 통해 RECOM은 수백 그루의 나무를 심어, Embedded World에서 Electronica에 이르는 전시회를 통해 새로운 고객과의 만남을 통해 발생하는 탄소 배출이 중화되었습니다. 이...
더 보기 >
제조 시설 내부에서 반도체를 다루는 로봇 암
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 운송 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 항공전자 및 우주

DC/DC 컨버터 고객들이 전 세계 반도체 물량 부족에 시달리게 된 과정

2023. 11. 24
최근 수년간 전 세계 공급망의 각종 혼란으로 인해 반도체 업계가 수많은 난관에 부딪히면서 고객 행동의 변화, 전자제품 수요 증가 등 문제가 더욱 늘고 있습니다. 반도체 업계의 여러 문제가 무엇인지, 그리고 이 문제들을 해결함과 아울러 고객들이 DC/DC 컨버터를 구비하면서 생산 라인을 계속 가동하게 하기 위해...
더 보기 >
미래지향적인 파란색과 보라색 배경 위의 AIoT 텍스트.
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 운송 / 인프라 / 조명

AIoT 전원 공급 장치

2023. 11. 10
AIoT, 즉 인공 지능(AI)과 사물 인터넷(IoT)의 융합은 전자 산업에서 가장 유망한 새로운 발전 기술 중 하나입니다. 한 IC 제조업체는 AIoT가 향후 10년 이내 마이크로컨트롤러 시장의 최대 부문이 될 것으로 전망합니다.[1]
더 보기 >
도시 풍경을 배경으로 다양한 기술 및 통신 기호가 표시된 디지털 콜라주
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 의료 / 인프라 / 항공전자 및 우주

다양한 응용 분야에 유연성과 업계 최고의 성능을 제공하는 RACM 시리즈

2023. 11. 3
저전력 AC/DC 전원은 IoT, IIoT, 의료 장비 및 산업 자동화를 포함한 다양한 응용 분야에 전원을 공급합니다. 설계는 넓은 전압 범위와 높은 전력 밀도를 포함한 까다로운 요구 사항을 충족해야 합니다. AC/DC 컨버터가 필요한 응용 분야에는 높은 효율, 유연한 입력 및 다양한 출력 전압 옵션을 갖춘...
더 보기 >
파란색 배경 위의 기차와 RECOM RMD150-UW 시리즈 제품
산업 및 자동화 / 운송 / 전기차 모빌리티 / 철도

모빌리티와 철도 부문의 ‘RTU(Ready to Use)’ DC/DC 찾기

2023. 10. 20
모빌리티는 전력 변환장치에 부담이 많이 가는 분야입니다. 시판 제품으로는 필수적인 사양 중 일부분에는 부합할지 몰라도, 예컨대 철도용 EN 50155와 같은 표준이 적용되므로 전체적인 규정 준수를 위해 광범위한 외부 회로가 필요한 것이 보통입니다. 이 글에서는 진정한 의미의 ‘RTU(ready to use,...
더 보기 >
LED 조명 아래 식물이 자라고 있는 실내 농장
조명

농업용 LED 조명의 장점

2023. 10. 6
LED(Light Emitting Diode, 발광 다이오드) 조명이 농업 분야에서 인기를 얻고 있습니다. 특히 축산업, 온실, 실내 농업 부문의 경우 유지 관리가 필요없고 에너지 효율이 높다는 점 등 기존의 조명 방식과 비교해 여러 가지 장점이 있어 LED가 대세로 자리 잡는 추세입니다. LED는 소모 전력의...
더 보기 >
파란색 배경 위의 RECOM R-78K-1.0 및 RKK 시리즈
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 항공전자 및 우주

저전력 DC/DC 컨버터에 최첨단 기술 도입

2023. 9. 15
시중의 저전력 DC/DC 컨버터는 자기 부품을 사람이 직접 조립하므로 설계에 상당한 노동력을 요하는 경우가 많습니다. 새로운 설계 기술과 고급 제조 기술은 이제 자동 조립을 촉진하고 비용 불이익 없이 더 나은 성능을 제공합니다.
더 보기 >
산업 혁명 2.0부터 4.0까지의 진화 과정과 로봇 암 기호
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

고급 패키징 기술을 통해 4차 산업혁명에서 여러 목표 달성

2023. 9. 1
산업 4.0은 DC/DC 컨버터에 엄격한 신뢰성, 크기 및 효율성 요구 사항을 제시하며, 설계자들은 더 나은 성능과 향상된 전력 밀도를 위해 이러한 요구를 충족시켜야 합니다. RECOM의 저전력 절연 DC/DC 컨버터는 제품의 신뢰성을 향상시키고 비용을 절감하며 효율성을 높이는 고급 패키징 기술을 사용합니다.
더 보기 >
저밀도, 고밀도 큐브가 있는 저울

전력 모듈 밀도의 주요 동인

2023. 8. 18
전력 모듈 밀도의 주요 동인 평가는 전력 솔루션 스위칭 주파수는 전체 크기 및 밀도에 반비례한다는 단순한 경험 법칙을 크게 초월합니다. 전력 밀도는 시스템 밀도를 구동하는 부하와 다른 속도로 달라지는 경향이 있으므로, 하위 시스템 및 관련 부품 자체와 함께 분석을 분해하는 것이 좋습니다. 첨단 패키징 및 3차원...
더 보기 >
다이오드, 인덕터 및 커패시터 회로 다이어그램
데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 운송 / 인프라 / 철도

정교한 설계의 저전력 DC/DC 컨버터가 제공하는 장점

2023. 8. 4
DC/DC 변환 솔루션은 스위칭 기술이 발명된 당시부터 오랫동안 발전을 거듭해 왔습니다. 소형 DC/DC 컨버터가 필요한 분야에서는 콤팩트한 크기와 비용 효율성이 무엇보다 중요합니다. RECOM은 높은 전력 밀도와 우수한 효율을 보장하면서도 크기가 작고 전력 손실률은 낮은, 비용과 크기가 최적의 균형의 조합을...
더 보기 >
녹색 나뭇잎과 지속 가능성 기호를 소개하는 손
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라 / 전기차 모빌리티

녹색 에너지를 위한 3D 파워 패키징

2023. 7. 26
전력 반도체의 개선은 친환경 경제로의 전환을 돕고 있지만, 많은 친환경 에너지 응용분야에서는 소형 폼팩터에 DC/DC 컨버터를 필요로 합니다. RECOM의 3차원 전력 패키징 기술은 소형 폼팩터의 요구사항을 수용하면서 성능을 극대화합니다.
더 보기 >
흰색 안테나와 텍스트 레이블이 있는 파란색 방음실

전원공급장치 및 DC/DC 컨버터에서 EMC 고려사항

2023. 7. 14
전자 시스템 구성품과 최종 장비 간 전자파 적합성(EMC) 달성은 첨단 제품 설계의 주요 과제입니다. 이 문서에서는 이러한 주제를 살펴보면서 표준 준수 특히, AC/DC 및 DC/DC 모듈에 대한 표준 준수를 달성하기 위한 제안사항을 제시합니다.
더 보기 >
다양한 에너지 공급원과 기술을 파란색과 흰색으로 양식화한 이미지

개선된 전력 모듈로 시스템 안정성 향상

2023. 6. 30
예상할 때 전력을 공급하는 것은 모든 전기 또는 전자 시스템에 필요한 신뢰성의 핵심 측면이지만, 전력 모듈/하위 시스템에 궁극적인 견고성을 가져다주는 것은 고장 물리학에 대한 수년 간 축적된 뛰어난 연구와 이렇게 학습한 결과를 수많은 시행착오를 거쳐 전력 설계에 적용하는 방식입니다. 좋은 설계라 할지라도...
더 보기 >
전자 회로판 위의 디지털 네트워크 오버레이
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

맞춤형 프로젝트를 간소화하는 새로운 DC/DC 컨버터

2023. 6. 16
RECOM은 대부분의 요구 사항을 충족할 수 있는 30,000개 이상의 기성 컨버터 포트폴리오를 제공합니다. 그렇더라도 특정 분야에서는 사소한 사양 변경부터 세상에 하나뿐인 맞춤형 설계에 이르기까지 더 많은 것을 요구할 수 있습니다.
더 보기 >
5G 네트워크 기호와 신호를 표시한 양식화한 도시 풍경
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 인프라 / 항공전자 및 우주

다양한 분야의 필요를 충족하는 절연 1W 및 2W 컨버터

2023. 6. 2
크기가 작은 저전력 절연 DC/DC 컨버터는 통신 장비, 계측기 및 산업용 전자 장치에서 공간이 중요한 많은 분야에 이상적인 솔루션을 제공합니다. RECOM은 광범위한 1W 및 2W 절연 DC/DC 컨버터를 제공합니다. 이 블로그에서는 이러한 장치가 사용되는 많은 분야 중 일부를 살펴봅니다.
더 보기 >
치수와 기능이 포함된 RECOM RACM1200-V
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 의료 / 인프라 / 조명

설치만 하면 끝: 조용히 작업을 수행하는 1kW AC/DC!

2023. 5. 19
1kW의 AC/DC 전원 공급 장치는 많은 응용 분야에서 일반적이며 사용자는 쉽게 설치, 구성, 모니터링할 수 있는 다용도 제품을 원합니다. 본고에서는 이상적인 전원 공급 장치가 무엇을 할 수 있는지와 예시 제품이 어떻게 용도에 적합한지 살펴봅니다.
더 보기 >
평판형 변압기를 포함한 RECOM DC/DC 컨버터의 3D 모델
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 인프라 / 항공전자 및 우주

평면 변압기는 DC/DC 컨버터 설계에 도움이 됩니다

2023. 4. 7
변압기는 오랫동안 DC/DC 컨버터 설계자의 골칫거리였습니다. 부피가 크고 비싸며 제조하기 어렵기 때문입니다. 평면 변압기가 저전력 DC/DC 컨버터 설계의 품질을 높이고 비용을 낮추는 방법을 알아보십시오.
더 보기 >
자동차 배터리를 교체하는 사람
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 철도

RECOM 블로그 2: 24V 배터리 구동 분야

2023. 3. 24
배터리 구동 시스템은 전기차와 모터보트에서 태양광 발전 설비와 데이터 센터에 이르기까지 모든 분야에 탑재되며 급성장하고 있습니다. 시스템 크기/무게를 줄이고 부하에 사용 가능한 전력을 늘리기 위해 이러한 시스템을 실행하기 위한 전압을 증가시키는 것이 주요 추세입니다. 입력 범위가 넓은 파워 일렉트로닉스의...
더 보기 >
조명이 밝혀진 회로판 부품
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

3DPP®(3D 파워 패키징)의 발전

2023. 2. 22
첨단 패키징 기술은 많은 최첨단(state-of-the-art, SOTA) 기술을 활용하여 고밀도 집적 구성 요소에 통합할 수 있는 전력 변환 및 전력 관리 솔루션을 가능하게 했습니다. 3차원 전력 패키징(3-dimensional power packaging, 3DPP)은 이러한 기술의 장점을 최대한 활용하여...
더 보기 >
파란 배경에 흰색 대문자로 쓰인 "RATHER BE COOL THAN DEAD."

죽느니 열을 식히는 게 낫다

2023. 1. 13
온도는 전원 공급 장치 수명의 가장 큰 적입니다. 일반적으로 온도가 10°C 상승할 때마다 전원 공급 장치의 수명은 절반으로 줄어듭니다. 마찬가지로 온도가 10°C 낮아질 때마다 수명은 두 배가 됩니다. 그래서 이 글의 제목은 “죽느니 열을 식히는 게 낫다”입니다. [1]
더 보기 >
단상 AC 전원 그래픽
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료 / 조명

Power Factor Correction

2022. 12. 16
Sometimes, we employ less number of engineering cycles and resources into designing, not because we intend to or to obtain a sustainable product, rather because it is an...
더 보기 >
태양광 패널을 비추는 햇빛
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 항공전자 및 우주

High-Isolation DC/DC Converters Meet Green Requirements

2022. 12. 2
The green energy revolution is well underway, driven by the challenges of climate change and the drive towards sustainable development. And RECOM’s high-isolation DC/DC...
더 보기 >
시스템 레이블이 있는 기차 단면도
운송 / 철도

Powering Railway Sensors with Isolated DC/DC Converters

2022. 11. 25
Many people think of a train as simply a bus on rails. After all, passenger trains have been around since 1825, and the basic concept of a locomotive pulling carriages has...
더 보기 >
"3D Power Packaging" 로고 및 치수가 포함된 RECOM 전원 모듈
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

무어의 법칙을 따라잡고 있는 전원 모듈

2022. 11. 11
지난 수십 년간 프로세서와 복잡한 IC는 트랜지스터 수 증가에 관한 무어의 법칙에 따라 발전해 왔습니다. 그러나 관련된 전원 솔루션, 특히 전압 조정기는 최근까지도 같은 비율로 확장되지 못했습니다. 전자제품 로드맵은 종종 무어의 법칙과 미세전자기계시스템(MEMS)을 중심으로 수렴하지만, 보다 실질적인 논의는...
더 보기 >
해 질 녘의 태양열 전지판과 풍력 발전 터빈
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 운송 / 인프라 / 전기차 모빌리티

What is Energy Storage?

2022. 11. 4
Energy storage is "the capture of energy produced at one time for use at a later time to reduce imbalances between energy demand and energy production."[1] This applies...
더 보기 >
충전소에서 충전 중인 흰색 전기차
산업 및 자동화 / 에너지 / 운송 / 자동차 / 전기차 모빌리티

Forget 400V – 800V is on the Way

2022. 10. 31
The year 1996 marked a milestone in electric vehicle history with the launch of the General Motors EV1. The EV1 was the first mass-produced, purpose-designed electric vehicle...
더 보기 >
활력 징후와 병원 환자 데이터가 표시된 미래풍 의료용 모니터링 화면
산업 및 자동화 / 의료

Safety & Compliance for Medical Power Supplies

2022. 10. 28
To ensure the safety of patients and medical professionals, medical electrical equipment is strictly regulated by standards and requirements for product testing. As a primary...
더 보기 >
성능 계측기에 "HIGH"라고 표시됨
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Power Supply Design for Maximum Performance

2022. 10. 21
Every engineer sets out to design for maximum performance of their system, power supply, or any other product they are working on. But what does designing for performance...
더 보기 >
충전 케이블이 있는 파란색 전기차 회로도
산업 및 자동화 / 에너지 / 운송 / 전기차 모빌리티

Electric Vehicle Chargers switch to Bidirectional Designs

2022. 10. 7
As part of a global effort to reduce carbon footprint, automotive manufacturers are replacing gasoline with cleaner fuel-less alternatives. As a result, the electric vehicle...
더 보기 >
시내 철도를 따라 달리는 경전철 열차.
철도

Light Rail Power Supplies from A to Z

2022. 9. 30
Light rail transit (LRT) is a form of urban passenger rail transit that combines the features of a tram and rapid transit. While its rolling stock is more similar to a tram...
더 보기 >
파란색과 보라색 광선이 있는 회로판의 GaN 칩

GaN DC/DC Converters for High-Efficiency Power Supplies

2022. 9. 16
GaN is the chemical symbol for gallium nitride, a III-V semiconductor material commonly referred to as a wide bandgap (WBG) material because it has a relatively high energy...
더 보기 >
기차 에너지 시스템 회로도
운송 / 철도

Railway Battery Chargers for Cleaner, More Efficient Locomotives

2022. 9. 9
The replacement of the internal combustion engine (ICE) with the electric motor is a key factor in reducing pollution from automobiles, but the trend extends beyond the road:...
더 보기 >
경고: 히트싱크 없음
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 조명

Energy Efficient Converters Eliminate Heat Sinks

2022. 9. 2
From driving LEDs to powering laptops and smart consumer devices, high-efficiency power supplies are essential to minimize power losses and optimize performance in modern...
더 보기 >
역에 있는 고속 열차
데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 운송 / 철도

Power Supplies for Railway Data Communications

2022. 8. 26
Data is at the heart of modern railway infrastructure. Both freight and passenger trains require reliable communications to transfer location data between rolling stock...
더 보기 >
컨트롤러와 컨버터가 포함된 에너지 시스템
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화

What is Energy Harvesting (EH)?

2022. 8. 19
Energy harvesting, the ability to scavenge energy from nearly any source physics affords us, has matured from an emerging to an established technology. This can be attributed...
더 보기 >
선로를 달리고 있는 고속 열차
철도

Plug & Play DC/DC Converter Designs Benefit Railway Applications

2022. 8. 12
Plug & Play designs save time and reduce costs for system designers and are widely used in various application areas. However, until now, these designs have been largely...
더 보기 >
미래지향적인 디지털 인터페이스를 다루는 손
데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화

What is the Internet of Things? A Power Perspective

2022. 7. 29
The Internet of Things (IoT) is a widely used term associated with various industries, from condition-monitoring systems for preventive maintenance to self-powered labels for...
더 보기 >
해 질 녘 달리는 파란 기차
운송 / 철도

Rugged High-Power Railway Converters Compliant with EN 50155 Standards

2022. 7. 15
For over two centuries, railways and the rolling stock that make train travel possible have evolved from mechanical steam-powered locomotives to today’s high-tech trains,...
더 보기 >
파란색 육각형의 디지털 아이콘
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라 / 항공전자 및 우주

Off-the-shelf Power Supplies simplify System Design

2022. 7. 1
When approaching a project, system designers must choose whether to buy a complete off-the-shelf power supply unit (PSU) or module for the end product, or build it in-house....
더 보기 >
3D Power Packaging 및 AEC-Q1000 로고가 포함된 RECOM RPY-1.5Q 및 RPX-1.5Q 시리즈
산업 및 자동화 / 운송 / 자동차

DC/DC Converters in Automotive Applications

2022. 6. 13
DC/DC converters are now common in automotive applications at a range of power levels. Parts must comply with AEC-Q standards for quality and stress tests and automotive...
더 보기 >
전기차 충전 커넥터
에너지 / 운송 / 전기차 모빌리티

EV Charger Auxiliary Power Supply & Converter Considerations

2022. 6. 3
EV chargers are becoming ubiquitous, to the point that legislation now requires new domestic and industrial buildings to include charging points. While the main power...
더 보기 >
화학 반응 속도 vs. 온도 곡선

Storage Temperature Considerations for Electronic Components and Modules

2022. 5. 20
There are numerous informative articles on the operational temperature range of electronic components and sub-assemblies, but relatively few on storage temperatures. The...
더 보기 >
파란 육각형 모양의 재생 에너지 아이콘

Efficient Power Supplies cut CO₂ Emissions

2022. 5. 6
Worldwide electricity use is responsible for approximately 25% of all carbon dioxide (CO₂) emissions. However, by taking simple steps, companies and consumers can reduce...
더 보기 >
파란색 육각형에 표시된 헬스케어 아이콘
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 의료

Powering Medical Homecare Equipment

2022. 4. 22
Homecare medical devices have to potentially withstand more challenging and uncontrolled conditions than those used in the clinical environment. This article looks at the...
더 보기 >
전기차 충전
에너지 / 운송 / 전기차 모빌리티

Accelerating E-Mobility with Advanced Technologies

2022. 4. 8
Despite the attractive incentives offered by governments around the world and the advantages of driving electric vehicles (EVs), adoption has been rather sluggish in recent...
더 보기 >
상호 연결된 인프라와 전력 시스템을 갖춘 스마트 시티
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

Smart Cities

2022. 3. 29
A smart city integrates Internet-of-Things (IoT) technology to interconnect buildings, resources, and data, creating an efficient, adaptive, and environmentally friendly...
더 보기 >
RECOM 전원 공급장치와 맞춤형 솔루션 표시
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Modified Standard, Semi-Custom, and Full-Custom Power Supply Designs – The RECOM Approach

2022. 3. 11
RECOM offers over 30,000 standard portfolio DC/DC and AC/DC products, but at times, a non-standard converter is needed. This article explores the difference between modified...
더 보기 >
파트 2라고 쓰인 노트북을 다루고 있는 해커
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지

How to Hack your AC/DC Converter - Part 2

2022. 2. 11
A ‘hack’ is a clever or elegant solution that uses a device for a purpose it was not originally intended for. It is often for fun, but more importantly, it offers solutions...
더 보기 >
파트 1이라고 쓰인 노트북을 다루고 있는 해커
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지

How to Hack your DC/DC Converter - Part 1

2022. 1. 28
A ‘hack’ is a clever or elegant solution that uses something for a purpose for which it was not originally intended, usually for fun, but also more seriously to provide a...
더 보기 >
파란색 배경 위의 RECOM RxxC05TExxS 및 RxxCTExxS 시리즈
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Advanced ‘3D Power Packaging’ enables miniaturization of DC/DC Converters

2021. 12. 17
Recent advancements in "3D power packaging" are driving the continued miniaturization of DC/DC converters while boosting power density. Despite these reductions in size, the...
더 보기 >
서지 보호가 갖춰진 집
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Transient Voltage Protection for Power Electronics

2021. 11. 26
The wide variety of electrical power distribution infrastructure methods worldwide presents numerous challenges for power engineers designing products that rely on...
더 보기 >
파란색 배경 위의 RECOM RACM1200-V 전원 공급장치
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Why a Power Supply with Data Bus?

2021. 11. 12
Manufacturers of power supplies have recently started to offer interfaces for controlling and monitoring their power supplies. This article highlights the reasons for this...
더 보기 >
파란색 배경에 디지털 아이콘이 있는 RECOM RxxC05TExxS DC/DC 컨버터
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

Powering Condition-Based Maintenance Sensors

2021. 11. 5
Effective maintenance of complex industrial processes is vital to keep productivity up and costs down. Condition-Based Maintenance (CBM) is an alternative to regular...
더 보기 >
부품과 레이어를 포함한 3D PCB 다이어그램
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

GaNonCMOS – Next Steps in POL Integration

2021. 10. 29
Smaller and more efficient power converters have been trending for decades and will continue evolving. This is achieved using new topologies, new materials, and new...
더 보기 >
에너지 및 배터리 아이콘이 있는 회로판
산업 및 자동화 / 에너지

Getting Started with the RECOM Energy Harvesting Module

2021. 10. 15
One of the main challenges in designing a successful energy harvesting system is simply getting started. At the beginning, there are often too many unknowns to contend with,...
더 보기 >
RPX 4.0 회로 다이어그램
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

When DC/DC Power Supplies use External Filters

2021. 10. 1
In the world of modern electronics, it is very easy to take DC/DC power supplies for granted as they are all around us and in constant use. However, how well the power supply...
더 보기 >
시간의 흐름에 따른 전원 출력 응답
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Peak Power vs Average Power: How to Choose the Right AC/DC or DC/DC Converter

2021. 9. 24
Many engineers prefer to choose a power supply with ample headroom. In a worst-case scenario, if the application draws 5W, a 10W power supply will be selected. The rationale...
더 보기 >
파란색 배경 위의 RECOM RACM1200-V AC/DC 전원 공급장치
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료

RACM1200-V | Industry Leading High-Density Medical Power Supply

2021. 9. 17
There are few industries where the reliability of power systems and maintenance-free functionality are as critical to design as they are in healthcare. Medical electronics...
더 보기 >
정밀 계측기, RECOM RPX-4.0의 폭이 5.0mm로 표시되어 있음
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

DC/DC Converter Design Requirements

2021. 9. 10
Alessandro Volta and André-Marie Ampère likely never imagined it, but today our highly technical world can no longer function without a stable voltage supply and reliable...
더 보기 >
5G 기호가 표시된 드론 회로판
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

Powering 5G Infrastructure

2021. 8. 20
As 5G networks expand globally, the number of base stations is increasing rapidly, leading to higher energy consumption. Efficient power solutions are essential to support...
더 보기 >
진드기와 세균을 박멸하는 UV 멸균 장치
의료 / 조명

UV LEDs for Disinfection and Sterilization

2021. 7. 16
Ultra-violet (UV) radiation is an effective non-contact disinfection method, killing microbes, bacteria, and viruses, including Covid19, on most surfaces, in water, and in...
더 보기 >
벅 컨버터 회로 다이어그램
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Down Converter - From the Circuit to the Fully Integrated Power Module

2021. 7. 2
The buck converter has been in use for a century and remains an indispensable element of modern electronic circuits. This article explains how a simple electromechanical...
더 보기 >
RECOM RACM1200-V AC/DC 컨버터를 탑재한 로봇 암
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지

Built-in Power Supply – There is finally a Solution!

2021. 6. 18
Every developer looks forward to the moment when their prototype is finally working, all essential functions have been implemented, and the software is nearly complete,...
더 보기 >
SamacSys 및 SnapEDA 로고와 RECOM 웹사이트의 전원 공급장치

Benefits of Digital Product Libraries

2021. 6. 4
The electronics industry is one of the fastest-growing industries of the last half-century, and the amount of information generated by this industry can be overwhelming. If...
더 보기 >
전기 흐름 다이어그램
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라 / 전기차 모빌리티

Overvoltage Categories in Power Supply Systems

2021. 5. 21
The operating environment for mains-powered electrical equipment is separated into four overvoltage category (OVC) areas according to their level of surge protection. This...
더 보기 >
Summit Series 로고가 포함된 RECOM RACM1200-V
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료 / 인프라

RACM1200-V: High Power Density AC/DC Power Supply

2021. 5. 7
RECOM, a well-known manufacturer of AC/DC power supplies and DC/DC converters, has launched an AC/DC power supply with 1.2kW output, the RACM1200-V. The AC/DC converter is...
더 보기 >
파란색 배경 위의 RECOM RBBA3000 시리즈
국방 및 해양 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 운송 / 전기차 모빌리티 / 항공전자 및 우주

RBBA3000 Series: 3kW and smaller than a half a chocolate bar

2021. 4. 23
The RBBA3000 from RECOM is a 3kW boost/buck converter in a half-brick package. The boost-buck technology offers an input voltage range of 9V to 60V at a current of up to 50A....
더 보기 >
충전 중인 전기차 인터페이스
산업 및 자동화 / 에너지 / 운송 / 전기차 모빌리티

Converters for the Self-sufficiency of EV Charging Stations

2021. 4. 9
Electromobility charging stations are often positioned in exposed places, where particular environmental conditions like transient overvoltage can occur. They have to meet...
더 보기 >
열 전달 방법: 전도, 대류, 방사

Intro to Thermal Resistance in Modern Electronics

2021. 3. 19
As devices become more powerful and compact, optimal thermal management of electronics has remained a continuous challenge for engineers across nearly every industry. While...
더 보기 >
테스트 디바이스 및 3D Power Packaging 로고와 RECOM의 R05CT05S 시리즈
산업 및 자동화 / 의료

Advanced Power Packaging Enables 2MOPP Medical Isolation in DC/DC Converters

2021. 3. 12
DC/DC converters with medical-grade isolation can be used in combination with AC/DC power supplies or in battery powered equipment to minimize end-product cost in healthcare...
더 보기 >
충전 중인 USB 아이콘
데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화

USB Charging using RECOM DC/DC Converters

2021. 3. 5
The existing USB standards permit a maximum charging current of either 500mA (USB 1.0, 2.0) or 900mA (USB 3.0), with a fast charging current limit of 1.5A. The amount of...
더 보기 >
RECOM 5V DC/DC 3D Power Packaging 카드
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Introducing RECOM 3D Power Packaging® (3DPP)

2021. 2. 26
Power conversion can often be the bane of product designers, regardless of what they are designing. In space-constrained applications such as cutting-edge IoT devices or...
더 보기 >
X, Y 커패시터 네트워크 다이어그램
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

Class-X and Class-Y Safety Capacitors

2021. 1. 29
Capacitors are essential passive components used in every modern circuit and electronics application for smoothing and filtering power lines and for bypassing signals. In...
더 보기 >
모빌리티

RECOM and RECOM Power Systems – A Strategic Power Conversion Partnership

2020. 12. 4
In April 2019, leading power conversion company RECOM acquired RECOM Power Systems (ex Power Control Systems), adding specialist expertise in the custom design of...
더 보기 >
EMI
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화

Essential Guide to EMC in IoT Applications

2020. 11. 13
As the IoT continues to grow around the world, more and more RF-based, internet enabled devices are being introduced to industries all around us. While the use of these...
더 보기 >
안전 표준 현황

The Safety Standard Landscape after IEC 60950

2020. 11. 2
Many engineers have grown up with the IEC 60950 safety standard as a backdrop to their careers, either as designers of IT power supplies and systems or as users of IT...
더 보기 >
RECOM RBBA3000 시리즈
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

An Introduction to Buck, Boost, and Buck-Boost Converters

2020. 10. 30
Switch-mode power conversion has been a cornerstone of modern electronics technology across sectors including utility, industrial, commercial, and consumer markets. In...
더 보기 >
소프트에서 하드까지 척도로 나타낸 다양한 소재 이미지 그래픽

Potting Compounds – A Guide to the Essentials

2020. 7. 1
The majority of RECOM’s products are encapsulated in a potting compound. Why is this?
더 보기 >
돌입 전류
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Inrush Current – A Guide to the Essentials

2020. 6. 17
All power supplies draw a higher start-up current than their operating current. This is due to several factors that overlap – the various capacitances in the input circuit...
더 보기 >
RECOM 3년 보증
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

The RECOM Three Year Warranty – A Guide to the Essentials

2020. 6. 3
RECOM offers a minimum three-year warranty on all of its products – some series have five years or more – while the industry standard is only one or two years. How does RECOM...
더 보기 >
전원 컨버터 열 임피던스
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Power Converter Thermal Impedance – A Guide to the Essentials

2020. 5. 27
All power converters dissipate power internally as heat and therefore operate warmer than their surroundings. As long as this additional heat can be transferred effectively...
더 보기 >
절연 계산기

Isolation: A Quick Guide to the Essentials

2020. 5. 20
Despite many web-resources, manufacturers’ datasheets and books about this subject, questions about isolation and insulation grade remain one of the most commonly asked tech...
더 보기 >
양방향 AC/DC 컨버터
산업 및 자동화 / 에너지

How to make a 10kW Bidirectional AC/DC Converter

2020. 5. 13
Handling 10kW of power in both directions (from AC to DC and back) is a technically challenging, but understanding the topologies and techniques available makes the job a lot...
더 보기 >
RECOM 그룹 CEO Karsten Bier

Support for Medical Power Supply Developers with Free Samples

2020. 5. 6
"Our production capacity has once again reached more than eighty percent" – According to RECOM Group CEO Karsten Bier, the end of the current global lockdown will decide...
더 보기 >
RECOM RACM550-G 시리즈
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료 / 인프라

Baseplate Cooling in AC/DC Converters: An Innovative Fanless Solution

2020. 4. 27
The power density of AC/DC converter modules is increasing, but often requires high airflow rates from forced air to achieve stated performance. However, forced cooling using...
더 보기 >
DC/DC 컨버터 응용 분야
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Getting the Most out of a DC/DC Converter for High Efficiency

2020. 4. 20
Modular DC/DC converters have evolved for higher power density – small isolated DC/DC converter modules have been used for decades to efficiently match the supply voltage...
더 보기 >
의료용 전원 공급장치

Combining the Advantages of ICT and FCT in a Single Test Adapter: A Case Study

2020. 4. 13
In-Circuit Testing (ICT) is an established method for analyzing an electronic product in production. Typically, a bed-of-nails approach is used to test a non-powered circuit...
더 보기 >
입력 VDC vs. 출력 전류
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Shrinking Footprints in the Landscape of Switching Regulators

2020. 4. 6
Switching regulator circuits have been around for many years, and users have always faced a choice: design their own using discrete components or buying a finished module....
더 보기 >
친환경 디자인
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Energy Efficiency in AC/DC Power Supplies: Key Requirements and Standards Overview

2020. 4. 1
Ten years ago, the European Commission set ambitious targets to reduce greenhouse gas emissions by 20%, source 20% of its energy from renewables, and cut overall energy...
더 보기 >
스마트 중앙 난방 컨트롤러 회로도
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지

New Standards set in Powering IoT

2020. 3. 23
They say ‘it’s a small world’ and it’s getting smaller – at least if you measure it by the ability to communicate with anybody and now increasingly anything, around the...
더 보기 >
철도용 전원 컨버터 회로도
운송 / 철도

Powering Smart Rail Systems: DC/DC Converters for Modern Railway Applications

2020. 3. 9
Around the world, rail networks are expanding, driven by increasing affluence, mobility, tourism, and asset upgrades for more sustainable and environmentally-friendly...
더 보기 >
파란색 배경 위의 빨간색 비상사태 표시
산업 및 자동화 / 에너지 / 의료

Medical Equipment Power Supplies in Times of Emergency

2020. 3. 5
Even when demand for medical-grade equipment peaks due to global pandemics, safety cannot be compromised to protect patients and operators. This article summarizes the...
더 보기 >
RECOM RPX-2.5
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

New Standards achieved in Integrated Switching Regulator Design

2019. 11. 7
Discrete IC-based switching regulators are often seen as difficult to integrate into systems, with their performance being heavily dependent on the choice of external...
더 보기 >
다양한 운송용 차량
산업 및 자동화 / 운송 / 전기차 모빌리티 / 철도

DC/DC Converters in Transport Applications

2019. 8. 21
Transport applications requiring DC/DC converters are unique in their need for a wide input range and immunity to harsh environmental and EMI conditions, making commercial or...
더 보기 >
절연 DC/DC 컨버터 회로도
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

Understanding Isolation in DC/DC Converters

2019. 8. 14
Isolation in DC/DC converters has many different uses besides just protection against electric shock. This article explains the various grades of isolation and how they are...
더 보기 >
전경에 RECOM 전원 모듈이 배치된 고속 열차
운송 / 철도

Low Power DC/DC Converters in the Railway Environment

2019. 8. 7
In the complex international railway market, efficient use of rolling stock is key. Sensing and reporting on railway equipment condition, status, and position enable smart...
더 보기 >
입력 범위가 매우 넓은 DC/DC 컨버터
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 운송 / 의료 / 전기차 모빌리티 / 철도

The Need for Ultra-wide Input Range DC/DC Converters

2019. 7. 24
DC/DC converters are used in almost every industrial, medical and transport installation, from low power test and measurement through to high power motor driver applications.
더 보기 >
RECOM DC/DC 컨버터를 장착한 FSE(Formula Student Electric) 레이싱카
자동차

How Electronics is Changing Motoring

2019. 7. 10
No doubt about it, cars have changed the world over the past century. However, the trend toward ever-faster and larger models has shifted. Climate change and dwindling...
더 보기 >
배경에 EMC 챔버가 있는 다양한 라인 인덕터
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

Specifying Inductors for EMC Noise Filtering in Power Converters

2019. 6. 26
Inductor-capacitor filters are commonly added to the inputs and outputs of switched-mode power converters to reduce reflected ripple current and output noise, as well as to...
더 보기 >
DC/DC 컨버터로 환자의 몸에 연결한 의료 기기에 전원 공급 중
의료

Powering Patient-Connected Medical Devices with DC/DC Converters

2019. 6. 12
Professional and home healthcare is a rapidly expanding market, and patient-connected devices are increasingly being used for anything from vital signs indication to the...
더 보기 >
보드 장착형 AC/DC 컨버터 디자인 문제점
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

Board-Mount AC/DC Converter Design Challenges

2019. 5. 29
A board-mount AC/DC converter is often seen as ‘just another’ commodity component, which is expected to reduce in size and cost while improving in performance as technology...
더 보기 >
의료용 DC/DC 컨버터
의료

Board-mount DC/DC Converters in Medical Applications

2019. 5. 15
Professional and home healthcare is a rapidly expanding market. Increasingly, electronic monitoring is used for anything from critical care vital signs monitoring to mundane...
더 보기 >
3상 모터 그래픽
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

Auxiliary Power Supply for Single Phase and Phase-to-Phase Applications

2019. 3. 21
There are many wide input voltage AC/DC power supplies on the market. An input range of 90-305VAC will cover 100, 115, 230 and 277Vac nominal supply voltages to make a...
더 보기 >
EV 배터리 시스템 그래픽
산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

Will 48V Power Replace 24V in Industrial Systems?

2019. 3. 21
Most industrial control systems run on a 24VDC supply rail. This voltage was chosen for several good reasons; it is high enough to power valves, solenoids, and relays, low...
더 보기 >
전자 부품처럼 스타일링된 MDR 글자가 있는 파란색 테마의 그래픽
의료

RECOM's MDR Checklist for Medical Manufacturers

2019. 3. 20
The European Commission (EC) has determined that the existing European Union (EU) Medical Device Directive (MDD) is not sufficiently stringent and has been recast as a...
더 보기 >
계측 도구를 사용한 전계 강도 그래프
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

Why Modular SMD Switching Regulators are More Efficient

2019. 3. 20
With modern controller chips, designing switching regulators using discrete components should be straightforward. Instead of purchasing pre-assembled modules, manufacturers...
더 보기 >
EMC 스캔
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

EMC and EMI Design Strategies for AC/DC and DC/DC Power Supplies

2019. 3. 20
Electromagnetic Interference (EMI) is always a potential challenge with switched-mode power supplies, including both AC/DC and DC/DC converters. Modern designs can achieve...
더 보기 >
연결 부위와 부품이 표시된 상세한 회로 다이어그램이 있는 전원 공급장치의 다이어그램
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지

Very Low Noise Filter for Isolated DC/DC Converters

2019. 3. 4
All isolated DC/DC converters contain switching elements which generate electrical noise. The parasitic inductances and capacitances associated with a power switching...
더 보기 >
게이트 드라이버 회로도

Understanding Gate Driver Insulation Challenges & The 'BIER' Test

2019. 3. 4
Latest Wide Band Gap (WBG) semiconductors are approaching the ideal with hyper-fast switching at high voltages with low losses, while modern MOSFETs and trench IGBTs can also...
더 보기 >
진품 RECOM 부품과 위조품 비교

Imitation is Flattery, but Counterfeits are Dangerous

2019. 2. 6
Markets are flooded with counterfeit parts from the Far East, particularly in the electronics industry. AC/DC and DC/DC converters are widely affected, with low-quality parts...
더 보기 >