簡単な統合:RECOM製品がEPLANで利用可能に
2025/04/29
RECOMは、CAE(コンピュータ支援エンジニアリング)ソリューションの大手プロバイダーであるEPLANとの戦略的提携を発表できることを嬉しく思います。この提携により、当社のお客様やエンジニアは、EPLANプラットフォームを使用して、RECOMの主要製品を電気開閉器やキャビネットの設計に簡単に統合できるようになります。
詳細 >
RECOMPowerは、さまざまなアプリケーションで使用するための30,000品種以上の電源コンバータモジュールのメーカーです。レコムはAC/DC電源、DC/DCコンバータ、スイッチングレギュレータそしてLEDドライバを専門とし、世界中の顧客にサービスを提供しています。
Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies