地球を応援する: RECOMが700本の植樹によりCO2排出量を相殺

地球を応援する: RECOMが700本の植樹によりCO2排出量を相殺 News Image
何という年だったのでしょうか!今年のヨーロッパ展示会ツアーでいただいたリード1件につき、皆様の参加によって排出されたCO2を相殺するための資金を寄付しています。今年は過去最高の名刺をいただき、700本以上の木を植えることができました。

RECOMのチームは世界中のお客様や新しい友人と会うことができ、とても感激しています。Embedded World(3月)、PCIM(5月)、Innotrans(9月)、electronica(11月)に出展しました。ニュルンベルクからベルリンまで、2022年のドイツはエレクトロニクス業界のリーダーにとって活気のあるハブであることが証明されました。

私たちは、いつも直接お会いする機会に感謝していますが、海外旅行や地域旅行が環境に与える影響について理解しています。交通機関の専門家によると、世界の二酸化炭素の8%は観光業から排出されているそうです。そこで、私たちは何か恩返しができないかと考えました。このアイデアは、今年私たちが皆さんと築いた絆と同じくらい強く、成長することでしょう!

「RECOMは50年近くにわたり、電源業界の最前線に立ってきました。当社のエンジニアリングチームは、持続可能なエネルギー分野をサポートするため、より環境に優しい方法を常に模索しています」と、イノベーション・マネージャーのSteve Robertsは語ります。「特に、現在そして未来のお客様に対する感謝の気持ちを反映し、今年も新しい形で貢献できることに大変喜んでいます」。

700本の木を植えることは、どのように環境に貢献するのでしょうか?

木は、空気中の二酸化炭素やその他の温室効果ガスを取り除いてくれます。また、私たち人間が必要とするおいしい酸素もたくさん吐き出してくれます。木は多ければ多いほど空気をきれいにしてくれます。木は気候変動と戦うエキスパートなのです!

  • 1本の木が1年間に吸収するCO2は25kgで、これは車で70km移動したときのCO2排出 量に相当します。
  • 植樹された木は、車で7万kmの移動(地球を約2周分!)によるCO2を相殺することに なります。
  • electronicaは、ミュンヘンで開催された今年の来場者数が合計7万人だったと発表しまし た。つまり、この木が来場者1人あたり、ほぼ1kmのCO2を相殺することになるのです!
  • RECOMの製品カタログには3万個の電源が掲載されているので、私たちが販売する製品1個につき2km以上です。
  • しかも、これが毎年、少なくとも今後60~100年間は続くのです!

RECOMが支援する森林再生プログラムは、世界各地で木を植えています。これらの団体は、人間活動や自然災害の影響を受けた不毛の地を復活させ、28カ国でより葉を茂らせ、青々とさせ、緑を増やしています。

より環境にやさしい未来へ向けて

エレクトロニクス産業の一員として、私たちは常に二酸化炭素排出量を削減する方法を模索しています。今回の植林活動も、私たちが地球を守るために行っていることのひとつです。私たちは、環境に配慮した鉄道プロジェクト, に投資する地域を支援するためにポートフォリオを拡大し、太陽エネルギー分野のDC/DCコンバータへのルーツを深めました。