部品を正しく調達することにより、経済的および法的災難を防止する方法

危険なビジネス:偽造RECOMコンバータによるトラブル
シリーズ品に類似品を使用した場合、高品質な全シリーズに影響が及び、そのメーカーは以前には重要ではなかったリスクに対する責任を負うことになります。ロゴや型名が異なる限り、お客様はオリジナル品と同じ品質を期待できないことを知っています。

コピー品から偽造品はトラブルに

定量的リスク

偽物(左)とオリジナル(右)

市場における災難

オリジナルブランド名と型名をともなった偽造部品が販売されると、それらはオリジナル製品の厳格な仕様と認証に適合しないので、オリジナルのメーカーが詐取されるだけではなく、概ね疑いを持たないお客様も騙されることになります。

可能性のある結末:
  • 装置の停止-部品の機能不良が原因。低価格の偽造コンバータで節約した金額を遥かに超える費用が発生。
  • 信頼と法的問題-部品の機能不良により装置が破損した余波として発生。
  • 人に対する危険-電気的または機械的故障が周囲の人々に怪我をさせる原因に。
  • 永続的な印象と評判に対するダメージ

偽造品とオリジナル

正規販売代理店

RECOM製品の購入は、どんな場合でも全世界のRECOM販売代理店から購入することを強く推奨します。

RECOM正規製品を販売する代理店を見つけるには、このページであなたの国を選択してください。



その他の販売店に関しては、販売されている製品がRECOM正規品であることを保証できません。

もし、購入した製品の信憑性に疑いがある場合、連絡をいただければ確認をします。

ケーススタディ

"以下は、RECOMの偽造品をあるアプリケーションに使用した際に起った実例です。

ある有名で評判のよいドイツの機械エンジニアリング会社が、制御基板を必要とするある装置を開発しました。その制御基板の開発中には多くの高品質な24VDC入力3.3V出力のDC/DCコンバータが試験され、RECOMのDC/DCモジュールが採用されました。その装置は製造販売されるといなや、驚くべき成功を収めました。しかしながら需要が増加し、その会社は信頼のおけるRECOMの販売代理店が供給できた以上のRECOM製DC/DCコンバータが必要になってしまいました。

もう1つの供給先を探していると、必要としているRECOM製品の在庫を持つアジアのある会社を見つけました。このアジアの会社は、必要にして十分なそのコンバータの在庫を持っており、価格も通常の代理店価格よりも安いものでした。何と幸運なことだと、そのドイツの会社は500個を発注しました。

そのコンバータは実装され、何台かの装置が稼働に入ったところで最初のクレームが来ました。何度かにわたり修理要員は、明らかに機能していない制御基板を交換しました。少し後に、その誤動作の原因のほとんどがどれも、全制御ユニットを不具合に至らしめるボード上のコンバータの1つによるものであることが明白になりました。さらに、米国、中国、ヨーロッパでの対応と交換のための莫大な費用と、納入先からの生産損失に対する賠償要求が発生し、その新製品はイメージに大きな痛手を負うことになりました。

私達も同様に評判を危うくしました。疑問は、何年も順調に生産されているコンバータに、定期チェックを行っているにもかかわらず突然生産ミスが起こったのはなぜかということでした。かつて、初めてコンバータの不良品が返却された際に、私達はオーストリアのグムンデンにある自社の環境試験施設において、逸脱なしに量産品抜き取りサンプルのHALT試験を開始していたからです。その故障品がお客様から届いた時に、非常に大きな驚きがありました。それにはRECOMのロゴがあり型名は正しいものでしたが、少し違いが見受けられました。ロゴが縦方向に伸びており、オリジナルはレーザーマークであるのに対し捺印になっていました。大胆な偽物です!

偽造品とオリジナル

この写真の左側は本物のRECOM製REC5-243.3SRWで、右側が偽物です。RECOM製品と偽造品の外観上の違いは極わずかですが、内部の部品はまったく異なります。環境試験室での評価では、捺印は一致するにもかかわらず、偽造品は到底UL認証やRoHS規制に適合できるものではありませんでした。

内部調査では重大な品質の差異が露見しました。左がRECOMのコンバータに使われた十分な絶縁を備えたEコアトランスで、右が一次側と二次側の巻線の絶縁が不十分な偽物です。この絶縁はかなり不十分な設計で、要求される値からほど遠いものです。このように、わずか数ユーロの部品が結局、高価な装置の故障と5桁に及ぶ大きな交換費用の支出を招いてしまいました。しかし、それだけではなく、そのドイツの会社の高品質高信頼性メーカーという評判も失われてしまいました。

偽造品 vs. オリジナル品

赝品(左)和原版(右)

もし、購入した製品の信憑性に疑いがある場合、連絡をいただければ確認をします: