虽然市场上提供带有内置 DC/DC 转换器的隔离 CAN 总线收发器,但成本比
非隔离式版本更昂贵,且可供选择的供应商也较少。将数字隔离器、DC/DC 转换器模块和非隔离式收发器组合使用,是一种构建隔离型 CAN 总线接口更为灵活且经济的方案(图 3)。
虽然该解决方案需要使用更多元器件,但供应商的选择范围更广,总拥有成本 (TCO) 也可以更低。电动汽车车主经常问的一个问题是:“电动汽车电池能用多久?”电动汽车电池管理系统最重要的功能之一是通过平衡各个电池单元的充电和放电电流、绕过缺陷电池单元,并确保插电式电动汽车的电池组不会意外过度充电或经历十分严重的深度放电,从而延长电池组的使用寿命。每个电动汽车电池包中还内置了热敏电阻,以进行适当的电池散热管理,因为温度过高或过低的情况同样会严重影响电池寿命。
然而,如果电动汽车电池与电池管理系统之间缺乏持续且可靠的通信,就无法保证电池的安全。因此,RECOM 的
RxxCTxx 系列产品中的隔离部分已经经过时间依赖性介电击穿 (TDDB) 测试,预计绝缘寿命超过 600 年。