白皮书

RECOM工程师为电源转换器的设计及应用相关的主题编写了一系列深入探讨的白皮书。单击下面的下载链接以阅读完整的内容。另外,请务必查看我们的应用说明、技术报告、常见问题以及其他出版物如Steve Roberts著作的《AC/DC转换器知识手册》和《DC/DC转换器知识手册》

RECOM Power Systems公司总部
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

RECOM Power Systems拓展 RECOM 全球电源产品组合

2025-7-24
凭借创新、市场拓展及技术优势,该公司提供坚固耐用的大功率解决方案,助力 RECOM 在定制化和关键任务应用领域的市场覆盖范围。
详情 >
RECOM 的 DIN 导轨安装 RACPRO1 系列
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

RACPRO1:适用于关键任务工业自动化应用的AC/DC DIN 导轨电源

2025-4-7
RACPRO1 系列是坚固耐用的 AC/DC DIN 导轨电源系列,旨在优化能效、可靠性和使用寿命,适用于工业自动化和可再生能源应用。
详情 >
RECOM 公司的蓝色电子断路器,置于未来感的工业背景上
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源 / 运输

DIN 智能导轨保护:RACPRO1 电子断路器

2025-2-12
RACPRO1 e-Fuse 系列通过智能负载电流限制、过载和故障检测以及简化安装,提供先进的直流保护。与传统电子断路器不同,该模块集成了先进的逻辑,可在工业自动化系统中进行可靠的故障处理。
详情 >
带有风力涡轮机、太阳能板、柴油发电机和锂离子储能的能源网格和微电网示意图
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源 / 运输

直流微电网电源系列 RACPRO1:真正适用于工业自动化的通用电源

2025-1-20
根据应用需求、安全性和历史等因素,建筑物内的主配电系统因电压等级和规格而异。对于交流配电,额定电压和频率是关键,全球标准影响着不同的电压等级。
详情 >
白色桌子上的柠檬和蜂蜜
国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航空电子和航空航天

您的电源是 “SOUR”(相同应用范围)还是 “SWEET”(超宽、高效)?

2024-11-27
根据应用需求、安全性和历史等因素,建筑物内的主配电系统因电压等级和规格而异。对于交流配电,额定电压和频率是关键,全球标准影响着不同的电压等级。
详情 >
人工智能与云计算数字网络
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

适用于 IGBT、Si 和 SiC MOSFET 的隔离型 DC/DC 转换器,高效灵活的栅极驱动电源解决方案

2024-7-30
为应对 Si、SiC 和GaN 等不断发展的技术,优化功率驱动设计需要适应性强的栅极驱动解决方案。本文重点介绍了可编程输出的隔离型 DC/DC 转换器的优势,展现栅极驱动电源在高效工作、灵活运用及经受未来考验方面的卓越性能。
详情 >
光脚踩在绿草地上
国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 航空电子和航空航天

接地规则:接地、类别和 EMC

2024-7-5
直接将标准 II 类 AC/DC 开关电源的输出接地,可能会引发 EMC 问题。为解决这一问题,可以使用外部主电源滤波器,或选择专为 PELV 应用设计并带有额外内部滤波功能的 RECOM 系列电源。
详情 >
时间/成本/质量三角关系
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

简化系统设计过程

2024-3-25
电源解决方案往往也是系统物料清单 (BOM) 中价格最昂贵的元器件之一。
详情 >
隔离式 DC/DC 拓扑结构
医疗 / 工业和自动化

新型隔离 DC/DC 拓扑可最大程度提高可靠性,同时降低成本和供应链中断风险

2024-3-25
传统行业转型关键:实现最佳平衡、灵活性和自动化。探索传统行业主要产品如何发展,以提高效率、减少错误并适应不同的产品发展规划。
详情 >
黄昏时分的城市港口
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

供应链评估

2023-6-16
后续白皮书将就前一份文档中已确认的事项进行详细讨论,并对提及的供应链资源管理提供指导。该白皮书与另一份深入探讨供应链主题的相关白皮书共同编写。
详情 >
供应链管理
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

供应链管理

2023-6-16
本白皮书分享一些关于如何减少故障原因和简化设计过程的设计指南和建议,并附有应用示例以便更好理解。
详情 >
用电缆给电池充电
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 电动交通 / 能源

系统级能量存储 (ES)

2023-6-16
本白皮书将对能量存储 (ES) 基础知识进行全面概述,重点介绍系统级能量存储解决方案。深入了解电容器与电池、一次存储与二次存储等内容。
详情 >
从毛毛虫阶段到蝴蝶的发光颜色的艺术呈现
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

稳健且经济高效的隔离型 DC/DC 转换器发展

2023-6-16
隔离型电源转换器在实现现代、复杂、高效和安全的电子产品方面有着丰富的历史。
详情 >
电磁兼容性测试室
国防和海事 / 航空电子和航空航天

适用于 DC/DC 转换器的军用级 EMC 滤波器

2023-6-16
DC/DC 转换器是可以将一种直流电压转换为另一种直流电压的电子设备。该设备可以充当隔离变压器或升压/降压变压器,但使用的是直流电源而不是交流电源。
详情 >
黄昏时连接着电动汽车的充电站
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 能源

适合无线应用的尺寸和成本优化电源解决方案

2023-6-16
随着电源和供电解决方案技术的进步,系统中的“麻烦但又必不可少的设备”正逐渐转变为高度启用的功能,从而推动全球进入无线世界。
详情 >
房产实地测量示意
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

自行生产还是购买 2:资源评估

2023-6-14
关于主题“构建或购买?”[1],对于这个始终困扰系统设计师和面板工程师的问题,我们给出了一个全新的观点。
详情 >
双向电源
工业和自动化 / 电动交通 / 能源 / 运输

如何生产 10 kW 双向 AC/DC 转换器

2023-5-25
本白皮书首先介绍了大功率双向 AC/DC 转换器的目标客户,然后探讨使此类设计具有商业可行性的最新技术发展,最后深入介绍技术细节。
详情 >
列出独特卖点(USPs)的 RBBA3000-50 系列
国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航空电子和航空航天 / 运输

RBBA3000-50 高电流非隔离型 DC/DC 转换器

2023-5-25
RBBA3000-50是一款基于内部数字信号处理器的高电流 (50 A) 智能降压-升压转换器。
详情 >
RKZ-xx2005D、RxxP22005D
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

使用IGBT和SIC MOSFET来设计可靠耐用之晶体管电路

2019-2-5
本白皮书分享减少故障原因和简化设计的指南及建议,同时附上应用示例,以帮助您更好地理解。
详情 >
隔离DC/DC转换器
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 运输

隔离DC/DC转换器

2019-2-5
本白皮书分享减少故障原因和简化设计的指南及建议,同时附上应用示例,以帮助您更好地理解。
详情 >
RCD-24 系列
照明

大功率DC/DC LED之应用

2019-2-5
我们希望在本白皮书中展示如何使用恒流源将LED系统中的每个LED亮度保持在同一水平上。
详情 >
电磁兼容性测试室
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

让电源符合 EMC 标准

2019-2-5
在本白皮书中,我们将简要介绍 EMC 的基本知识,以及在设计电源时应考虑的 EMC 关键因素。文中所述的 EMC 测试可用于追踪最常见的故障原因。
详情 >
氮化镓(GaN)和硅(Si)网格图
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

GaN 栅极驱动器的 DC/DC 转换器

2019-2-5
本白皮书说明如何使用低漏电容并符合设计准则的DC/DC转换器来消除这些故障原因同时简化设计。
详情 >
R-REF01-HB
工业和自动化

R-REF01-HB 修改说明

2019-2-5
本白皮书分享R-REF01-HB的修改说明。您可以使用相同的DC/DC转换器来生成单端18V电源,并对电路板进行一些小改动。
详情 >
为功率转换器噪声滤波器指定线路电感器
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

为功率转换器噪声滤波器指定线路电感器

2019-2-5
不同组件供应商提供的具有相同标称特性的零件,在整个频率范围内的性能可能会有很大的差异。本白皮书探讨了电感器的性能变化。
详情 >
医疗级电源 – 模块化
工业和自动化 / 能源

采用 20 kVDC 隔离电压的 DC/DC 转换器

2019-2-5
本白皮书讨论了直流高压的应用和危险,并解释了如何使用高隔离型 DC/DC 转换器提高安全性。
详情 >
输入直流电压与输出电流(关系)
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 运输

设计更高电压 DC/DC 开关稳压器所面临的挑战

2019-2-5
本白皮书探讨了 RPMH 和 RPMB 的一些设计和组件选择决策,应对高达 36VDC 或 65VDC 的高输入电压以及高达 24VDC 和 3A 负载电流的高输出。
详情 >
热特性参数与热阻抗
工业和自动化

热特性参数与热阻抗

2019-2-5
本白皮书描述了如何确定转换器的最高工作温度,并解释了热阻抗 (Theta) 和热特性图 (Psi) 之间的差异。
详情 >
自动化行业员工
工业和自动化 / 电动交通 / 能源 / 运输

大功率 AC/DC 电源的设计注意事项

2019-2-5
了解下一代机器人和电动交通系统的重型自动化电源解决方案的关键注意事项。
详情 >
团队会议
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

半定制电源:生产或购买

2019-2-5
本白皮书旨在帮助工程师在回答“构建或购买?”这个问题时做出最明智的决定。
详情 >
DC/DC 转换器
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航空电子和航空航天 / 运输

DC/DC 转换器中使用的 SMD 技术

2019-2-5
本白皮书说明了我们的客户青睐 SMD 引脚部件的主要原因。
详情 >