使用宽带隙(WBG)技术的现代半导体开关、MOSFET和一些IGBT能够实现极快的切换。这减少了开关转换的功耗,同时在高效率、高功率密度、更小的无源组件和更低成本下进行高频率的运作。然而,高dV/dt和di/dt的缺点是会增加栅极驱动绝缘系统的EMI和应力。
图1为IGBT的典型栅极驱动电路,在5V和20V之间施加正电压以将器件开启,0V将其关断。该电路也非常适用于SiC和GaN技术中的增强型Si MOSFET和WBG器件;在所有的情况下,器件都保证在连续栅极施加0V时关断。
图1:基本栅极驱动电路
但是如图2所示,器件快速切换时会出现问题,寄生电容和电感组件将造成问题。
图2:有寄生组件的栅极驱动器
如果以di/dt为例,漏极-源极电流为10A/ns(这在最先进的GaN是有可能的),源电感为15nH。若V = - L di/dt,150V会出现在电感器两端。在关断时,电压拖动源极为负极,与栅极驱动相反,并且在导通时方向为正,再次与栅极驱动相反。这可能降低效率,虚假开启甚至会导致击穿而造成损坏。15nH可能看起来很大,但对应到PCB轨道其实仅25mm。
即使约1.2nH的PCB通孔电感也会产生12V瞬态电压。在这些高di/dt的情况下,只有芯片尺寸封装以开尔文连接到栅极驱动的栅极和源极是实用的。在关断的状态下施加负电压来驱动栅极可以对无法避免的电感有些帮助。在实际电路中,例如逆变器或电机控制中的推挽式或全桥式的电路,两个下桥臂器件通常共享源极和栅极驱动电流的共同回路,如图3所示。
图3:下桥臂器件使用共接地
现在不能使用开尔文连接因为两个驱动器各有自己的回路。两个驱动器接地和两个发射极(源极)必须接在一起,如果这个接点为靠近左侧开关的Powergnd 1,右侧开关将比左侧有更多的源极连接电感,导致不对称开关、潜在的EMI以及由电感两端的感应电压造成的损坏。
如果要对称,Powergnd 2是唯一的选择,但是现在两个源在栅极驱动环路中具有相同且又高的连接电感,因此这不是一个适当的折衷办法,特别是当高功率系统的设备没有设在一起。解决方案是为两个栅极驱动提供隔离信号和电源,如图4所示。现在,驱动器信号和电源返回可以直接连接到各自的器件发射器(源),不包括驱动器环路中大部份的外部电感。
图4:栅极驱动采用开尔文连接以及信号和电源隔离
图1为IGBT的典型栅极驱动电路,在5V和20V之间施加正电压以将器件开启,0V将其关断。该电路也非常适用于SiC和GaN技术中的增强型Si MOSFET和WBG器件;在所有的情况下,器件都保证在连续栅极施加0V时关断。
图1:基本栅极驱动电路
但是如图2所示,器件快速切换时会出现问题,寄生电容和电感组件将造成问题。
图2:有寄生组件的栅极驱动器
如果以di/dt为例,漏极-源极电流为10A/ns(这在最先进的GaN是有可能的),源电感为15nH。若V = - L di/dt,150V会出现在电感器两端。在关断时,电压拖动源极为负极,与栅极驱动相反,并且在导通时方向为正,再次与栅极驱动相反。这可能降低效率,虚假开启甚至会导致击穿而造成损坏。15nH可能看起来很大,但对应到PCB轨道其实仅25mm。
即使约1.2nH的PCB通孔电感也会产生12V瞬态电压。在这些高di/dt的情况下,只有芯片尺寸封装以开尔文连接到栅极驱动的栅极和源极是实用的。在关断的状态下施加负电压来驱动栅极可以对无法避免的电感有些帮助。在实际电路中,例如逆变器或电机控制中的推挽式或全桥式的电路,两个下桥臂器件通常共享源极和栅极驱动电流的共同回路,如图3所示。
图3:下桥臂器件使用共接地
现在不能使用开尔文连接因为两个驱动器各有自己的回路。两个驱动器接地和两个发射极(源极)必须接在一起,如果这个接点为靠近左侧开关的Powergnd 1,右侧开关将比左侧有更多的源极连接电感,导致不对称开关、潜在的EMI以及由电感两端的感应电压造成的损坏。
如果要对称,Powergnd 2是唯一的选择,但是现在两个源在栅极驱动环路中具有相同且又高的连接电感,因此这不是一个适当的折衷办法,特别是当高功率系统的设备没有设在一起。解决方案是为两个栅极驱动提供隔离信号和电源,如图4所示。现在,驱动器信号和电源返回可以直接连接到各自的器件发射器(源),不包括驱动器环路中大部份的外部电感。
图4:栅极驱动采用开尔文连接以及信号和电源隔离