什么是功率因数?
交流电源系统的功率因数 (PF) 是衡量电源使用效率的一个指标。它是负载吸收的实际功率(以瓦为单位)与流经电路的视在功率(以伏安为单位)之比。实际功率按电压和电流瞬时乘积的平均值计算,代表可用于做功的实际电能。相比之下,视在功率是以电压和电流均方根值的乘积计算的。当能量暂时储存在负载中并返回源时,或当非线性负载扭曲电流波形时,视在功率就会超过实际功率。这会导致流经电路的电流超过传输可用功率所需的电流。
完美的功率因数为 1,这意味着电压和电流同相,所有功率都在做有用功。功率因数小于 1 意味着电压和电流不同步,从而降低了有效功率传输。在交流电路中,电容性或电感性电抗会导致相移。对于电容性负载,电流领先于电压;对于电感性负载,电流滞后于电压。使用记忆符号 CIVIL:[电容(C),I 超前 [在 V 之前];电感(L),I 滞后 [在 V 之后]]。
在工业环境中,电感负载占主导地位。大多数工业设备(如电机、变压器、电焊机和感应加热器)都依靠磁场运行,因此都是感性负载。因此,这些负载会导致功率因数滞后。
低功率因数有哪些问题?
在电力系统中,与高功率因数负载相比,低功率因数负载在提供相同的有用功率时需要消耗更多的电流。这会导致更大的能量损耗,对配电基础设施造成更大的压力,并需要使用更大、更昂贵的组件。此外,低功率因数还会对电气设备本身造成不必要的压力,可能导致过早故障。
例如,功率为 300 W、PF 为 0.6 的电源装置(PSU)从电网中汲取 500VA 的电能,相当于仅提供 300 W 的可用电能就需要 500 W的基础设施压力。由于功率因数罚款和基于千伏安的计费方式,低 PF 会增加公用事业成本。这些罚款尤其影响到工厂、医院和数据中心等工业和商业设施。
高性能 RACPRO1 DIN 导轨电源
我们最近推出了 RACPRO1 系列 DIN 导轨电源,以满足最苛刻的工业应用需求。
RACPRO1-T240,
-T480和
-T960 的功率分别为 240、480 和 960 W。这些电源具有多种 PFC 优势,是
工业自动化和关键任务应用的理想选择。其中一些 PFC 优势如下:
高功率因数实现最高效率
- RACPRO1 系列具有主动 PFC 功能,可确保高功率因数(通常大于 0.9)
- 这最大限度地减少了能源浪费,优化了电源使用,降低了不必要的电流消耗
降低能源成本和公用事业罚款
- 高功率因数意味着减少无功功率,从而降低传输损耗
- 许多公用事业公司会对低功率因数进行处罚,因此使用 RACPRO1 电源有助于避免额外费用
减少对电气基础设施的压力
- 通过提高功率因数,RACPRO1 电源可降低电流需求,从而使布线、变压器和断路器的体积更小
- 从而降低了安装成本,提高了电气系统的效率
增强系统稳定性和性能
- 由于系统中循环的无功功率减少,电压调节得到改善,从而使连接设备的运行更加稳定可靠
- 有助于防止电压骤降、闪烁和电气元件过热
符合行业标准
- 符合 IEC 61000-3-2 和其他有关 PFC 和减少谐波的国际标准,确保全球应用的兼容性
支持关键任务工业自动化
- 高效率和更高的电源质量使 RACPRO1 电源成为 PLC 系统、过程控制和自动化机械的理想之选,在这些应用中,稳定的性能至关重要
紧凑可靠的 DIN 导轨设计
- 尽管集成了 PFC,RACPRO1 电源仍保持紧凑,便于安装在空间有限的控制面板中
- 高平均无故障时间(MTBF)确保了在苛刻环境下的长期可靠性
此外,主动浪涌电流限制和大于 0.9 的 PFC 可减少对保险丝和断路器的压力。最先进的 PFC 技术只是 RACPRO1 系列为工业 PSU 树立新标准的方式之一。
其他资源