IEC 62368-1은 산업용 전원공급 장치를 포함한 각종 오디오, 비디오, 정보, 통신 기술 장비에 대한 안전 표준입니다.
EN/IEC 62368-1은 앞서 언급한 여러 가지 인시던트 기반 표준과 달리, 위해 요소 기반으로 접근하여 피해를 초래할 가능성에 따라 에너지 공급원을 분류함으로써 감전, 화재, 열로 인한 상해 등과 같은 잠재적 위험을 파악하고 완화합니다. 이 표준은 그러한 에너지 공급원에 대한 안전장치를 규정하고, 그러한 안전장치를 적용하는 방법과 각 장치의 요구 사항에 대한 지침을 제공합니다.
또한 산업용 전원공급 장치의 절연, 과전류 방지, 온도 제어, 기계적 안정성 요구 사항을 지정하여 이러한 위해 요소에 대해 적절한 보호가 이루어지도록 보장합니다.
IEC 62368-1은 EN 60950-1(정보 기술 장치) 및 EN 60065(오디오, 비디오 및 유사 전자 기구)와 같은 기존 표준을 대체합니다. 이 표준에는 이전에 기존 표준에서 다루었던 모든 제품과 더불어 기타 여러 가지 항목이 포함됩니다.