自动化
一般来说,在
自动化应用 中使用的 DC/DC 电源必须满足隔离要求。避免电源设计与其他器件发生任何干扰。另外,DC/DC 电源需要集成到系统中,注意避免任何可能干扰自动控制系统运行的接地回路或电位差。
例如,自动化中的隔离型 DC/DC 转换器可以断开接地回路。通过这种方式,可以将对噪声敏感的电路部分与噪声源隔离开来。调节和隔离型 DC/DC 转换器可以使用这种隔离方式最大限度地减少电子噪音。选择隔离和调节型 DC/DC 转换器进行电压转换,将能够防止电子噪音,以及对线路浪涌和电压跌落/下降产生抗扰性。
物联网 (IoT) 和工业物联网 (IIoT)
物联网通常面向消费者,而工业物联网是物联网的一个子集,面向工业应用。
物联网和工业物联网是由相互关联的互连对象(在互联网上连接)组成的系统,几乎无需人为干预即可通过无线网络实现数据的收集、共享和传输。这两个系统具有下列特点:分布式智能、无数互连的传感器和执行器以及分散控制。
工业物联网设备产生的数据量较大,而物联网设备产生的数据量相对较小。单涡轮压缩机叶片就是一个工业物联网示例,它每天可以产生超过 500G 数据。
物联网和工业物联网不仅涉及众多互连的设备,还涉及这些设备可以收集的信息。通过这些信息可以挖掘有价值的线索。
为工业物联网传感器(例如监测工业机器状况的传感器)供电时通常使用外壳坚固的
隔离型 DC/DC 转换器 。重型机械的启动和停止可能会出现大功率浪涌;在这种情况下需要使用 3kV 至 4kV 量级的隔离型 DC/DC 转换器,对传感器进行有效保护。
物联网和工业物联网使用一系列可以传递信息的传感器,来创建智能空间、环境/物体。
办公环境就存在物联网应用,此类环境中的区域照明可实现智能功能,可以根据环境光照甚至现场人数调整光线。在物联网中,各种机器能够监控各自的功能,或者在家里根据日常生活进行调整。物联网将自动节省能源,同时为人类提供舒适感。
物联网还需要电力设计师选择同时兼具成本效益和良好功率密度的 DC/DC 电源模块。该领域的应用包括智能办公室,其中遍布智能传感器节点。使用 DC/DC 转换器还可以进行能量采集。
物联网和工业物联网的电源需要在低负荷和满负荷下高效工作。DC/DC 电源专门用于处理快速瞬态和动态负载电流,非常适合此类环境。此类电源必须具有紧凑的外观,安全可靠且需要具有成本效益。与传感器、处理器、无线电和执行器一样,为其供电的这些 DC/DC 电源将无处不在。
观看标题为“什么是‘物联网’”的
video 视频