Betrachten Sie ein typisches Wirkungsgrad/Last-Diagramm für ein 10W AC/DC-Netzteil (z.B. RAC10-12SK/277).
Die Überlastkurve des Wirkungsgrads ist bei allen Lasten von über 20% recht flach, was gut ist, aber bei 50% Last (5W) schwankt der Wirkungsgrad je nach Versorgungsspannung zwischen 77% und 81% (Abbildung 1, orangefarbene Linie). Bei 100% Last bleibt der Wirkungsgrad konstant bei 83%, unabhängig von der Eingangsspannung (Abbildung 1, blaue Linie).
Dieser Unterschied mag unbedeutend erscheinen, aber ein Wirkungsgrad von 77% bedeutet, dass 30% der zugeführten Energie als Wärme verschwendet werden, während ein Wirkungsgrad von 83% bedeutet, dass nur 20% verschwendet werden - eine erhebliche Verringerung der Verlustleistung. Würde das Netzteil durch ein gleichwertiges Bauteil mit einer Nennleistung von 5W, z.B. einen RAC05-K/277, ersetzt, so läge der Wirkungsgrad unabhängig von der Versorgungsspannung konstant bei 83% (Abbildung 2).
Die Überlastkurve des Wirkungsgrads ist bei allen Lasten von über 20% recht flach, was gut ist, aber bei 50% Last (5W) schwankt der Wirkungsgrad je nach Versorgungsspannung zwischen 77% und 81% (Abbildung 1, orangefarbene Linie). Bei 100% Last bleibt der Wirkungsgrad konstant bei 83%, unabhängig von der Eingangsspannung (Abbildung 1, blaue Linie).
Dieser Unterschied mag unbedeutend erscheinen, aber ein Wirkungsgrad von 77% bedeutet, dass 30% der zugeführten Energie als Wärme verschwendet werden, während ein Wirkungsgrad von 83% bedeutet, dass nur 20% verschwendet werden - eine erhebliche Verringerung der Verlustleistung. Würde das Netzteil durch ein gleichwertiges Bauteil mit einer Nennleistung von 5W, z.B. einen RAC05-K/277, ersetzt, so läge der Wirkungsgrad unabhängig von der Versorgungsspannung konstant bei 83% (Abbildung 2).