Thermisches und Last-Derating bei DIN-Schienen-Netzteilen verstehen

Netzteile in der Industrie mit Problemen
Ein effizienter Betrieb des Netzteils hängt von der Steuerung der Wärme- und Lastbedingungen ab. In diesem Blog werden thermisches Derating, Konvektionskühlung und PCB-Design-Strategien zur Verbesserung der Zuverlässigkeit vorgestellt. Erfahren Sie, wie die RACPRO1 DIN-Schienen-Netzteile von RECOM den Kamineffekt für eine hervorragende passive Kühlung in industriellen Anwendungen nutzen.

Warum Temperatur- und Lastbedingungen wichtig sind

Netzteile (Power Supply Units, PSUs) sind die stillen Helden der modernen Elektronik, die Netzspannung in stabile, nutzbare Energie umwandeln. In Industrieanlagen und Automatisierungssystemen sind DIN-Schienen-Netzteile die erste Wahl für eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung. Wie alle elektronischen Komponenten und Geräte funktionieren auch Netzteile nicht im luftleeren Raum. Umgebungsbedingungen, insbesondere die Umgebungstemperatur, können die Leistung von Netzteilen beeinflussen.

Thermisches Derating ist ein häufiges Thema beim Design von Stromversorgungen für Industrie- und Automatisierungsanwendungen. In diesem Blog werden die Grundlagen des thermischen Deratings erläutert, einschließlich Umgebungstemperatur, lastabhängiges Derating, Konvektion im Vergleich zur Zwangsluftkühlung und die Bedeutung des PCB-Layouts in Netzteilen.

Was ist die Umgebungstemperatur?

Beginnen wir mit den Grundlagen. Der Begriff »Umgebungstemperatur« bezeichnet die Temperatur der Luft, die ein Gerät umgibt. Bei einem DIN-Schienen-Netzteil, das in einem Schaltschrank montiert ist, bezieht sich dieser Wert auf die Temperatur im Inneren des Schranks – nicht auf die Gehäusetemperatur des Netzteils oder die Raumtemperatur außerhalb. Dies ist ein entscheidender Unterschied, da die Fähigkeit eines Netzteils, Wärme abzuführen, von der Temperaturdifferenz zwischen seinen Komponenten und der Umgebungsluft abhängt. Ist die Umgebungstemperatur hoch, kann das Netzteil sich weniger effektiv kühlen, was zu thermischer Belastung führt.

Was ist thermisches Derating?

Der Begriff »thermisches Derating« bezeichnet die Verringerung der maximalen Ausgangsleistung eines Netzteils mit steigender Umgebungstemperatur. Es ist eine Schutzmaßnahme gegen Überhitzung. Jede Netzteileinheit hat eine thermische Hülle, in der sie sicher betrieben werden kann. Beispielsweise kann ein Gerät bis zu einer Umgebungstemperatur von 50°C 100% seiner Nennleistung liefern. Darüber hinaus muss die Leistung möglicherweise linear auf 50% bei 70°C reduziert werden. Das Ignorieren des thermischen Deratings kann zu Überhitzung, verkürzter Lebensdauer, thermischer Abschaltung und sogar zu katastrophalen Ausfällen führen.

Was ist Last-Derating?

Der Begriff Last-Derating ist weiter gefasst und umfasst neben dem thermischen Derating auch die Reduzierung der Ausgangsleistung aufgrund anderer Faktoren, darunter die folgenden:

  • Höhe (weniger Luft = weniger Kühlung)
  • Schlechte Belüftung
  • Eingangsspannung (z. B. liefern einige Netzteile einen geringeren Ausgangsstrom, wenn ihre Eingangsspannung abfällt)

Im Wesentlichen ist das thermische Derating eine Art von Last-Derating, das speziell durch erhöhte Temperaturen ausgelöst wird.

Konvektion vs. Umluftkühlung

Es gibt zwei Hauptmethoden zur Kühlung elektronischer Komponenten:

  • Konvektionskühlung: Nutzt den natürlichen Luftstrom. Diese Form der Kühlung ist leise, einfach und bezieht keine beweglichen Teile ein.
  • Zwangsluftkühlung: Verwendet Lüfter, um Luft durch Komponenten zu drücken oder zu ziehen. Diese Form der Kühlung ist bei der Wärmeabfuhr effektiver, hat jedoch auch Nachteile.

Lüfter können laut sein. Sie enthalten bewegliche Teile, die ausfallen können, und ohne geeignete Filter (die selbst gereinigt oder anderweitig gewartet werden müssen) neigen sie dazu, Staub in das System zu saugen oder hineinzublasen. Dieser Staub kann sich auf Komponenten absetzen und diese isolieren, wodurch die Kühleffizienz verringert und möglicherweise langfristige Schäden verursacht werden. Obwohl Lüfter im Gehäuse installiert werden können, sollten DIN-Schienen-Netzteile möglichst ohne interne Lüfter auskommen – das vereinfacht die Installation, senkt die Kosten und erhöht die Zuverlässigkeit.

Was ist der Kamineffekt?

Der Schornstein- oder Kamineffekt ist ein Phänomen, bei dem die Luftbewegung durch Temperaturunterschiede zwischen zwei vertikalen Bereichen, typischerweise innerhalb eines Schornsteins, Gebäudes oder eines elektronischen Gehäuses, angetrieben wird. Er funktioniert folgendermaßen. Da warme Luft weniger dicht ist als kühle Luft, steigt sie auf natürliche Weise nach oben. Entweicht sie aus der Oberseite eines Gehäuses (oder Schornsteins), entsteht eine Niederdruckzone an der Unterseite. Dieser Unterdruck zieht kühlere Luft von unten an und erzeugt einen kontinuierlichen Aufwärtsluftstrom.

In Netzteilen kann der Kamineffekt zur passiven Kühlung genutzt werden. Wärmeerzeugende Komponenten wie Leistungstransistoren und Transformatoren erhitzen die Luft im Inneren des Netzteils, wodurch sie aufsteigt. Durch die Lüftungsschlitze an der Oberseite kann die heiße Luft entweichen, während durch die Lüftungsschlitze an der Unterseite kühlere Luft angesaugt werden kann, wodurch ein natürlicher Konvektionsluftstrom durch das Gerät aufrechterhalten wird. Indem sie die Abhängigkeit von aktiven Komponenten wie Lüftern reduziert, die mit der Zeit ausfallen können, verbessert die passive Kühlung auf Basis des Kamineffekts sowohl die Wartbarkeit als auch die Zuverlässigkeit. Gleichzeitig ermöglicht die lüfterlose Ableitung überschüssiger Wärme einen geringeren Energieverbrauch und eine reduzierte Geräuschentwicklung.

Welche Rolle spielt das PCB-Layout?

Das Layout der Leiterplatte (PCB) hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie effektiv ein Netzteil (PSU) mit Wärme umgeht. Ein starkes thermisches Design umfasst:

  • Strategische Platzierung heißer Komponenten.
  • Breite Kupfergüsse zur Wärmeverteilung.
  • Ausreichender Abstand zwischen wärmeerzeugenden Teilen.
  • Durchdachte Höhe und Ausrichtung der Komponenten, um den Kamineffekt zu erleichtern und den Luftstrom zu fördern.

Zusammen verbessern diese Entscheidungen die passive Kühlung und verlängern die Lebensdauer der Komponenten.

Leistungsstarke RACPRO1 DIN-Schienen-Netzteile

RACPRO1 DIN-Schienen-Netzteile mit Kamineffekt
Abb. 1: Die RACPRO1 DIN-Schienen-Netzteile sind so konzipiert, dass sie den Kamineffekt voll ausnutzen.
Das Verständnis des Deratings ist entscheidend bei der Auswahl eines DIN-Schienen-Netzteils. Es reicht nicht aus, nur die auf dem Typenschild angegebene Strombelastbarkeit zu betrachten. Die realen Bedingungen müssen berücksichtigt werden, unter denen das Netzteil betrieben wird. Wird das Netzteil beispielsweise im Falle einer Automatisierung oder eines industriellen Einsatzes neben anderen wärmeerzeugenden Geräten montiert? Befindet sich der Schrank, in dem das Netzteil installiert ist, in einem heißen Bereich der Anlage oder Fabrik? Gibt es einen ausreichenden Luftstrom?

Um den anspruchsvollsten industriellen Anwendungen gerecht zu werden, haben wir kürzlich unsere RACPRO1-Familie von DIN-Schienen-Netzteilen vorgestellt. Die Modelle RACPRO1-T240, -T480 und -T960 liefern 240, 480 bzw. 960 Watt. Die Datenblätter von RECOM für die RACPRO1-Serie enthalten klare Derating-Kurven. Dies hilft Ingenieuren, ein Netzteil mit angemessenem Spielraum auszuwählen, um einen zuverlässigen Betrieb ohne vorzeitige Abschaltungen oder Ausfälle zu gewährleisten.

Die RACPRO1 DIN-Schienen-Netzteile sind ein gutes Beispiel für das Design-Prinzip des Kamineffekts in Aktion. Die internen Komponenten sind so positioniert, dass sie zwei vertikale Kamine bilden. Wenn die Wärme aufsteigt, wird Luft durch diese Kanäle gesaugt und kühlt die Komponenten. Durch diese clevere Nutzung des Kamineffekts kann die RACPRO1-Serie auf Konvektionskühlung statt auf Umluftkühlung setzen. RACPRO1-Netzteile bieten eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz, auch in warmen, geschlossenen Umgebungen. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie die RACPRO1-Serie einen neuen Standard für industrielle DIN-Schienen-Netzteile setzt.

Zusätzliche Ressourcen

Die RECOM AC/DC-, DC/DC- und EMC-Books of Knowledge bieten eine umfangreiche Sammlung von Erfahrungen und Erkenntnissen, die für die Umsetzung erfolgreicher AC/DC-Netzteil-Designs erforderlich sind.

RECOMs Blogbeitrag Energieeffizienz bei AC/DC-Spannungsversorgungen: Die wichtigsten Vorgaben im Überblick bietet eine hilfreiche Einführung in die Ökodesign-Richtlinie, eine Reihe von Standards und Richtlinien, die von Regierungen oder Aufsichtsbehörden festgelegt wurden, um sicherzustellen, dass Produkte so designt sind, dass sie ihre Umweltauswirkungen während ihres gesamten Lebenszyklus minimieren. Diese Vorschriften konzentrieren sich in erster Linie auf die Verbesserung der Energieeffizienz und die Förderung der Nachhaltigkeit durch die Reduzierung von Abfall, Emissionen und Ressourcenverbrauch.

Die RACPRO1-Seite enthält weitere Informationen zu dieser bemerkenswerten neuen Familie von DIN-Schienen-Netzteilen.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
Fokus
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
2 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
Fokus
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
3 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960 W, Single Output
Fokus
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s