RECOM, 태국 방콕에 최첨단 시설을 건설하여 글로벌 시장 진출 확대

Modern building with greenery on its facade contrasted with an interior view where a worker is handling technical equipment
RECOM은 태국 방콕에 첨단 제조 및 A/S 지원 시설을 설립한다고 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임은 글로벌 시장과 현지 고객을 위한 서비스 품질을 높이는 동시에 공급망 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다.

최첨단 제조, 품질 관리 및 A/S를 자랑하는 이 시설은 RECOM의 운영 역량이 크게 향상되었음을 의미합니다. 여기에는 지역 허브와 전 세계 고객에게 효율적인 정시 배송을 보장하는 물류 센터도 포함됩니다.

이 이니셔티브의 핵심은 공급망 및 제조 공정을 최적화하여 에너지 소비를 최소화하고 지속 가능성을 실현하겠다는 RECOM의 약속입니다. 이 약속은 가치 사슬 전반에 걸쳐 완전한 지속 가능성과 온실가스 배출 제로를 향한 RECOM의 여정과 일맥상통합니다.

2024년 RECOM 태국 법인은 100만 개 이상의 저전력 및 고전력 제품(1와트~2kW) 출하를 목표로 하고 있으며, 글로벌 전원 공급 요구 사항과 환경 보호에 대한 RECOM의 헌신을 보여줍니다.