引言
在新冠肺炎疫情造成的停工期间,我的车闲置了几个星期,由于电子设备处于待机状态,电池最终耗尽,导致汽车无法启动。我去了一趟配件店,买了一个新的“智能”充电器,价格出奇便宜,我将其连接,然后就开始等待效果。它确实起了作用,但也破坏了房子的无线网络。尽管在该设备上发现了 CE 标志和一系列认证印章,但它显然具有大量的射频 (RF) 辐射,这是电磁不兼容的典型例子。
无论问题是由辐射还是传导发射引起的,充电器都必须符合已发布的强制性 电磁兼容性 (EMC)标准。这些标准还包括对主电源谐波发射和“闪烁”的限制,以及对规定水平的磁场、电场和电磁场的抗扰性;线路浪涌和瞬态;以及静电放电。全球使用的标准为 IEC 61000 系列,第 1-7 部分涵盖了要求、测试方法和限制的所有方面。此外,还参考了特定产品类别的其他文件及其要求(如有)。
无论问题是由辐射还是传导发射引起的,充电器都必须符合已发布的强制性 电磁兼容性 (EMC)标准。这些标准还包括对主电源谐波发射和“闪烁”的限制,以及对规定水平的磁场、电场和电磁场的抗扰性;线路浪涌和瞬态;以及静电放电。全球使用的标准为 IEC 61000 系列,第 1-7 部分涵盖了要求、测试方法和限制的所有方面。此外,还参考了特定产品类别的其他文件及其要求(如有)。