术语

以下是我们的通用电子术语表,希望对您有所帮助。
"X 上限 Y 上限"
X 电容器经认证可用于交流电源输入。Y 型电容器经认证可在交流电源和接地之间使用,或在有限的情况下,通过隔离屏障使用。它们被设计为在过电压条件下自我修复(自我恢复)。Y 型电容器具有额外的绝缘性,因为它们必须具有最低的“基本”绝缘性,因此更昂贵,并且只能在低电容值下使用。Y 电容器通过泄漏电流,因此不得超过规定的电容值。
"能量采集 "
(也称为功率收集或能量清除),从系统环境中捕获能量并将其转换为可用电力的过程。通过收集能量,电子设备能够在没有传统电源的地方运行,从而消除了布线或更换电池的需要。能量采集系统通常包括存储电容器或电池的充电电路。能源示例包括光(由光伏电池捕获)、振动或压力(由压电元件或具有拾取线圈的振荡质量捕获)、温差(由热电发电机或 TEG 捕获)或无线电能量(由天线捕获)。
1 线制
1 线制通信协议。可通过导线上脉冲的不同定时来发送数据和寻址。通过公共接地连接形成回路。
2 线制
2 线制通信协议,例如 4-20 mA 回路。通过在隔离的 2 线制回路中调制电流来发送模拟测量值。100% 的读数为 20 mA,0% 的读数为 4 mA,高达 4 mA 的电流为传感器供电。数字 I²C 协议也使用 2 线制通信,但指定为具有公共接地的时钟 (SCL) 和串行数据 (SDA)。
3 相
在三相供电系统中,三个带电导体各自承载相同频率和电压的交流电,但每个导体的相位差为周期的三分之一 (120°)。如果负载在各相之间相等,则由于回流电流会抵消,因此不需要回流(中性)导体。地球是一个常见参照物,但其中没有电流流动。
3 线制
3 线制通信和电源协议,例如 IO 链路,其中设备电源由一条线供电,双向数据通过另一条线发送,公共接地回路用于数据和电源。
4 线制
4 线制通信协议,如 RS485 Modbus。在单独的双绞线上进行差分传输和数据接收。
50155
EN 50155 是欧洲铁路(机车车辆)标准,在世界范围内受到公认。
6 线制/8 线制
6 线制通信通常用于电信(两个双绞线 + 语音)。以太网通信协议使用 8 线制(四对双绞线)。
60355-1
家用设备安全的主要安全标准(另外,建筑自动化应用通常需要符合此标准)。本标准提供 UL、IEC 和 EN 版本。
60601-1
医疗级电源的主要安全标准。国际版 (IEC 60601-1)、北美版 (ANSI/AAMI 60601-1) 和欧洲版 (EN 60601-1) 都非常相似,但需要单独的证书。现行版本是第三版(第 3 版)。
60601-1-2
医疗级电源的主要 EMC 标准。现行版本是第四版(第 4 版)。
60950-1
主要安全标准,最初用于办公设备,通常用于电源转换器。国际版 (IEC 60950-1) 和美国/加拿大版(UL 60950-1,CSA C22.2 编号 60950)对传统产品仍然有效,但欧洲版 (EN 60950-1) 的撤销日期为 2020 年底,在此之后,它不再适用于 CE 符合性认证,必须采用其他标准,如 EN 62368-1。
61010-1
测量、控制和实验室设备的主要安全标准。本标准提供 UL、CSA、IEC 和 EN 版本。
61010-2-201
控制设备特殊要求的安全标准。UL 61010-2-201 取代了流行的 UL 508 标准。
61347-1 61347-2-13
LED 照明电源的主要国际安全和 EMC 标准。国际版 (IEC 61347-1) 和欧洲版 (EN 61347-1) 与 UL8750 相比差异很大。IEC/EN 61347-2-13 涵盖 EMC 和谐波干扰。
61558-1 61558-2-16
电源安全和开关模式电源安全标准。经常与 60355-1 一起使用。
62368-1
音频/视频 (AV) 和信息通信技术 (ICT) 设备的 60950-1 标准的替代标准。新标准以防范危害 (HB) 为基础,这意味着除了电气、消防和其他安全测试外,还必须进行额外的风险评估,以确定由故障和滥用导致的任何严重后果。
8750
UL 8750 是适用于美国 LED 照明电源的一项安全标准。
A 级 EMC
电源转换器的 FCC、EN A 级 EMC 限值定义了工业应用中设备产生的最大干扰(传导和辐射发射)以及设备对干扰的抗扰度(传导和放射敏感性)。
A/D 转换器
模数转换器:将模拟信号转换为数字数据的电路(不要与 AC/DC 转换器混淆)。
AC
交流电。单相电源(美国为 115V,欧洲为 230V)的极性每秒交替 60 次(美国和其他国家/地区)或每秒交替 50 次(欧盟和其他国家/地区)。
AEC-Q
由 AIAG 汽车组织开发的汽车等级鉴定测试序列。AEC-Q100 涵盖有源组件(如 IC),AEC-Q200 涵盖无源组件,AEC-Q104 涵盖各种模块。
ANSI
美国国家标准协会
ASIC
专用集成电路。通常,由预定义的功能块组成的全定制或半定制集成电路。
ATE
自动化测试设备。通常用于生产线中,以检查生产的每个产品是否正常工作(100% 测试)。
AWG
美国线规:用于测量电线厚度(另规定横截面积,对于给定材料,规定载流量)。例如:24 AWG 电线的标称直径为 0.02 英寸或 0.511 毫米。电线上的瓷漆绝缘增加了直径长度。
B 级 EMC
电源转换器的 FCC、EN B 级 EMC 限值定义了设备产生的最大干扰(传导和辐射发射)以及设备对干扰的抗扰度(传导和放射敏感性),用于国内和商业应用。B 级限值比 A 级 EMC 限值更严格。
BGA
球栅阵列:一种封装技术,其中集成电路连接由芯片下方的焊球网格制成。
BMS
电池监测系统。一个用于监测和控制电池充放电的系统。它还可以监测各个电池上的电压,以确保它们充放电均匀或“平衡”。在这种情况下,通常需要一个隔离型 DC/DC 转换器为偏离接地电位的监控电路供电和充电。
CAD/CAM
计算机辅助设计/计算机辅助制造
CAN 总线
控制器局域网总线。CAN 协议是由 ISO 11898 定义的一项国际数据通信标准。
CAT5/7
类别 5:指符合 EIA/TIA-568 标准类别 5 要求的以太网布线,该标准允许高达 100 Mbps 的数据传输。下一代是 CAT7 电缆,最高支持 1 Gbps。
CBM
基于云的制造 (CBM) 是一种网络化制造模式,该模式根据不同制造场所内部和之间的需求形成可重新配置的临时生产线,这是工业 4.0 的一个示例。
CC/CV
恒流/恒压:实验室电源的典型可选操作模式。
CCD
电荷耦合器件:数码相机中使用的两种主要类型的图像传感器之一。当拍摄照片时,CCD 会被来自相机镜头的光线击中。组成 CCD 的数千个或数百万个微小像素中的每一个像素都将这些光线转化为电子。测量每个像素的累积电荷,然后将其转换为数字值。
CCFL
冷阴极荧光灯:通常用作 LCD 显示器的背光。
CCM
连续传导模式;电源转换器的一种工作模式,在此模式下,感应能量存储元件中的电流在每个开关周期期间不降至零。
CCTV
闭路电视:通常用于建筑安防系统。
CMOS
互补金属氧化物半导体技术,在这项技术中串联使用 P 和 N 沟道场效应晶体管 (FET)。
CMRR
共模抑制比:该指标用于衡量放大器拒绝共模输入电压而不将其传递到输出端的能力。
CTRL 开/关
一种控制功能,主要用于 DC/DC 转换器,可以是正电压或负电压,以启用或禁用输出。
D/A 转换器
数模转换器 (DAC):一种数据转换器,用于接收数字数据并输出与数据的二进制值成比例的电压或电流。
DC
直流电:单向电流,例如来自电池或稳压器的电流。
DCM
不连续传导模式:一种电源转换器操作模式,其中感应储能元件中的电流在每个开关周期中降至零。
DFMEA
设计失效模式及影响分析:一种评估设计对潜在故障的鲁棒性的方法。
DIN EN 50128 2012/03
铁路应用 - 通信、信号和处理系统 - 铁路控制和保护系统的软件;欧盟版本 EN 50128:2011
DIN EN 50129 2019/06
铁路应用 - 通信、信号和处理系统 - 信号用安全相关电子系统;欧盟版本 EN 50129:2018+AC:2019
DIN 导轨
符合 IEC/EN 60715 标准的标准型金属导轨,广泛用于在设备机架内安装断路器、工业控制设备和电源转换器。
DIP24
24 引脚双列直插封装:一种具有两排 12 个引脚位置的封装设计。其他常见的封装包括 DIP14 或 DIP16(2x7 或 2x8 引脚)。
DPDT
双极/双掷:一种具有两组触点的机械开关,可以在具有中心公共连接的两个端子之间一起切换。
DPST
双极/单掷:一种带有两组触点的机械开关,这些触点可以一起打开或闭合。
EIA
电子工业联盟:EIA 主要工作是赞助电气和电子标准。
EIA-JEDEC
电子工业联盟/联合电子设备工程委员会。
EMC
电磁兼容性:电子设备能够成为“良好的电磁邻居”,既不会引起电磁干扰,也不会受到电磁干扰的影响(在适用标准的限制内)。
EME
电磁发射
EMI
电磁干扰
EMS
电磁敏感性
EN 45545-1 2016/02
铁路设施 - 铁路车辆防火措施 - 第 1 部分:常规;欧盟版本 EN 45545-1:2013
EN 50121-3-2 2017/11
铁路应用 - 电磁兼容性 - 第 3-2 部分:铁路车辆 - 设备;欧盟版本 EN 50121-3-2:2016
EN 50121-4 2017/11
铁路应用 - 电磁兼容性 - 第 4 部分:信号和电信设备的发射和抗扰性;欧盟版本 EN 50121-4:2016
EN 50124-1 2017/12
铁路应用 - 绝缘配合 - 第 1 部分:基本要求 - 所有电气和电子设备的间隙和爬电距离;欧盟版本 EN 50124-1:2017
EN 50163 2005/07
铁路应用 - 牵引系统的供电电压;欧盟版本 EN 50163:2004
EN 61373 2011/04
铁路应用 - 铁路车辆设备 - 冲击和振动测试 (IEC 61373:2010);欧盟版本 EN 61373:2010
EOL
生命周期结束:在某个产品达到“生命周期结束”状态后,将该产品从标准产品范围中删除,不再销售。数据表仍然位于 RECOM 网站上。在将该产品删除之前的一段时间内,将其指定为“不再推荐用于新设计 (NRND)”。
EPROM / EEPROM
可擦除可编程只读存储器。电可擦除可编程只读存储器。
ErP
能源相关产品:欧盟生态设计指令中使用的一个术语。之前为 EuP,使用能源的产品。
ERS
能量回收系统。通常指从动能(例如从汽车制动系统)中回收电能的方法。
ESD
静电放电:释放储存的静电。当两个表面相互摩擦,产生数千伏的电荷,然后突然电弧放电时,就会产生 ESD。
ESD 保护
添加到 IC 或其他组件/系统的输入和输出引脚的设备,以保护内部电路免受静电放电的破坏。
ESL
等效串联电感(通常为电容器)。
ESR
有效串联电阻(或等效串联电阻):电感器或电容器等效电路的串联电阻元件。可将电容器建模为与电阻器和电感器串联的理想电容器。电阻器的值为 ESR。
EV
电动汽车。插电式电动汽车 (PEV) 是一种纯电动汽车。混合动力电动汽车 (HEV) 同时具有内燃机和电动机。如果内部电池也可以通过电源进行充电,则为插电式混合动力电动汽车 (PHEV)。在亚洲,电动汽车通常被称为新能源汽车 (NEV)。
EVM
评估模块
FB
铁氧体磁珠或反馈。
FET
场效应晶体管:一种晶体管,其中一个端子(栅极)上的电压产生一个场,允许或阻止其他两个端子(源极和漏极)之间的导通。最常见的场效应晶体管是 MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管),有两种版本:N 型(最常见)和 P 型。
FFT
快速傅立叶变换 (FFT) 是一种将信号从时域(信号强度是时间的函数)转换到频域(信号强度也是频率的函数)的常用算法。用于显示信号的频谱内容,并将其划分为多个离散的频带。
FIT
给定时间内故障数(每十亿 (109) 小时的故障数)。FIT = 109/MTBF(平均无故障时间)。
FPGA
现场可编程门阵列:一系列通用逻辑设备,可由最终用户配置以执行许多不同的复杂逻辑功能。
GaAs
砷化镓:一种半导体材料,用于 LED 等光电子产品和高速电子设备。
GPIB
通用接口总线:一种用计算机控制电子仪器的标准总线。又称为 IEEE-488 总线,因为它是由 ANSI/IEEE 标准 488-1978 和 488.2-1987 定义的。又称为 HP-IB,是发明该协议的惠普公司的一个商标术语。
GPIO
通用 I/O:一种灵活的并行接口,允许由一台中央计算机控制各种测试设备(工作台电源、仪表等)。
GPS
全球定位系统:一种基于卫星的导航系统,其中从卫星接收的两个或多个信号用于确定接收器在地球上的位置。
GUI
图形用户界面。
H
亨利(亨):电感单位。大多数 EMI 滤波器需要位于 µH(微亨)至几 mH(毫亨)范围内的电感器或“扼流圈”。还需要电感器中的“磁力”。
HALT/HASS
高加速使用寿命测试/高加速应力筛选。一种通过将高温、高湿度和冲击/振动等几个应力因素结合起来,通过外推来证明和计算产品预期使用寿命和可靠性的方法。例如,用于设置新产品的保修期。
HART
高速可寻址远程传感器通信是一种常用的数字信号传输模式,数字信号叠加在 4–20 mA 电流回路的模拟信号上。这允许在同一个布线系统上同时存在瞬时模拟读数和补充数字数据。
HB LED
高亮度发光二极管。
HDTV
高清电视:一种全数字系统,用于传输分辨率远高于模拟标准(PAL、NTSC 等)的电视信号。
HEMT
高电子迁移率晶体管(GaN 晶体管是一系列 HEMT 单元)。
HF/VHF/UHF
HF(高频)通常在 2 Mhz 到 30 Mhz 之间。VHF(甚高频)在 30 MHz 到 300 MHz 范围内,UHF(超高频)在 300 MHz 到 3 GHz 范围内。
Hi-Z
数据线的 Hi-Z(或 High-Z 或高阻抗)是指一种输出信号状态,此时信号没有被主动驱动。信号保持开路状态,使得另一个输出引脚(例如,总线上的其他地方)可以驱动信号,或者信号电平可以由无源器件(通常是上拉电阻器)确定。
HMI
人机接口人们如何与机器交互,比如与键盘、触摸屏或触觉界面进行交互。
HomePlug
一种通过国内电力线传输数据的行业标准方法。它可以传输音频、视频、控制信号等。HomePlug 是家用插座电力线联盟的商标;电力线通信是该方法的通用术语。
HVAC
供暖、通风和空调:一个行业术语,指负责建筑物供暖、通风和空调的系统和技术。
Hz
赫兹:频率的量度。较为古老的术语是每秒循环数或黏度。
IQ
静态电流。IQ(Q 表示为下标,但有时打印为“IQ”,不带下标)是电源转换器消耗的空载输入电流。
I²C
一种板内数字通信协议,可用于电源转换器的诊断和控制。I²C(英语发音为“I-squared-C”,书写形式为 I²C,但通常书写成 I2C)是“内部 IC 总线”的缩写。I²C 是一种双线、低速、串行数据连接总线,用于互连集成电路,通常在同一块板上。
IC
集成电路:一种半导体器件,将多个晶体管和其他组件结合在一块半导体材料(管芯)上并进行互连。
IEC
国际电工委员会为所有电气、电子及相关技术制定并发布国际标准。34 个国家/地区(包括欧洲以及澳大利亚、加拿大、美国、印度、以色列、韩国和苏联)接受 IEC 标准。
IEEE
电气和电子工程师协会(IEEE,英语发音为 Eye-triple-E)是一个非营利专业协会,在大约 175 个国家地区拥有 360000 多名个人会员。IEEE 还为许多电气和电子标准提供赞助。
IoE
万物互联。物联网的超级集成,将人员、流程、数据和物联网设备整合在一个智能网络结构中。万物互联以更相关的方式将人们连接在一起,在正确的时间将正确的信息传递给正确的人员或设备,并解释数据以做出有用的决策。
IoT
物联网一个由一系列“智能”设备组成的网络,每个设备都有一个唯一 IP 地址,可以连接互联网。物联网通过嵌入式技术与环境、人员和其他机器进行通信和交互。
IPv6
互联网协议版本 6:具有 128位 地址空间、多播和自动配置的互联网通信协议。它能够寻址多达 3.4 × 1038 个地址各不相同的设备,对于物联网概念至关重要。
IR
红外线:频率略低于可见光谱的光,例如用于遥控器和夜视应用。
ISM
工业、科学和医疗:在一定的最大发射功率限制范围内,可供通信设备使用的无线电频带,不需要许可。使用 ISM 频带的设备必须可以承受来自其他此类设备的干扰。常见用途包括 WiFi(802.11a、802.11b和 802.11g)和无绳电话。
ISO
国际标准组织例如,ISO9001 是公司和组织的主要质量控制标准。
ISO/TS/IATF 16949
基于 ISO9001 的质量管理体系适用于汽车行业的供应链和生产。
JEDEC
联合电子器件工程委员会。JEDEC J-STD-020D 是适用于 SMD 焊接的主要标准。
JFET
结型场效应晶体管,或称 JUGFET,是一种 FET,其中栅极由反向偏置结产生(与 MOSFET 相反,MOSFET 通过栅极产生的场控制漏源电流,通过薄绝缘体与漏源沟道分离)。
JPEG
联合摄影专家组;更常见的是使用 JPEG 标准压缩的文件。
K, k
开尔文:温度范围零度 K 被定义为绝对零度。+273.15 K 作为 0°C。K 符号要大写,使用时不带度数符号。千克:公制单位,表示 1000。例如,1 kHz 是 1 千赫兹(1000 赫兹)。请注意,k 始终小写。
LDO
低压降(调节器):一种线性电压调节器,在输入和输出之间的差分电压非常小的情况下运行。
LED
发光二极管。发射电致发光的二极管,其频率(颜色)由 P-N 结的带隙能量决定。白光 LED 是将三个红色、绿色和蓝色 LED 组合在一个封装中或通过使用磷光体涂层将 UV 转换为可见光而制成的。
LGA
陆地网格阵列:一种 IC 封装技术,其中器件的 SMT 连接由封装底部的平焊盘网格制成。
LLC
一种谐振电源转换器拓扑结构,使用附加电感和电容器与变压器初级绕组电感串联/并联,形成谐振“槽”电路,使变压器初级绕组上的电压为正弦波或非常接近正弦波。一个非常有效的拓扑为更高的电源转换器。
M2M
机器对机器通信,智能节点通过手机网络、WLAN、蓝牙或 Zigbee 等无线技术相互通信,无需人工交互。应用包括自动抄表、车队管理、自动售货、监控、安全和警报以及远程医疗。
mA
毫安:1/1000 安培,电流的基本单位。“m”始终小写。
MEMS
微机电系统:将机械和电子元件组合在同一模具上并使用半导体制造技术组装的系统。常见的例子是压力和加速度传感器,它们结合了传感器和相关的放大或调理电路。
MIMO
多输入多输出 (MIMO) 系统有多个天线和多个无线电。MIMO 用于实现 802.11n 无线局域网标准。
MLCC
多层陶瓷电容器通常用于需要中值电容 (1nF - 100uF) 的应用。它们在运放电路、滤波器等中用作旁路电容器。它们逐渐用作电源变换器输出中的主滤波电容器。
MOPP/MOOP
患者保护手段/操作人员保护手段:MOPP 和 MOOP 由医疗电气安全标准 IEC 606001-1 定义,是确保在医疗环境中防止触电的正式描述方法。
MOSFET
金属氧化物半导体场效应晶体管;在 MOSFET 中,漏极和源极触点之间的沟道由一个金属栅极控制,栅极与沟道之间由一层非常薄的绝缘层氧化物隔开。栅极电压建立一个允许或阻止电流在通道中流动的场。
MPU
微处理单元(微处理器)的旧术语。
MSL
湿度灵敏度级别是测量贴片组件对空气湿度的灵敏度,定义为允许的暴露时间长度,从 MSL1(不敏感)到 MSL5A(24 小时),其中 MSL6 保留给必须在使用前在烘箱中烘烤的组件。MSL2 以上要求干包装。
MTBF
平均故障间隔时间。对已安装的部件、模块或系统在其使用寿命期间的可靠性的统计度量。数值上,是故障率的倒数。
mW
一毫瓦是一瓦的千分之一。
MW
1 兆瓦等于 100 万瓦。例如,当读成“MW”时,始终大写 M。
nA
毫微安培:电流测量单位。十亿分之一安培
NC
没有连接。用于表示仅为机械稳定性而存在的引脚。它内部通常不进行电气连接,但这不是硬性规定。如果引脚被标记为“NC”,则该引脚应焊接在其自己的隔离焊盘上,而不是连接到任何其他引脚。
NRE
非经常性工程成本:与项目相关的一次性工程成本(通常用于设计工作或工具或认证)。
NRND
不推荐用于新设计的产品将在未来某个日期撤回。NRND 状态可在 RECOM 网站和相关系列和/或产品的数据表上找到。如果有替代产品,则会有一个按钮指示这一点。
NTC
负温度系数(热敏电阻):电阻随温度升高而减小的部件。标称电阻值总是在 25°C(室温)时给出。
O 形环二极管
在冗余配置中,O 形环二极管与连接到公共负载的独立电源转换器的输出串联使用,以实现高系统可用性。O 形环二极管可防止一个转换器的故障影响其他转换器,并有助于“热插拔”。
OCP
过电流保护。负载电流的电子限制,用于保护电源转换器。典型技术是将电流限制在设定值,通过增加负载或“暂停”保护将电流“折回”到安全值(输出关闭,然后在延迟后再次打开。如果过电流情况仍然存在,则循环重复)。
OEM
原始设备制造商:控制材料采购和产品组装的制造商,有时以不同的品牌继续销售和分销。
OF,开放式框架
一种没有外壳的电源转换器设计。
OLED
有机发光二极管:由有机材料制成的 LED。适用于平板显示器,但与标准 LED 相比仍然相当弱。
OTP,超温保护
当超过内部预设温度时关闭电源转换器的电路。
p-MOS 晶体管
P 沟道金属氧化物半导体晶体管是在“沟道”的栅极区域中使用 P 型掺杂剂的晶体管。栅极上的负电压使器件导通。
p-p
峰对峰。通常用作输出电压纹波的测量。
PARD
周期性和随机偏差:电源转换器输出上的总电压纹波和噪声的度量。
pC
皮库仑,电荷的单位(10-12 库仑)。用于绝缘测试中的局部放电测量。
PCB
印刷电路板:最常见的 PCB 材料是 FR4:一种符合 UL94V-0 的阻燃玻璃纤维增强层压板
PCM
脉冲编码调制:将模拟信号转换为二进制(0 或 1)编码脉冲的过程。不要与 PWM 混淆。
Pcs
Pieces(件)的缩写形式。
PFC
功率因数校正:一种无源或有源电路,用于同步和整形交流电源输入电流,以更好地匹配电源输入电压。当电流和电压完全一致时,功率因数 (PF) 为一。无源 PFC 电路通常可以将 PF 从 0.4 左右提高到 0.7,有源 PFC 电路可以实现 >0.99。对于大于 75W 的交流/直流电源,EMC 标准要求 PFC,但对于 LED 驱动器,限制为 25W。
PFM
脉冲频率调制:一种脉冲调制技术,其中频率随输入信号幅度而变化。调制信号的占空比不变。通常用于通过降低低负载下的开关频率来降低电源转换器中的静态输入电流。
PFMEA
过程失效模式和影响分析 (PFMEA):一种评估生产过程弱点以及过程故障对正在生产的产品的潜在影响的方法。
PG
电源良好:仅当电源转换器的输出电压在规格范围内时才激活的引脚。
PLC
可编程逻辑控制器(PLC 或可编程控制器)是一种加固的、通常安装在 DIN 导轨上的、基于微处理器的控制系统,用于工厂自动化,通过实时监控传感器和控制致动器(继电器/气动/液压阀)。通常与 24V DIN 导轨电源一起使用。
PLCC
塑料引线芯片载体:一种方形表面贴装 IC 封装,采用塑料制成,四面都有引线(引脚)。
PLL
锁相环:一种产生与“参考”信号的相位有固定关系的信号的控制系统。锁相环电路对输入信号的频率和相位都做出响应,自动提高或降低受控振荡器的频率,直到其频率和相位匹配。
PM 总线
电源管理总线是一种针对电源转换器数字管理的通信协议。PM 总线通常使用 I2C 硬件。
PoE
以太网供电:一种向远程设备供电的方式,使用与传输以太网数据相同的电缆线路。可用于通过单一的组合电源和双向数据电缆为远程设备(摄像头、LED 照明、门禁系统)供电。额定 PoE 电压电源为 44-57VDC,因此在终端设备处通常需要 DC/DC 转换器。该 DC/DC 必须与主电源协商,以释放足够的电流来满足其需求(可用功率限制在 4W 和 100W 之间,这取决于 DC/DC 协商 IC 提供的特征电阻的复杂序列)。定义该接口的相关标准是 IEEE 802.3af/at/bt。大家公认 PoE 是室内 LED 照明的未来。
POK
电源正常:指示电压轨在规格范围内的信号。
PPAP
生产零件批准流程:用于汽车行业,用于验收新产品或改装产品,以便在汽车上发布和使用。
PROFIBUS
一种独立于供应商的开放式现场总线标准,用于制造、楼宇自动化和过程控制。使用非供电双线 (RS-485) 网络。
PSFB
移相全桥:全桥功率转换拓扑,其中开关波形具有固定的 50% 占空比,但进行相移以控制功率输送并调节输出电压。特别适用于高电源转换器。
PTC
正温度系数(热敏电阻):当一个部件的电阻随着温度的升高而升高时,它被认为具有正的温度系数。例如:惠普公司的第一个商业产品,音频振荡器,使用普通灯泡作为反馈电路中的 PTC 元件,无论频率如何,都能保持恒定的输出振幅。PTC 热敏电阻可用于电源过热保护和温度测量。
PWM
脉冲宽度调制。一种改变周期波形的占空比以增加或减少其平均值的技术。在开关模式电源转换器中,驱动主功率开关的振荡器的占空比被改变以保持期望的输出电压。
Q 值
谐振(储能)电路的质量度量。“高 Q”电路主要具有低电阻的无功组件(电感和电容)。它的共振很强,阻尼很小,并且相对于其中心频率具有较低的带宽(也就是说,它将具有较窄的带宽与频率的曲线)。Q = 2 π *(每周期储存的能量/耗散的能量)。
QFN
方形,扁平,无铅包装。
Qrr
反向恢复电荷:PN 结正向偏置时积聚的电荷。当晶体管或二极管反向偏置时,克服 Qrr 所需的电流会导致显著的损耗。
RDS(on)
开关 FET 或 MOSFET 导通时的漏极到源极电阻。RDS(开启)值越低,器件中的传导损耗就越低。
RAID
独立磁盘冗余阵列:廉价磁盘的冗余阵列。RAID 是一种性能增强方法,将相同的数据存储在多个硬盘的不同位置,以实现高速和/或数据冗余。
RAM
随机存取存储器
RC
电阻电容:RC 网络包括电阻器和电容器,通常以串并联组合的方式对信号进行滤波或延迟。
RFI
射频干扰:独立磁盘冗余阵列独立磁盘冗余阵列。
RFID
射频识别:一种使用带有唯一 ID 码的标签或模块远程识别物体的方法,该标签或模块可以通过为标签供电的外部射频场激活,从而将代码传输回“读取器”。
rH
相对湿度:正常室内湿度在 40-60% rH 之间。
RMS
波形的均方根值是向给定负载提供相同功率的等效直流值(50/60 Hz 正弦波的平均值为零,因为正半周期和负半周期抵消,所以必须使用 RMS)。例如,115VAC 是美国干线电源的 RMS 值。峰值电压实际上≈163V。
RS-232
术语串行接口通常用于 RS-232 接口,包括 Tx、Rx 和地线,以及可选的 RTS 和 DSR 握手线路。然而,除了 RS-232(例如 RS-422)之外,还有其他串行接口
RS-422/RS-485
RS-485 和 RS-422 是串行接口标准,其中数据以差分对(两根电线或双绞线电缆)发送,这允许比 RS-232 更远的距离和更高的数据速率。
RTC
实时时钟:一种集成电路,包含一个提供时间/日期的计时器,通常由长寿命电池供电,即使在没有系统电源的情况下也能跟踪时间。
S, s
西门子,电导(电阻的倒数)的标准单位。西门子用于单数和复数。小写 s 是秒的标准缩写。
SAW
声表面波:一种沿坚硬表面传播的声波。用于通过手指停止波动的时间和位置计时来制作触摸屏。
SCART
也被称为 Euro 连接器,一种 21 针连接器,通常在欧洲用于连接卫星接收器、电视机和其他 AV 设备。有时需要 DC/DC 转换器来提供 10-12V 的“设备存在”信号。
SCR
可控硅整流器:一种半导体开关,一旦被栅极电压激活,就会一直导通,直到输入电压断开或反转,因此可以用作锁存器。典型的用途包括故障保护(OVP、OTP),它迫使用户关闭设备以重置 SCR。
SD
安全数字,一种用于非易失性外部存储卡的介质格式。SD 存储器通常由 3.3 V 电源供电,最为人所知的是用于数码相机、智能手机和其他消费电子设备的存储器。
SEPIC
单端初级电感转换器:一种非反相、非隔离的 DC-DC 转换器拓扑结构,既充当升压转换器又充当降压转换器,也就是说,输出电压可以高于或低于输入电压。
SEQ
一种控制引脚,通常用于对电源转换器与其他转换器的导通或关断进行排序。
SIM
用户识别模块:SIM 卡可以识别您的手机,当有人拨打您的号码时,系统就会知道哪部手机应该响铃。
SMB 总线
系统管理总线:类似于 I²C 的 2 线制串行接口标准,但其时钟速度更快。
SMD
表面安装装置:一种安装在印刷电路板表面的电子元件(与具有插入孔中的引脚或引线的“通孔”或 THT 元件相反)。
SMPS
开关模式电源比“线性”电源效率高得多,因此几乎只用于几瓦以上的功率转换(为宽带 RF 放大器供电除外,因为开关谐波可能会造成干扰)。
SMT
表面安装技术
SOIC
小型集成电路。如果一款 SMD IC 有 8 个引脚,则通常是 SOIC-8
SPI
串行外围接口。3 线串行接口。
SPICE
以 IC 为重点的仿真程序。允许模拟电路以预测其真实行为的软件。
SPST
单极/单掷开关。
SRAM
静态 RAM:不需要时钟来保存数据的随机存取存储器。
SS
软启动:通常是 IC 上的引脚,电容器可以连接到该引脚以设置电源转换器的启动时序,从而降低涌入电流和/或输出转换速率。
SSOP
缩小小外形 (IC) 封装
STB
机顶盒:通常是有线电视或卫星电视接收器。
Tc
外壳温度的缩写。所有 LED 照明交流/直流驱动器上必须标记最热容器点和最高允许工作温度。
TCP/IP
传输控制协议/互联网协议:计算机用来通过互联网进行通信的协议或约定。
TEC
热电冷却器是一种依靠半导体珀耳帖效应结的小型冷却装置。珀耳帖结由两种不同材料制成的半导体组成,充当热泵,当电流通过时可以冷却或加热。
Tempco
温度系数:a 值随温度变化的量,单位为 %/°C
TFT
薄膜晶体管
THD
总谐波失真:一种信号失真的度量,用于评估失真信号与原始信号相比的谐波能量。
THT
通孔技术
TQFN
型号为 QFN 的封装包(JEDEC‘W’ 选项)0.8 mm 厚。
TQFP
薄型四方扁平封装
TS 16949
ISO 技术规范,使全球汽车行业的各种汽车质量体系标准保持一致。ISO/TS 16949:2002 与 ISO 9001:2000 一起规定了汽车相关产品的设计/开发、生产、安装和服务的质量体系要求。RECOM 在中国台湾的工厂已通过 ISO/TS 16949 认证。
TSOP
薄型小型封装
TTL
晶体管-晶体管逻辑:采用双极晶体管技术实现的逻辑门需要 5V±0.25V 电源。现在几乎普遍被 CMOS 逻辑所取代。
TVS
瞬态电压抑制器:一种设计用于保护电路免受电压瞬变影响的半导体器件。通常实现为在雪崩模式下工作的大硅二极管,以在超过雪崩电压时快速吸收大能量脉冲。
Tx
传输
uA
微安:百万分之一安培。安培是电流的基本单位。通常写为 uA,u 是希腊字母 mu 的纯文本替代形式。
UART
通用异步收发两用机:一种将并行数据转换为串行数据并将接收到的串行数据转换为并行数据的集成电路。
URL
统一资源定位器:网址。
USB
通用串行总线 (USB):一种标准端口,用于将外部设备连接到计算机。USB 标准支持数据传输,也支持电源传输。新的 USB“Type C”连接器标准允许 5 V @ 3A (15 W) 至 20 V @ 5A (100 W),以及更快的数据传输速率。
UV
紫外线:电磁波谱中频率略高于可见光的部分。
UVLO
欠压锁定:电源转换器中的一种机制,在输入电压低于指定阈值时,该机制可以防止对转换器进行操作。
V p-p
峰间电压。
VA
伏特-安培:如果因负载具有电感或电容元件而导致电压和电流不同相,那么功率以 VA(而非瓦特)为单位测量。这是因为无功电路中电压和电流值的乘积高于所消耗的功率。也就是说,实际消耗的功率并不等于伏特 x 安培。
Vcc, Vss
电路的电源电压通常以 V 加上双字母后缀的形式给出。双字母通常与连接到该电源的晶体管的引线有关,例如,VCC 是正电压电源,并连接到双极晶体管的集电极端子上。VSS 连接到 FET 等的源极端子。也会使用 V+ 和 V- 符号。
VCO
压控振荡器:压控振荡器:一种输出频率与控制电压成比例的振荡器。
VoIP
互联网语音协议:一种通过互联网传输电话的方法,例如 Skype。
Volt
电动势 (EMF) 的测量单位,即两点之间的电势。1 伏的电势将推动 1 安培的电流通过 1 欧姆的电阻负载。
VRM
电压调节器模块。开关稳压器的另一个名字通常是非隔离型 DC/DC。
W
瓦特 (W) 是功率的单位。一瓦特是指一秒钟内转移或耗散的一焦耳能量。计算电功率:瓦特 = 伏特 x 安培 x 功率因数,对于直流电路或具有电阻负载的交流电路,功率因数可以忽略(在这些情况下是一致的)。
WAN
广域网:覆盖面积大于一栋建筑的任一互联网或网络。
WLAN
无线局域网
ZCS
零电流开关:一种开关操作模式,只有当通过开关的电流为零时,它才能工作,以使损失最小。
ZIF
零插入力(插座):一类 IC 插座,插入后(通过插座侧面的小杠杆)夹住 IC 引脚,不需要对 IC 或其引脚施加向下的力即可将其插入插座。
ZIGBEE
一种短距离、低数据速率、网状(非点对点)通信的标准。由 ZIGBEE 联盟集团创建和维护。
ZVS
零电压开关:一种开关操作模式,仅在施加电压为零时操作,以实现最小损耗。
“智能”
前缀,用于许多无生命的事物(家庭、办公室、电话、城市),表示某种嵌入式智能和互联性。
三态
三态输出具有三种电气状态:1、0 和“高阻抗”或“打开”。“三态”是一个注册商标。
上升时间
上电时电源转换器输出电压的上升时间(或转换速率),通常在标称输出的 10% 至 90% 之间测量。
不间断电源 (UPS)
一种在电源发生故障时保持交流电源的设备。UPS 通常包括一个带电的电池。当电源故障时,电池为交流逆变器供电,在电池容量可持续的时间内,保持电源电压。允许系统有序断电或桥接短时间断电。离线不间断电源仅在电源故障时连接逆变器,当电源故障时,在转换时可能会出现短暂的电源中断。在线不间断电源永久性地将电力路由通过逆变器,并且以较低的运行效率为代价,在电源故障时不会显示中断。在线 UPS 本身也提供针对干线尖峰和浪涌的保护。
中心抽头
在变压器原边绕组正中间引出的连接端点。
串扰
一个导体上的信号与相邻导体电感或电容耦合的现象。在变压器中,绕组之间的漏电容允许初级绕组上产生的干扰出现在次级绕组上,反之亦然。低隔离电容可减少这种影响。
串行接口
一种数字接口,在该接口中,数据以单个比特流发送,通常在单根导线加地线、导线对儿或单个无线信道(或两组,每个方向一个)上发送。示例包括 USB、RS-232 和 I2C
二极管
一种只在一个方向上传输电流的装置。
云计算
云是一个由互联计算机组成的按需系统,可以在没有用户直接主动管理的情况下共享资源,依靠云服务提供商 (CSP) 管理数据流量和保护系统。
互联网协议 (IP)
互联网上使用的数据传输的标准方法。又称为 IP 或 TCP/IP。
交互调节
仅限于双极转换器,当一个输出受到指定负载变化的影响时,另一个输出电压的变化量。
人体模型
一种 ESD 测试方法,其中 ESD 发生器由一个充电的 100 pF 电容器和一个 1.5 k 欧姆的串联电阻器组成,该电阻器与一个带电的人在典型现实生活中的电阻值相匹配。
以太网
一种用于连接多个计算机系统以形成局域网的系统,具有用于控制信息传递和避免两个或多个系统同时传输的协议。
传导发射
通过电源线、信号线传输的无用电气噪声。
低压线路
电源转换器允许的最小输入电压。在满载时,这是最高输入电流条件。
低电压
一种工作状态,提供给系统的电压暂时低于规定的工作范围但未降至 0 V。
低端开关管
接系统地的功率晶体管,也称下管。
体二极管
MOSFET 内部固有的寄生二极管,器件反偏时可导通电流。
保持时间
断电后电源仍能维持输出稳压的时长。对 AC/DC 电源尤为重要,可避免市电瞬时掉周波影响输出电压轨。
信噪比
期望信号的幅度与叠加噪声信号的幅度之比。通常用分贝 dB 表示。数字越大,数据或信号质量越好
倍压器
一种电容器电荷泵电路,它产生的输出电压是输入电压的两倍。一种低成本、低功率、非隔离型 DC/DC 转换器。
入口保护
入口保护 (IP) 等级表示外壳免受异物(第一个数字)和灰尘或流体等污染物(第二个数字)穿透的程度。常见 IP 评级如下:
  • IP20 = 防止手指接触带电部件,但不防潮。
  • IP44 = 防止 1 mm 颗粒进入和溅水。
  • IP67 = 防尘,可防止水浸入 1 m 以下。

全桥拓扑
由四只开关管按 H 型排布构成,每个周期翻转变压器两端电压极性。H 桥架构适用于大功率 DC/DC 变换器,可最大化功率密度与转换效率。
全桥拓扑
由四只开关管按 H 型排布构成,每个周期翻转变压器两端电压极性。H 桥架构适用于大功率 DC/DC 变换器,可最大化功率密度与转换效率。
全砖
标准化转换器外壳尺寸:4.6 x 2.4 x 0.5 英寸(116.8 x 61.0 x 12.7 毫米),通常采用基板冷却。
八分之一块砖
标准化转换器外壳尺寸:2.3 x 0.9 x 0.5 英寸(58 x 23 x 12.7 毫米),通常采用基板冷却。
共模
指两条信号线或电源线相对于地的公共电压。
共模扼流圈
一种电感滤波器,可阻挡两条或多条数据线或电源线共用的高频噪声,同时允许所需的直流或差分信号通过。
共模接口
电源转换器的正极和负极输入或输出端上相对于地的相同的不需要的信号成分。该信号成分通过接地电容器和/或串联共模扼流圈进行衰减。
准谐振 (Q-R)
一种反激式电源转换器拓扑结构,当输出电流降至零时,变压器初级绕组不导通,而是保持关断,直到初级电压开始共振下降。初级在谐振最小值(谷值切换)之一接通,其中开关晶体管两端的电压应力处于最小值。因此,Q-R 切换是高效的。
分布式电源架构(DPA)
分布式电源架构一般采用 AC/DC 转换器生成一路集中式中间电压轨(常见 24V 或 5V),再为隔离型 DC/DC 转换器、非隔离型负载点开关稳压器供电,提供整机所需全部电压轨。该架构电源系统设计灵活性与可扩展性高,同时提升功率密度、转换效率与可靠性。
副边稳压(SSR)—— 反激拓扑
通过并联稳压器驱动光耦内部发光二极管,将反馈信号传回原边控制器,实现输出电压 / 电流恒定。副边稳压精度更高、瞬态响应更快,但成本更高、可靠性略低。
功率密度
功率密度指单位物理体积可输出的功率大小,常用单位:W/cm³、W/in³。
功率链路
功率链路指电源内部主能量传输路径,通常由前级主电源 → 中间级电源 → 末端负载点(POL)电源构成。功率链路可让分布式电源架构在各级都实现最优效率与功能配置。
功能绝缘
设备正常工作所需的电气隔离,如果隔离失败,不提供任何防触电保护。DC/DC 转换器可以在输入和输出之间设有功能隔离。
动态调节
也称为“瞬态负载响应”,即电源转换器输出电压对快速负载变化的响应。
励磁电感
指变压器原边绕组对应的等效电感量,测量时副边绕组开路。
升压 DC-DC
一种开关式电压调节器,其输出电压高于其输入电压(升压转换器)。
升压转换器
一种开关模式稳压器,将输入电压逐步升高(升压)到更高的稳压。输入电压必须始终低于输出电压。该术语通常指非隔离型转换器。
半双工
通过能够在任一方向上传输但不能同时传输的电路进行的数据传输。
半桥
一种电源转换器或驱动器拓扑结构,其中电感器或变压器绕组的一端从 V- 交替切换到 V+,而另一端固定设置为电源电压的一半。
半砖
标准化转换器外壳尺寸:2.3 x 2.4 x 0.5 英寸(58 x 61 x 12.7 毫米),通常采用基板冷却。
单端
一种拓扑结构,其中只有变压器初级绕组的一端被切换,另一端被永久连接到直流母线电压。用于 DC/DC 和 AC/DC 转换器。
占空比
占空比是一个开关周期内,开关信号处于导通状态的时间占比。反激拓扑通过调节占空比,补偿负载或输入电压波动,维持输出稳压。
原边稳压(PSR)—— 反激拓扑
通过电阻分压采样辅助绕组波形,分压比例与变压器匝数比成反比。在开关周期输出电流归零的拐点处采样,采样电压等于输出电压加整流管压降,仅通过原边波形即可实现稳压。原边稳压无需光耦,成本更低、可靠性更高,但瞬态响应较慢。
双向
与一种设备有关,该设备可容纳通过单个通道在任一方向上传播的信号。双向 DC/DC 转换器可以在任一方向上传输功率。
双晶体管
一种电源转换器拓扑结构,使用两个晶体管分别切换变压器初级绕组的每一端。可与正向、反激式和抽头变压器一起使用。
双极结型晶体管 (BJT)
一种固态器件,其中两个端子(集电极和发射极)之间的电流由流经第三个端子(基极)的电流量控制。BJT 有两种版本:NPN(符号箭头朝外)和 PNP(符号箭头朝内)。NPN 晶体管通常用于将信号切换到地。PNP 晶体管通常用于将信号切换到 +V。
双相转换器
具有两个功率开关的电源转换器 180° 异相运行,以降低输入和输出噪声并提高输出电流能力。
双输出
具有额外可用输出的电源转换器。该输出可以与主输出隔离,也可以使用公共接地。
双重绝缘
电源转换器初级侧和次级侧之间的电气隔离。双重绝缘是机构安全合规所需的“基本”绝缘和其他必要绝缘的统称。每个元件都提供“基本”的防触电保护。
反向恢复时间
当从导电状态切换到阻断状态时,二极管结存储了必须首先“恢复”的电荷。这种放电需要有限的时间称为反向恢复时间,在此期间二极管不阻挡反向电流。当处理高频振荡器或非常急剧上升的信号时,反向恢复时间可能导致电路中的重大损失,因为大电流和高反向电压可能同时存在。
反射纹波电流
DC/DC 转换器包含功率振荡器,该功率振荡器在每个周期汲取电流峰值。这可以看作是叠加在平均直流输入电流上的纹波电流。以峰对峰或均方根值进行测量。
反激拓扑
反激拓扑利用带气隙变压器储存能量,原边关断时再将能量释放到输出端。它并非传统变压器传能方式,而是以耦合电感原理工作。
反相开关稳压器
一种开关模式稳压器,其中输出电压相对于其输入电压为负。“降压-升压”稳压器就是一个例子。
反馈回路
一种控制回路,负反馈将输出与参考进行比较,并在输出发生漂移时产生误差信号以校正输出。这种反馈回路是任何稳压电源转换器的核心。在电源转换器中通常避免正反馈,尽管它在振荡器电路和滞后控制电源转换器中有一些用途。
反馈补偿
一种对反馈回路的频率相关增益和相位响应进行整形的电路,使其在所有工作条件下都保持稳定。
变压器
一种用于改变交流电压的感应电气装置,由两个磁耦合线圈组成。一个线圈中的交流电(称为“初级线圈”)会产生一个不断变化的磁场,在第二个线圈(“次级线圈”)中感应电流。多个次级线圈可以通过一个初级绕组通电。不存在直流变压器,因此隔离型 DC/DC 转换器必须将直流输入转换为变压器初级的交流信号,然后将变压器次级上产生的交流整流为直流输出。
变压器辅助绕组
反激拓扑中具备两大作用:启动完成后为栅极驱动器供电;同时可采样反射输出电压,用于原边稳压。
同步整流
用可控 MOSFET 替代传统整流二极管,降低正向压降、提升效率。需栅极驱动器精准控制开关时序,复刻二极管整流效果。
后调节
在典型的未经调节的电源转换器的输出上放置单独的电压调节器的技术。
启动时间
上电后,电源转换器达到额定稳压输出所需的时间。
四分之一砖
标准化转换器外壳尺寸:2.3 x 1.45 x 0.5 英寸(58 x 37 x 12.7 毫米),通常采用底板冷却。
图腾柱
一种标准逻辑门输出结构,最初用双极晶体管实现,但现在通常用 CMOS 实现,其中 P 沟道 MOSFET 与 N 沟道 MOSFET 串联,两者之间的连接点是输出点。P-FET 像图腾柱一样位于 N-FET 的顶部。这只需要使用两个晶体管就可以产生推挽输出。
地层
PCB 上大面积导电铜箔,提供低阻抗回流路径,抑制电气噪声。
均热扩散
利用大面积、厚铜 PCB 铺铜分散热量,避免局部过热。
基本绝缘
电源中提供防触电“基本”保护的最低绝缘。安全机构要求还必须包括额外级别的保护,以实现未接地的带电零件和可接近零件之间的“双重”或“加强”隔离。
基板冷却
一种通过与外部散热片热连接的集成金属基板对电源转换器进行冷却的方法。
增强绝缘
电源转换器初级侧和次级侧之间的最小电气隔离,以达到机构额定的电击保护。增强绝缘相当于双重绝缘,可以实现最小的爬电和间隙,规定厚度的固体绝缘或多层薄绝缘,每层额定为完全规定的隔离试验电压。
增益
由电路或晶体管实现的放大量。例如,200 电流增益意味着输出电流被缩放到输入电流幅度的 200 倍。
墨菲定律
如果有什么事情会出错,那就一定会出错。
多相交错
多路同频率转换器相位错开工作,使输入 / 输出纹波相互抵消。可降低等效纹波、减小电磁干扰,均分输出电流、降低热损耗、提升效率。
多路径
在无线电传输中,多径是指同时接收通过不同路径到达的具有不同延迟的信号的两个副本。一个常见的例子是当一个信号从建筑物或其他物体上反射出来,并与直接(未反射的)信号一起被接收。在电视接收中,这会导致“重影”,在屏幕上看到一个从主图像水平偏移的褪色回声。GPS 在大城市不太好用,一个主要原因是因为多路径信号在高层建筑中反射的结果。
奈奎斯特原理
在 A/D 转换中,奈奎斯特原理(源自奈奎斯特-香农采样定理)指出,采样率必须至少是模拟信号最大带宽的两倍,才能使信号得以再现。信号的最大带宽(采样率的一半)通常称为奈奎斯特频率。
安培
电流单位。电流被定义为每单位时间内流动的电荷量。符号“I”表示方程式中的电流,“A”或“amp”是安培的缩写。
安培小时
通常用于定义电池容量。一安培小时 (1 Ah) 是指一安培的电流流过一小时。在该小时内转移的电荷量为 3600 库仑(安-秒)。
导通损耗
电流流过半导体器件导通电阻所产生的功率损耗。
导通电阻 RDS (on)
MOSFET 完全导通时的导通内阻。阻值越低,导通损耗越小、效率越高。
局部放电(试验)
一种无损检测隔离强度的方法。高压试验是非常具有破坏性的,因为如果绝缘体发生故障,电弧就会破坏零件。局部放电测试测量电荷通过绝缘层的迁移,并将在任何永久损坏发生之前停止测试。
峰值反向电压
反向峰值电压(PRV:二极管或其他器件在反向偏置时额定承受的最大电压。
嵌入式系统
一个系统,其中包括一台计算机(通常是微控制器或微处理器)作为系统的组成部分。
工业 4.0
继钢铁、电力和计算机之后,第四次工业革命将是网络化工业,它可以自动预测和修复故障,适应变化或新条件,并重新安排生产和物流,以最大限度提高效率、质量和安全,例如基于云的制造。
工作温度
保证设备按照公布的规范运行的工作温度(范围)– 也可参考功率降额。
带宽
带宽 (BW) 是指电路的工作频率范围或信息数据速率,或者信号包含或占用的频率范围。当测量低频纹波和噪声时,高频干扰可能会给出错误的读数,因此使用特殊滤波器将示波器的输入限制在 20 Mhz 带宽内:“20 MHz B/W 受限”
干包装
一种在无湿气环境中包装 SMD 零部件的方法。该装置经烘烤后立即密封在真空密封袋中。该工艺适用于具有特定湿度敏感度 (MSL) 且特别容易受到湿气侵入的包装类型。
并行接口
一种多线通道接口,每条线路都能同时传输几个数据位。
并行操作
另请参阅 Ishare。一些电源转换器可以并联连接,以增加负载可用的电流,通常具有有源或无源负载共享功能。并行操作也可以用于冗余,其中可以从系统中移除一个或多个“冗余”电源转换器,为负载提供足够的功率。
开关损耗
功率半导体在开通、关断状态切换过程产生的损耗,随开关频率升高、驱动偏弱而增大。
开关模式
具有开关晶体管和电感或有时是电容储能元件的电源转换器拓扑。
开关调节器
一种电压调节器,使用开关元件将电源转换为交流电,然后使用电容器、电感器和其他元件将交流电转换为不同的电压,然后再转换回直流电。开关调节器术语通常指非隔离转换器。
开关频率
开关频率指转换器内功率开关管的通断切换速率。开关频率越高,磁性器件体积越小,但会增大电源 IC 的开关损耗。
开尔文连接
开尔文连接是一种独立的连接,用于测量节点处的电压,与流经该节点的电流无关。开尔文连接通常用在功率晶体管和分流电阻器中。
微波接入全球互通
微波接入全球互通,一种由 IEEE 802.16 标准定义的宽带无线接入。Wi-Fi (802.11) 覆盖的区域很小,半径只有几百米,但 WiMax (802.16) 只需一个基站就可以覆盖 6 英里。
总线
连接到多个设备的数据或电源路径。
感应式反冲
电流中断时电感器两端电压的快速变化。缓冲二极管通常用于箝位继电器线圈和其他电感负载中的这种能量。反冲可能成为一个问题(导致 EMI 和组件故障),也可以用于“升压”或“反激”电源电路,从单个电源产生更高或相反极性的电压。
感应或分流电阻器
放置在电流通路中的电阻器,用于测量电流。感应电阻器两端的电压与正在测量的电流成比例。典型值以毫欧姆为单位。开尔文分流器具有独立的电流和电压连接,以提高测量精度。
扩频
扩频技术通过抖动电源转换器时钟频率使发射不再集中在一个频率,从而减少电磁干扰。
折返
折返是电源转换器和功率放大器的一个电流限制功能。当负载试图从电源中汲取过电流时,折返会将输出电压和输出电流降低到正常工作限值以下。通常,转换器必须断开才能重置到初始电流限制。
抽头
抽头是变压器绕组端部之外的一个附加连接。最常见的布置是绕组中间的中心抽头和不对称抽头,通过连接到适当的抽头,使 50/60 Hz 变压器初级与 100 V、115 V、120 或 230/240 VAC 电源兼容。
排除区域
因为要避免外壳或高压引脚短路的危险,布局设计无法使用的电路板上电源转换器下方的区域。
接触放电
一种 ESD 测试方法,其中 ESD 发生器与被测器件 (DUT) 直接接触。
推挽拓扑
推挽拓扑采用两只开关管轮流导通,驱动带中心抽头的变压器流过电流。
撬棍
一种电源保护电路,当电压超过规定的极限时,它会迅速使电源线短路(“撬棍”)。在实践中,由此产生的短路会熔断保险丝或触发其他保护,从而有效关闭电源。它通常由 SCR(一种只能通过断电复位的闭锁装置)实现。
放大器类别
放大器电路类型分为多种“类别”,描述放大器是否以线性、准线性或开关模式工作,以及用于恢复输出线性的任何技术。最常见的类别有:A 类(模拟高质量音频放大器)、AB 类(比 A 类效率更好的模拟准线性)和 D 类(数字开关放大器)。
故障安全
一款在故障条件下不会产生危险条件的设计。故障安全元件包括保险丝、过电压夹或超温跳闸。
效率
电源转换器输出功率与输入功率的比值,标准符号为希腊字母 ƞ。在没有负载的情况下,效率始终为零(输入侧处于激活状态,但负载没有汲取功率)。
散热器
一种与发热组件进行热连接的金属块,专门用于将热量从设备中传导出去。大多数散热器都是铝制,带有散热片,以增加表面积并促进热量向周围环境传递。
散热焊盘
半导体封装外露金属区域,用于把内部结温快速传导至 PCB。
散热过孔
PCB 金属化通孔,将发热器件热量传导至内层或底层铺铜,辅助散热。
断续导通模式(DCM)
下个开关周期到来前,磁芯储存能量已降至零的工作模式。电磁兼容性与瞬态响应更优,但电流纹波更大。
无变压器
非隔离的 AC/DC 电源,使用开关电容器、高压调节器或开关转换器来产生直接参考 AC 输入的低压 DC 输出。这些只能在阻止人员访问辅助连接的情况下使用。
无线电源
使用无线电或电感或电容耦合传输功率的电路。协议包括 Qi,常用于手机充电板。
时钟抖动
符合预期时:通过将主时钟频率扩展到更宽的范围,使电源转换器的时钟频率波动或抖动,以减少 EMI,降低标准测量接收器带宽中的 EMI 功率,同时指示更低的 EMI 水平。(也称为扩频)。不符合预期时:时钟脉冲的不准确性。
星形接地
一种布局或布线技术,其中所有组件都在一个点接地。
晶体管
固态控制装置的一个基本术语,根据输送到第三端子的电压或电流,允许或禁止电流在两个端子之间流动。
晶圆
半导体制造始于一种称为“晶圆”的半导体材料薄片。一系列工艺定义了晶体管和其他结构,通过导体互连以构建所需的电路。然后,晶片被切成“芯片”,安装在封装中,形成半导体器件。
智能传感器
处理原始测量数据并仅发送相关更新以减少数据流量的传感器。如果数十亿的设备要联网工作,那么物联网概念显得很重要。
暂停模式
电源转换器的“暂停”行为描述了一种特殊形式的过载保护。在输出过载或短路的情况下,电源会关闭并尝试循环重启(大约在数秒范围内),以查询过载的消除情况。
曼彻斯特数据编码
曼彻斯特编码是一种二进制相移键控 (BPSK) 的形式,用于低成本的射频 (RF) 数字数据传输。它的主要特点是,它以一种确保不会有连续的长串 0 或 1 的方式对数据进行编码。存在保证的转换,这意味着可以从传输的数据中恢复时钟,允许链路在具有不精确、低成本、数据速率时钟的发射机的可变信号强度下运行。
最后购买日期
名称为 NRND(不推荐于新设计)的产品,也可以在数据表的标题中找到最后购买日期。该产品可以在此日期之前订购,但不能晚于此日期。该产品已达到 EoL 状态。
来源:
与 MOSFET 导电沟道的连接,与漏极相对。
栅极
场效应管的控制端。栅极上的电压用于控制漏极和源极之间的电流,或者:一种基本的逻辑元件(例如 AND、OR、NOT、NAND、NOR、XOR)。
正激转换器
一种隔离型电源转换器开关拓扑结构,仅在开关晶体管开启时将能量传输到变压器次级和输出。
死区时间(先断后通)—— 推挽拓扑
在功率管切换之间刻意插入一段延时,让变压器每半个原边绕组在周期间完全退磁。若无死区时间,磁芯残留磁通会不断累积,最终导致磁芯饱和。
气隙
在磁芯中开设气隙,可防止磁芯饱和,并让反激拓扑的电感 / 变压器具备储能能力。
泄漏电流
不理想的交流或直流电流,通常通过电源变压器或从电源输入连接到地。
法拉
电容单位。
浮动
如果输出未电连接到任何输入电压源、接地或接地参考信号源,则将其称为“浮动”。
涌入电流/软启动
瞬时输入电流浪涌,在电源转换器的初始接通期间测量,通常由输入电容器的充电电流主导。一旦转换器运行,该电流就会降低到较低的稳态值。涌入电流可能会非常高(通常是稳态输入电流的 10 倍),但通常只持续几毫秒。如果转换器具有软启动电路,通过以接通延迟为代价,可以显著降低涌入电流峰值。
涌入电流控制
一种“智能”电路,可以在电源转换器启动期间减少浪涌电流。
滤波器
滤波器可阻挡一定范围的频率。分为低通(只有低频信号通过,例如低音滤波器)、高通(只有高频信号通过,如高音滤波器)或带通(只有特定频率范围的信号通过,如均衡滤波器)。低通滤波器通常用于阻断 EMI 并作为电源转换器中的输出网络。
滤波电感器
通常情况下,电源线中的串联扼流圈与并联电容器一起过滤噪声。
漏感
未在原副边之间耦合的杂散磁通,会在推挽、全桥、反激拓扑中造成能量损耗与电压尖峰。漏感过大会恶化电磁兼容;但谐振拓扑需要合适漏感参与储能。
漏极
构成场效应晶体管 (FET) 的三个端子之一。栅极上的电压控制漏极-源极沟道中的电流。
漏极开路
漏极开路或集电极开路输出由单个晶体管驱动,该晶体管仅将输出下拉到地。输出必须由负载或外部上拉电阻器上拉至 +V。
热交换
一种由两个或多个并联单元组成的电源装置,其中任何一个都可以在系统保持通电状态时拆除和更换,而不会中断对负载的输出电源。
热关断
当测得的温度超过预定值时,电路停用。可在冷却后锁定或自动复位。复位温度通常低于跳闸温度,表现出滞后现象。
热敏电阻
一种具有高温系数的电阻器。作为负温度热敏电阻,它可以用作串联浪涌电流限制器(冷时高电阻,热时低电阻)。
热电偶
一种由两种不同金属结合而成的温度传感器。热电偶产生的电压与热接点和引线(冷)接点之间的温差成比例。
热电插座
将设备(通常是电源转换器)连接到已供电系统而不会对系统造成任何干扰的能力。
热管理
使用各种冷却方法,如散热器、热界面材料 (TIM) 或风扇来控制电源转换器及其内部组件的温度。
热衰减效应
用于指示环境温度变化所需的功率降低。在较高的环境温度下,电源转换器中到内部温度极限的净空高度将减小。在特定温度以上,需要减少负载以减少内部损耗,并使内部散热保持在可接受的极限以下。一些电源转换器还需要在低温下降低功率以确保启动。
热阻
表征两点之间热量传导难易程度,单位:℃/W。
焦耳
缩写成 J:能量或做功的量度。一焦耳是一瓦特的功率,持续一秒钟(瓦特秒)。瞬态保护部件(二极管、变阻器等)的能量吸收能力以焦耳为单位进行测量。
爬行
两个导电部件之间的绝缘表面上的最小距离。由电气隔离安全标准规定。
片上系统
片上系统 (SoC) 将系统的大部分元件集成在单个集成电路(芯片)上。它通常将微处理器核心与接口元件以及模拟和混合信号功能结合在一起。
物联网设备
物联网设备由三个不同的元素组成:传感器或执行器,使其变得“智能”的控制器和互联网连接。
特斯拉
特斯拉(缩写 T)是一种磁通密度(B 场)的测量方法,以工程师和发明家尼古拉·特斯拉的名字命名。1 特斯拉=10000 高斯。
环境温度
电源等设备的周围空气温度。RECOM 零件数据表中给出的工作温度始终为环境温度。还可以指定最高外壳温度(外壳或底板的温度)。环境温度是在转换器附近而不是直接在转换器上方测量的。
环路面积
电流路径围成的物理封闭面积;环路越大,电磁辐射越强、越易受干扰。
现场总线
一个用于实时分布式控制的工业网络系统。这是一种在制造厂连接仪器的方式。现场总线在通常允许菊花链、星形、环形、分支和树状网络拓扑的网络结构上工作。
电位计
一种可变电阻器,其中“雨刮器”从电阻元件的一端扫到另一端,产生与雨刮器位置成比例的电阻。通常缩写为“pot”。
电压模式控制
一种通过单独感测输出电压来调节电源转换器输出的方法。请参阅当前模式控制。
电压调节器
一种连接在电源和负载之间的电路,该电路在输入电压或输出负载变化的情况下提供恒定电压。电压调节器是一个通用术语,但通常被认为是非隔离的。
电压轨
电压轨是系统内单独分配的一路供电电压,为特定电源 IC 电路或子系统供电。
电容器
电容器是一种无源电子元件,由绝缘电介质分隔的两个导电板或箔组成。施加到板上的电压在电介质上形成电场,并使板积聚电荷。当电压源被移除时,场和电荷保持不变,直到放电,从而存储能量。电容以法拉作为测量单位,但典型值为微法拉 (µF)或纳法拉 (nF)。
电流共享“Ishare”
一种功能,可用于强制两个或多个电源转换器的输出电流共享。通常通过互连转换器的“ishare”引脚来实现。
电流感应放大器
一种放大器,通常通过感应分流电阻器两端的电压降来测量电流。电流感测放大器输出与通过分流器的电流成比例的电压或电流。
电流模式控制器
一种电源转换器控制方法,该方法在逐个周期的基础上对输出电压和开关电流进行采样,以输出经调节的电压,而不考虑负载电流和输入电压的变化。电压模式控制的更高性能替代方案。
电流限制
功率变换器的一种特性,用于限制输入或输出电流以提供过载保护。
电源
一个通常用来表示交流到直流电源转换器的术语。
电源故障
一种信号,通常由交流/直流电源产生,为系统即将发生的电力故障提供预警。
电源时序控制
电源时序控制规定多路电压轨上电、下电的受控顺序,确保复杂电子系统或电源 IC 单元正常启停工作。
电源模块
降压型非隔离降压调节器通常采用 SMD 格式,在单个封装中集成无源和有源组件。
电源良好信号
一种指示电源转换器状态的信号。
电源转换器
将 AC 转换为 DC、DC 转换为 DC,AC 转换为 AC 或 DC 转换为 AC 的电路的通用术语。
电磁兼容(EMC)
电子设备正常工作时,不产生超标电磁干扰、同时能耐受外界电磁干扰的能力。
电荷泵
一种使用开关电容器来增加直流电压的电路。低成本、低功率 DC/DC 升压转换器。
电阻分压稳压(RDR)—— 反激拓扑
直接对输出电压做非隔离分压反馈实现稳压;变压器匝数比仅用于设定输入、输出电压范围。
电隔离
例如,电源转换器中的电隔离电路在输入和输出之间没有公共电连接。
直通
在桥式电源转换器拓扑结构的一个“支路”中,一个晶体管将电流“推”到输出端,将其推向正电压;第二个器件将电流“拉”低至 0 V。晶体管驱动器的设计使两个设备永远不应同时打开,否则会大大缩短电源供电时间。然而,无意的定时延迟有时会导致两者同时导通,并且当两个设备都导通时发生的瞬态高电流被称为击穿电流。
直通导通(穿通)
高端开关管与低端开关管同时导通的故障状态,会造成电路短路、器件损坏。
瞬态响应
负载或输入电压突变后,电源恢复稳压的速度与精度;常用恢复时间或电压最大跌落 / 过冲幅度衡量。
知识产权
知识产权是知识的创造,如贸易知识、技术信息和文学或艺术作品,包括专利、版权和商标。企业的“专有技术”。
磁滞
物理特性的值滞后于引起它的效应变化的现象,例如磁感应滞后于磁化力。
磁芯
用于汇聚变压器、电感内部磁通,提升效率、实现小型化设计。
磁芯饱和
磁芯无法再容纳更多磁通的工作状态;此时电感量急剧下降,产生巨大电流尖峰。多由匝数比不匹配、死区时间不足引发。死区时间(先断后通)—— 全桥拓扑功率管切换之间设置的延时,防止上下管同时导通造成直通击穿。该保护对栅极驱动器和电源 IC 的可靠运行至关重要。
磁通密度
表征磁芯内部磁场强弱,单位通常为特斯拉(T)。
空气放电
一种测试 ESD 保护的方法,在该方法中,ESD 发生器会产生火花,该火花会向被测器件 (DUT) 放电。
突发模式
如果 AC/DC 转换器在没有负载的情况下运行,则可能具有突发模式功能,其中主振荡器仅在短突发内接通,然后关断。这大幅降低了空载功耗。
纹波
电源开关工作导致的输出电压残留波动(电压纹波)或输入电流波动(电流纹波)。可通过滤波、调频、多相交错等方式抑制。
纹波与噪声
由电源转换器的内部开关引起的电压纹波和噪声,可以在输出端看到。测量值在很大程度上取决于测试方法。
线性调节器
一种电压调节器,位于电源和负载之间,通过改变其有效电阻提供恒定电压。多余的功率以热量的形式耗散,因此典型的线性调节器的效率仅为 60% 或更低。
线路调节
调节型电源转换器在输入电压变化的情况下保持其输出电压的能力,表示为特定输入电压范围内输出电压变化的百分比。
线路降额
由输入电压变化引起的电源转换器中所需的额定功率降低的一个指示。在较低的输入电压下,对于相同的输出功率和效率,输入电流会增加。更高的电流会导致更高的电阻损耗,因此经常需要线路降额。
结温
半导体芯片晶圆内部的温度,是器件可靠性关键参数。多数半导体最大结温约 165℃,长期在此高温工作会加速失效。
绝缘
两种导电材料之间的非导电屏障,例如,使变压器中的初级和次级绕组相互绝缘以及使铁芯绝缘的塑料线轴。
绝缘等级
安全标准规定了三类或三级绝缘:功能型,除电线上的绝缘涂层或最小间隔外,导体之间没有单独的物理屏障;基本型,除电线涂层或规定的物理间隔外,还有物理屏障;增强型,除导线上的涂层外,还有两个独立的物理屏障,或更大的规定物理间隔,或最小固体绝缘厚度。补充绝缘是除基本绝缘之外的一种屏障,相当于增强绝缘。
缓冲网络
由 RC(阻容)或 RCD(阻容二极管)构成的电路,用于钳位反激开关管关断时漏感产生的电压尖峰。
肖特基二极管
“肖特基势垒结”是一种金属半导体结,而不是传统半导体二极管中使用的 P-N 结。肖特基二极管通常因其开关速度快、正向电压降较低而受到青睐(与标准二极管的典型 0.7V 相比,约 0.3V)。
脉冲宽度调制(PWM)
脉冲宽度调制通过随负载和输入电压变化调节开关占空比,从而维持输出电压恒定。
脉冲频率调制(PFM)
脉冲频率调制是一种控制方式:开关频率随负载变化,轻载下保持高效率。低功耗工况下可降低开关损耗,优化功率密度。
自耦变压器
一款使用共用初级和次级绕组(无隔离)的变压器。自耦变压器通常用于从 115 V 转换到 230 V,反之亦然。
蓝牙 TM/蓝牙 LETM
一种允许通过短距离数字双向无线电在各种移动设备和固定设备之间进行语音和数据连接的技术。蓝牙 LETM(低能耗)模块是大多数物联网产品的一个重要组成部分。它需要非稳压 4-6 Vdc 或稳压 3.3 V 电源。在激活状态下,消耗量在 <1µA in sleep mode up to > 100 mA 之间变化。
补偿网络
用于稳定开关稳压器控制环路,保证瞬态响应可控,避免环路振荡。
裕度测试
确定“安全裕度”的测试程序。在给定的输入范围内,参数的变化决定了器件的灵敏度或执行能力。可以对大量的零件进行表征,确定一个安全的规格范围,保证性能和成品率。
裸焊盘
在一些 IC 封装中提供,以提高散热或降低接地连接的阻抗。通常不进行电隔离,焊盘通常需要根据设备连接到接地或电源平面。
触点跳动
当机械开关或继电器闭合时,开关元件通常会在最终接触之前跳动。如果触点将功率传递到对开关瞬态敏感的下游电源转换器,则会出现上述后果。对于连接信号的继电器触点,通常使用触点反跳电路(也称为缓冲器)来减少这种影响。
触觉
在人机界面 (HMI) 中使用振动和其他机械反馈,而不使用视觉或音频提示。
访问

安全认证定义了各种级别的可访问性。任何容易访问的空间都必须比限制访问的空间更安全(例如,在上锁的门后面、无法到达的高度或需要工具才能进入)。

定义包括:

  • 操作员可访问 – 无需使用工具即可访问
  • 限制访问 – 通过使用工具或锁和钥匙访问,并已向维修人员说明必要的预防措施
  • 维修访问 – 与限制访问相同,但在调整或校准系统时可能需要保持设备通电
评估套件
(电动汽车套件、开发套件):一种印刷电路板,带有集成电路或电源转换器和支持组件,用于生产工作电路以进行评估和开发。
谐振电路
谐振或调谐电路将电感和电容结合在一起,使电路在特定频率处具有阻抗峰值或倾角。根据不同的配置,电路可以作为带通或带阻滤波器工作,或者作为带有相关有源元件的振荡器工作。由于所使用的电感 (L)、电阻 (R) 和电容 (C) 元件,它可以被称为 LC、LLC 或 LRC 电路。
谐波失真
设备或电路的输出中存在的频率,这些频率不存在于输入中,是输入信号分量的倍数。削波是一个常见的原因,但其他非线性也可能引入谐波。在 AC/DC 电源中,谐波失真通常与电源输入电路在交流电源中感应到的不需要的谐波电流有关。
负载点电源(POL)
负载点转换器属于大电流、低输出电压开关稳压器,紧贴耗电器件放置,可减小线路损耗、降低电磁兼容干扰,同时提升输出电压精度与瞬态响应速度。
负载调节
电源转换器在负载电流变化的情况下保持输出电压的能力。表示为给定负载电流变化时输出电压变化的百分比。
跌落电压
非隔离型 DC/DC 转换器正确运行所需的最小输入-输出差分电压。
跨导放大器
将电压转换为电流的放大器。也称为其他几个术语,例如 OTA 或运算跨导放大器。该术语源自“传输电导”,以西门子 (S) 为单位测量,其中 1 西门子 = 1 安培/伏。它由符号 gm 表示。真空管和场效应晶体管 (FET) 的基本增益表示为跨导。西门子用于该单元的单数和复数。
轨至轨
通常用于描述可由单个电源轨(无负电源)操作的运算放大器,其输入和输出电压包括电源轨。
软启动
上电时让输出电压缓慢爬升,限制浪涌电流,降低器件应力。
辐射发射
电路以空间辐射形式向外无意散发的电磁能量。
输入电压范围
转换器可正常工作的输入电压最小、最大值区间。短时欠压、过压一般不会损坏器件,但长期超范围运行会引发故障或提前失效。
输出电压微调
电源转换器中用于在有限范围内调整输出电压的设施。调节可以通过电阻器值或施加到调节引脚的外部电压进行。
过电压保护,
电源转换器中的过电压保护 (OVP) 是指保护下游电路免受过大输出电压损坏的电路,通常是在输出调节电路出现故障时。最简单的是,它是一个跨接在输出端的齐纳二极管,它箝位电压,然后典型地发生短路故障,关闭转换器。一种更受控制的技术是添加一个单独的光耦,该光耦由输出过电压条件触发,以关闭输入侧的电源。
运算放大器
运算放大器:一种具有反相和非反相输入的放大器,允许使用反馈来实现广泛的功能。运算放大器可以配置为形成放大器、比较器、对数函数、滤波器、振荡器、数据转换器、电平转换器、电压参考等。诸如加法、减法、乘法和积分之类的模拟数学函数也可以很容易地完成。轨对轨运算放大器可以与高达其自身电源电压的输入信号一起工作。
连续导通模式(CCM)
整个开关周期内,磁芯始终保留部分能量的工作模式。可实现更小电流纹波,但电磁兼容特性与断续模式有所差异。
迟滞转换器
一种以正反馈为特征的电源转换器拓扑结构,用于简单的稳压 DC/DC 变换器。
逆变器
逆变器一种逻辑电路,用于将信号或电源转换器反相,以产生交流输出,例如,线路电压和频率或电机驱动的可变电压和频率。
通孔
一种在印刷电路板 (PCB) 上安装元件的方法,将元件的引脚或引线插入电路板上的孔中并焊接到位。
遥感
用于补偿与电源转换器负载连接时的电压降。采用正、负“感应”线,连接到需要最精确调节的点。
金属氧化物压敏电阻
(MOV,即浪涌抑制器):在直流系统或交流系统中性线中,将电流从过电压转移到地的一种分立电子元件。它通常用于交流/直流电源的输入端,以抑制差分输入电压浪涌。MOV 可以转移和耗散高能量,但反应缓慢且导通点不明确,因此常与反应迅速且导通电压准确的瞬态抑制二极管结合使用,但功率吸收特性有限。长期使用,MOV 会降低。
锂电池
锂电池(通常为硬币形电池)用于低功耗、高可靠性、长寿命的应用,如非易失性存储器和实时时钟的电源。电池可以使用多种锂基化学物质(与锂离子电池不同)。
锂离子电池
锂离子(Li+、Li- ion、Lion)电池通常用作便携式设备的电源。它们通常是可充电的。锂离子和镍氢 (NiMH) 已经取代镍镉(NiCd 或 nicad)成为便携式应用的主要可充电化学材料。
锡须晶
锡须晶(也被叫作 Sn 须晶或金属须晶)是一种微观、导电、毛发状的晶体,从纯锡表面自发散发出来,可能导致短路和故障。可以采用各种胡须缓解工艺来减少这种影响,例如亚光饰面、欠镀或过镀。
间隙
两个导电部件之间流通空气的最小距离。由电气隔离安全标准规定。
阻抗
阻抗,以符号 Z 表示,用于测量电流流动阻力。以欧姆为单位测量。对于直流系统,阻抗和电阻是相同的 (Z=R=V/I)。在交流系统中,由于电容和电感与频率相关,因此将“电抗”引入方程式。交流系统中的阻抗是电抗和电阻的矢量和,仍然以欧姆为单位测量,并由方程式 Z = V/I 表示,但 V 和 I 与频率相关。
降压-升压
一种开关模式稳压器,其输出电压可以高于或低于输入电压,但极性相反。
降压转换器
一种“降压”或“逐步降压”开关模式稳压器,其输出电压始终低于输入电压。该术语通常指非隔离型转换器。
降额
电源转换器额定输出功率在高温、有时低温和高海拔条件下的指定降低值,这是限制转换器热应力的必要条件。
隔离
参见电隔离
隔离电压
在确保不会击穿的情况下在变压器或电源转换器的初级侧和次级侧之间在规定时间内可以施加的最大电压。
隔离耦合电容
在任意两个分离的导体之间,存在一个可以通过直流电流的隔离电阻和一个可以通过交流电流的耦合电容。在 DC/DC 转换器中,隔离电阻为 100 M 欧姆或更高,因此通常可以将其忽略。隔离耦合电容的范围可以从 200 pF 到低至 4 pF,具体取决于变压器的结构。在快速开关电路中需要低耦合电容,其中 DC/DC 转换器在其输出上“看到”外部高电压并以高转换速率发出信号。
集成功率级
集成功率级将栅极驱动器与功率开关管集成在单颗器件内。可节省 PCB 面积、简化布线,并提升电源变换系统的开关频率性能。
集肤效应
交流电流趋于集中在导体表层流动,开关频率越高,等效电阻越大。
静态电流
电源转换器在空载时消耗的电源电流,但仍处于启用状态。
非隔离
没有电流隔离,也就是说,没有公共电气连接。
高电位测试
高电位测试的缩写:标准绝缘击穿电压测试。在隔离屏障上施加高电压 1 秒钟或 1 分钟,并且不应发生电弧过度。所有 RECOM 产品在生产过程中都经过了 100% 高电位测试。
高端开关管
接正电源轨的功率晶体管,也称上管。
齐纳二极管
一种制造成具有特定反向击穿电压的二极管。它最常见的用途是作为电压参考。