2019-2-11
在电子元器件市场上,不仅充斥着各种廉价产品,还充斥着来自世界各地造假者的假冒伪劣品。然而,在BOM上节省几美分却很可能使客户在其他方面付出昂贵的代价。为了避免有可能造成的财务和法律问题,RECOM敦促客户仅从授权经销商处购买AC / DC和DC / DC转换器
从未经授权的渠道购买RECOM转换器可能会导致您的设计出现重大问题,因为几乎可以肯定,这些廉价的假冒伪劣品不符合RECOM的高质量标准。对于RECOM来说,保护客户免受伪劣产品侵害是非常重要的,这种假劣产品可能会导致机器和设备出现故障,延长生产停工时间,缩短设备使用寿命甚至危及人员安全。
在他们的网站上,这些造假者甚至使用RECOM的官方产品图片,但实际上,产品编号和Logo都是假的。 RECOM正在努力追查非法提供商并对他们采取法律行动,同时提醒客户应该通过授权经销商购买正品转换器以避免发生不愉快的经历。
有关更多信息和授权经销商的完整列表,请访问:
www.recom-power.com/counterfeit。